ギアオイル 80W-90 GL-5相当のレビュー

平均満足度 4.52 (174件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 【用途】自動車ギア、建機、重機など
174件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
農業試験場小豆分場 様2012-02-06
用途:
農機具。
対象商品:
11065625

ほんらい、ギアオイルは、高くてなかなか交換できなかったけど、モノタローのおかげで、たくさんある農機具のギアオイルの交換ができました。オイルの質も、これならいけると思います。

3人が参考にしています
島崎熱処理株式会社 様2011-08-04
用途:
フォークリフトのメンテ
対象商品:
11065625

今まではメーカー品を使用していたのですが、価格があまりに違うので試しに購入してみました。現場の人に聞いてみても問題なく乗れているということなので、こちらを購入する事にしました。
複数台あるので助かります

2011-10-21
用途:
30年以上お世話になってるトラクターMT2600のミッションに使用しました。白く濁っていたのでメンテ失格と反省しています。17Lほど入ったので走行ギア用に再度注文しないと不足かもしれないです。
対象商品:
11065625

エンジンオイルも交換したので全般に音が軽やかでシフトチェンジも心成しか軽いです。30年ものがよみがえりました。メーカーに依頼すると相当高くつくので自分で出来ることは自己責任でメンテしていきたいです。今後とも宜しくお願いします。

2011-07-28
用途:
クボタトラクターを使用していますが去年頃からロータリーやフロントローダーの上げ下げの動きがだんだん遅くなってしまい農協に問い合わせたらストレーナーとギヤオイルを交換すると治るだろうという事だったので、じゃあ、どうせ買うなら品質も信頼できてお値段の安いものを検索していたら御社の販売している製品にヒットしたという訳です。8月31日までの期間限定商品だとのことですので実際は25Lあれば良かったのですがまたほかの機械にも使えるから思い切って40L購入しました。もし、ギアオイルの購入を検討されている方は絶対のお買い得商品だと思いますので私からもお勧めします。
対象商品:
11065625

缶の注ぎ口の蓋がポンと上に引き上げられてオイルジョッキに移し替える時に一滴もこぼれる事無く出来たのはうれしかったです。

1人が参考にしています
2015-03-23
用途:
ジムニーJA22・JA71用に
対象商品:
11065625

ミッション・F/Rデフ・トランスファー統一用に購入。
ミッションには、多少堅いようで、オイルが温まらないとギアーの入りが悪いが・・
オイルが温まれば問題無く動作します。

フクダオート 様2011-10-20
用途:
自動車や農機用機械のオイル交換
対象商品:
11065625

ギヤーには普通に使えます、油圧系にはまだ使ってませんが機会があれば使ってみたいと思います。

五番倉庫 松ちゃん堂 様2011-05-17
用途:
農機具の点検作業。
対象商品:
11065625

今まで#90等の農機具用ギアオイルの特売品を使用していましたが、初めて試してみました。注ぎ口が使いやすかった。
値段はちょっと高いかな? 今までのと比べてですが。 取敢えず満足してます。

2014-03-15
用途:
機械
対象商品:
11065625

何度か注文しましたが配送業者?の方のミスなのか缶が毎回へこんだ状態での納品です。
品質には問題ないがさすがに毎回となると…
購入したものだけに気持ちの良いものではありませんね。
今後、検討願いたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2011-06-15
用途:
機械のギアオイル交換
対象商品:
11065625

油圧以外なら問題ないと考え購入しました。

上田川運送有限会社 様2011-07-21
用途:
自動車整備用補給部品
対象商品:
11065625

営業車や社用車には十分すぎるスペック。価格が安くて整備依頼ユーザーに喜ばれる。

2012-06-10
用途:
トラクター、コンバイン等
対象商品:
11065625

ミッションオイルは、高額でなかなか交換できません。価格満足
フタの構造が良くできてると思いました。オイルジョッキに移すときオイルがたれない、缶が汚れない

1人が参考にしています
2013-08-12
用途:
建設機械のオイル補給。
対象商品:
11065625

価格はホームセンターとほぼ同じくらい。注ぎ口の出し方とか蓋の開け方を缶の上部に表示すべき。購入者と使用者が違う場合映像の情報が伝わっておらず蓋取に苦労した。

2011-04-21
用途:
AWDの前後デフに…
対象商品:
11065625

メーカー指定は75-90やけどこれでも問題ないです。前後で5L使うのでペール缶にしました。口が上に伸びるようになっているので垂れずにジョッキに移せて使いやすいです

五番倉庫 松ちゃん堂 様2012-04-22
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
11065625

農機具のメンテナンスに使ってますが、良いようです。

2人が参考にしています
有限会社エノテック 様2011-05-15
用途:
作業車
対象商品:
11065625

今後続けます

2011-03-01
用途:
車のリアデフオイル交換(根本的な使用方法間違えてますかね;?)
対象商品:
11065625

3000ccターボクラスの車両(デフオイル1L~1・5L)に使用しましたが特に問題が無い気がします。

1人が参考にしています
有限会社板橋ヂーゼル 様2011-01-20
用途:
車両等のギヤオイルとして
対象商品:
11065625

オイルそのものには何ら不満は無いのですが、缶のふたが特殊なので、再利用するのにも不便です。
一般的なタイプのペール缶にして欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

2011-02-12
用途:
車検や点検等で入庫したさいに使用しています。
対象商品:
11065625

価格が他のメ-カ-より安く、お客様にも好評頂いてます。
安いからといってトラブルもなく安心して使用しています。

1人が参考にしています
ヨコタマリン 様2011-08-05
用途:
ボート・船外機ロアーケース・ギアBOX オイル交換
対象商品:
11065625

コストバリューなのですが、Gl-5じゃなくて、GL-5相当品って何ですか?チョッと気になりますが問題は無いと思います。

トータルサポートYokohata 様2010-11-08
用途:
農業機械に使用しました。
対象商品:
11065625

ギアオイルですから粘度は高いのは仕方ないですが、もう少し滑らかになると助かります。