二輪車用ブレーキパッドのレビュー

平均満足度 4.02 (83件のレビュー)
商品レビューを投稿する
二輪車用ブレーキパッド NTB
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
84件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-08-15
用途:
バイクのメンテナンスに使用
対象商品:
32693735

パッドが減ったので交換しました。
ブレーキの効きがとても良くなりました。

木村 様2018-12-16
用途:
毎日の通勤

NMAX125タイヤはシティグリップで都内往復60キロ通勤に使用。いつも全開で急発進、急ブレーキを掛けることも多いですが純正より断然タッチが良く、効きも良いので安いし雨天も特に効きが悪いとは感じません。どしゃ降りの雨ではディスクに水が多く付くので常識的にどんなパッドでも効きが甘くなるので時々軽くブレーキを掛けて水を除去して走行しています。そうすれば雨天も全然平気です。5800キロで残り0,5ミリでボウズで交換。かなりハードに使っていますが通勤の消耗品なのでリーズナブルで満足しています。

2017-11-25
用途:
SX125のパッド交換
対象商品:
40973563

雨天でも純正ほどに利きます。値段も安いので問題ありません。

1人が参考にしています
2017-08-03
用途:
自動車整備
対象商品:
41027445

値段も安くてたすかりました。装着してトラブルもありません。

2017-04-16
用途:
ブレーキパッドの交換
対象商品:
32693297

普通に使えました。耐久性はわかりませんが消耗品なのでよしとします。まとめ売りのようにもう少し単価を落とせたら最高です。

2016-08-31
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
05613737

街乗りに使用するには十分な性能だと思いました。
近くに購入できるお店がないので、モノタロウさんで買えてよかったです。

2016-11-18
用途:
安い
対象商品:
44363076

安さに満足です。リアですが、効きはいまひとつ。フロントには不安です。

2016-06-09
用途:
ピッタリ。
対象商品:
40577241

サイズもピッタリ。鳴きもなく安くて最高です。
次回もリピ確定です。

2016-01-30
用途:
パッド交換する前に、廃車に(笑)
対象商品:
40742773

以前もこちらで購入させていただき、今回も交換しようとクリックしたのですが、バイクのエンジンがかからなくなり廃車になりました。このため、交換はしていないのですが、またよろしくお願いいたします。

2016-02-14
用途:
二輪車のブレーキパッド交換
対象商品:
41243447

仕事柄、常時在庫として持っておきたいのでこの価格は魅力です。

2015-11-03
用途:
リード100のフロントブレーキオーバーホール
対象商品:
40742773

友人の依頼でブレーキのオーバーホールをする際に購入しました。
組みつけに際しての問題もなく、僅かな試走間ですが鳴きもなく制動能力も期待するレベルでした。
何より安価で入手できたので大変喜ばれました。

1人が参考にしています
2016-02-01
用途:
マイバイクに使用
対象商品:
45113205

新車から約20000km無交換でしたのでそろそろ交換します。問題なく使用してます。

GAIN TIME 様2016-05-19
用途:
バイク修理
対象商品:
42834233

格安で良い

RABBIT 様2016-04-30
用途:
交換
対象商品:
58381504

安価な割には、とても良い商品です。

2016-04-12
用途:
バイクのブレーキパット
対象商品:
44600473

自分で交換すると安く済みます

2016-01-15
用途:
バイクのパッド交換
対象商品:
05613922

純正に比べ遜色なく効き持ちもいい 安いのでこれで十分です

2015-12-15
用途:
保安部品の交換
対象商品:
05613633

予備用
NTBは信頼できます。お値段相応の良い製品とおもいます。

2015-11-21
用途:
パッド交換の機会に購入しました。
対象商品:
05613746

A6-013KNを購入しました。
この価格でのドライ時の効き具合は予想以上に良く満足しています。
しかしながら、一部の方も指摘されていますが雨天時は危険な製品に変わりました。移動中での途中からの降りだしでは気になりませんが、例えば駐車中に雨が降り、パッドが濡れた状態でブレーキを掛けるとディスクとパッドから可成りの音量の鳴きが発生します。それでも効けば良いのですが、数メートルは空走してしまい全く制動しません(このような現象は純正品では発生しませんでした)。
走りながら何度か軽くブレーキを掛けると、熱か雨が弾かれるのか大分マシになりますが、戻ったと思いそのまま走っていると、再び効かない状態へ戻ってしまい、停車の為ブレーキを掛けるとすごく焦ります。追突するかと思いましたが、リアブレーキだけで何とか減速回避したこともあります。
購入当初はディスクの溝とパッドの相性だと思ったのですが500キロ以上経過しても変わらない為、パッドの性質なのかも知れません。
純正を買い直すことも考えましたが、価格とドライ時は満足していることから悩んでいます。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2016-01-11
用途:
AF63 ブレーキOH
対象商品:
45500497

ブレーキディスク交換の為、一緒に交換。取り付けも、問題なし。新しいので、評価??です。

2015-11-19
用途:
バイク整備に
対象商品:
32693412

少し厚め?なパッドで使用に問題なくお財布に優しい製品です
予備に幾つか置いておくのにも便利です