外車用ワイパーラバー(替えゴム)のレビュー

平均満足度 4.12 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
外車用ワイパーラバー(替えゴム) SWF
SWF
2,598 / 税込 2,858
BMW・メルセデス・ポルシェ・フォルクスワーゲン・シトロエン・ルノーなどの純正OEMメーカーで欧州で最も使用されています。
40件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-10
用途:
劣化部品の交換
対象商品:
33013915

取り外しの時に、ストッパー部分の金属を広げ塗装が剥げたが、
金属部はそのままで、ゴムの山を押せば外せるのですね。
2本目はすんなりと交換できました。
モノタロウ印と同じ位な価格だと嬉しいのですが。

2021-01-12
用途:
独旧車の替えゴムとして
対象商品:
33013872

金具の溝に抜け止めの突起が有りカットして使えるタイプで、入手し辛いので助かります。
ですが、久しぶりに注文したら小さい袋に丸めて梱包されており、癖が付いて薄いヒダの部分がヨレヨレになった状態で届きました。
幸いガラスに当たる部分は大丈夫でしたので使えない事は無いですが、クレームの原因になりかねません。
以前の様に細長い袋に入れて真っすぐな状態で在庫、発送して頂きたいです。

4人が参考にしています
2021-02-15
用途:
VW車のメンテ用にと思い購入
対象商品:
33013924

ゴルフⅦ、アップ!の日常メンテ用にと思い、購入してみました。自分の調べ方が甘かったせいもありますが、2車は同メーカーにも関わらず、純正ワイパーのゴム断面形状が異なる?ようで、2車のどこのワイパーにも、すんなりとはハメることができず、少し加工して、ムリやりアップ!のリアワイパーにだけ使えるようになりました。

1人が参考にしています
2021-04-03
用途:
メンテナンス
対象商品:
33013872

車のリアワイパーに使いましたが、問題なくつきました!

2020-09-18
用途:
アウディA3 8P
対象商品:
33013872

アウディA3の8Pリヤワイパーにつかいました。長さは合わないのでカットしていれました。この形状のラバーは中々ないので助かります。

2020-09-12
用途:
輸入車に適合
対象商品:
33013872

輸入車のワイパー断面形状が特殊であまりゴムだけの販売が少ないので助かりました。

2020-07-19
用途:
アウディA4のワイパーにピッタリでした。
対象商品:
33013915

AudiA4にぴったりでした。
ホームセンター等では販売していないので大変助かります。
他、ボルボV70にも合います。
後日、注文します。

2020-05-27
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
33013897

問題なく交換できました。ディーラーでは、長いラバーをカットして交換のため、それだけでも高くつきます。左右別々に購入し、自身で交換したため
安く済みました。

2020-07-31
用途:
BMWのワイパー交換
対象商品:
33013915

E36のワイパーに使用。長めのサイズですが装着後カットしています。

2020-05-27
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
33013906

問題なく交換できました。自分で交換したので安く済みました。

2019-06-20
用途:
ワイパーラバー交換
対象商品:
33013915

ポルシェ986 ボクスターに使用しました。
バッチリ適合しビビリも無く使えてます。
次回も使用したいです。

2019-05-31
用途:
vwルポ リヤワイパー交換時に使用
対象商品:
33013872

vwルポ のリヤワイパー交換時に、ゴムのみ交換する際に使用しました。安価ですが、全く問題なく装置出来、また問題無く機能してます。

2019-12-06
用途:
ワイパー交換
対象商品:
33013942

とても良かったです。ありがとうございました。またリピートすると思いますので宜しくお願いします。

2019-03-05
用途:
1999 VW Jetta3のメインワイパー用
対象商品:
33013906

ブレード差し込み部が台形の欧州車のワイパーにジャストフィットです。ただし、板バネも無い替ゴムのみで1000円は割高ですね。次回はパンタグラフごと交換して、四角の安価な国産用ブレードが使えるようにするかもです。

2019-03-14
用途:
純正の代替品
対象商品:
33013863

純正ゴムは、高価でしたが、代用品でも耐久性があり、カットして使用しています。

2019-09-01
用途:
交換
対象商品:
33013863

純正の交換用として購入
サイズがなかった為カットして使用
サイズがもう少し色々あれば助かります

すずきこうぼう有限会社 様2018-10-12
用途:
ポルシェ・ボクスターで使用
対象商品:
33013906

ゴムだけで無駄な部分がなく、環境にもいいです。形状が同じなので拭き取り効果はまったく同じでコストパフォーマンスは最高です。

2020-05-27
用途:
ワイパーゴムの交換
対象商品:
33013942

残念ながら当方のベンツにはストッパー部が合いませんでした

1人が参考にしています
2018-05-05
用途:
ワイパーゴムの交換
対象商品:
33013915

外車のトラクターのワイパーがビビり、ふき取りが悪くなったのでこの商品を購入、今までは、ディーラーからワイパーを購入したが、1本1万円を超える値段なので、ゴムだけ交換出来ればいいのにと、思っていたところにこの商品を見つけ即買い、さっそく交換すると、きれいなふき取りで大変満足です。ふき取りが悪くなったら、また購入したいと思います。

寿湯 様2019-11-15
用途:
柔らか過ぎかもしれない
対象商品:
33013933

当方1年に一回自分で交換しています、柔らかいので水切れも好いが柔らか過ぎで取り付ける時上手く入らないBO..より時間かかりました。

1人が参考にしています