耐熱性無機接着剤アロンセラミックのレビュー
一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。
150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。
金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。
耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。
株式会社シィアイテクノ 様2025-12-10
- 用途:
- ソーダライムガラスの無機接着
接着力抜群で、脱水と加熱硬化後には高真空中でも使用できる。充填に使用する場合、乾燥と硬化に24時間以上かかるが、無機接着剤の特性上、致し方ない。
2人が参考にしています
2025-01-09
- 用途:
- 電気炉補修材の補強
電気炉の炉の亀裂を補修材で埋めて乾燥。この接着剤を補修部に塗布して補強。使用法どうり、温度処理して今のところは問題ないようです。
2人が参考にしています
2024-03-03
- 用途:
- 電気炉の修理
- 対象商品:
- 33240286
電気炉のヒーターが切れたので分解したら、マイカ板上にニクロム線が巻いてあり、セラミックでコーティングされた構造だったので、新しいマイカ板の上に新しいニクロム線を巻いてアロンセラミックでコーティングしたら元通りに使えるようになりました。
2人が参考にしています
2019-04-03
- 用途:
- 金属とガラスの接着
- 対象商品:
- 33240286
ブラストしていてもアルミやステンレスなど金属面には接着しなくて剥がれる.ガラスにはよく食いついている.
4人が参考にしています
2018-09-14
- 用途:
- ブレーキライニング用センサーの固定
- 対象商品:
- 33240286
狭い箇所への流し込みには手間がかかりますが、流し込んで硬化してしまえば十分に耐久性があります
3人が参考にしています
emotion factory 様2020-08-10
- 用途:
- ドラムブレーキの剥離したライニングの接着
- 対象商品:
- 33240286
16時間の時点では硬化しておらず90℃で1時間150℃で1時間加熱処理をしたら、完全に接着出来ました。
2人が参考にしています
2018-12-13
- 用途:
- るつぼのコーティング
- 対象商品:
- 33240286
分離しやすく、最初の攪拌に時間がかかる。均一になったかどうかがわかりづらいので容器を工夫して欲しいと感じる。
他のアルミナ製耐熱性塗料に比べて少し耐熱温度が低い。
1人が参考にしています