エポキシ系接着剤アラルダイトラピッド(急速硬化)のレビュー

平均満足度 4.63 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エポキシ系接着剤アラルダイトラピッド(急速硬化) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
   
急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。 【用途】金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-08-27
用途:
接着
対象商品:
34665565

急速硬化用のエポキシ接着剤として,数十年使用しており,信頼のおける品と思います.ただ,スタンダードが廃盤になってしまったようで,たいへん残念です.

2人が参考にしています
有限会社イタミ・ローズ・ガーデン 様2021-11-19
用途:
プロ用の散水ノズルをホースに取り付ける際に使用
対象商品:
34665565

プロ用の散水ノズルをホースに取り付ける際に使用。
塗りながらタコ糸巻いてその上からまた塗ります。
この方法で固定用の金具を使用せずにしっかり固定でき、フレキシブルで持ちやすくなります。
エポキシ系の接着剤として普通に使えてコスパが良いです

2021-09-13
用途:
陶器の修理
対象商品:
34665565

1 主に陶器の修理に使用しています。
2 接着も安定しています。

2020-07-15
用途:
難接着素材の接着
対象商品:
34665565

硬化が非常に早く、急ぎの作業にも重宝しております。オゾン濃度が高い空間で使い続けるとやや軟質化しますが、剥離には至っておりません。

2020-02-15
用途:
接着
対象商品:
34665565

本商品は基本的には30年以上前からのロングライフの商品で優れものです。

2人が参考にしています
2020-05-21
用途:
金属の接着
対象商品:
34665565

接着や使用方法には問題ありません.かつてに比べて価格が上昇しました.少しでも安価に提供して頂けると助かります.

2019-12-11
用途:
モーターパラグライダーのプロペラのの補修時
対象商品:
34665565

作業の容易性に優れています。思ったように補修ができました。

2020-03-17
用途:
家具等の接着、特に剥がれなくしたいものに使用
対象商品:
34665565

少量の為使い切りがよいと思います、大きいものを買うと長期保管で固まって駄目になる。

2019-07-30
用途:
木製品の接着
対象商品:
34665565

それほど頻繁に使うものではないので、これくらいの量がありがたかった。エポキシの二液性は信頼度が高いです。

2018-11-04
用途:
樹脂部品の接着・補強
対象商品:
34665565

2時間で硬化するタイプなので作業時間に余裕があって良い。10分くらいは位置・向きを微調整できるくらいの硬化スピードです。もっと早く接着する必要のある場合は、「超」急速硬化タイプをお勧めします。

1人が参考にしています
森本オート販売 様2018-07-22
用途:
部品の接着時
対象商品:
34665565

エポキシ接着剤は良く使いますが、今回はバックカメラの装着に使用しました。耐久性にも優れ、何より10分程度で硬化するので使いやすい。

2018-08-29
用途:
アクセサリー製作時
対象商品:
34665565

固まりかたも丁度良く、温めると取れるので使い勝手が良いです。

2018-01-13
用途:
強力に接着したい時
対象商品:
34665565

手持ちのアラルダイトが切れそうなのでリピです。以前はハンズで買ってました。二液性接着剤では最も信頼してます。

2017-12-06
用途:
コンクリートに接着
対象商品:
34665565

急速性があり、野外の接着や、壁面への接着にむいているようです。ただ、事前にきちんと決めておかないと、混ぜてからでは、間に合わないと思います。

株式会社ジャパンブルーエナジー 様2017-09-27
用途:
アクリル材料の接着に使用
対象商品:
34665565

透明アクリル材料の接合に使用しましたが、この強度は半端じゃない。透明なタイプのものがあれば尚良いです。

1人が参考にしています
2017-05-15
用途:
各種接着
対象商品:
34665565

急速硬化のエポキシいつもコレを使っています。接着力その他不満はありません。

2016-09-30
用途:
模型製作など
対象商品:
34665565

二十年以上お世話になっている、定番品。
私の場合、エポキシ接着剤といえばアラルダイトラピッド。

2016-11-02
用途:
タイルに
対象商品:
34665565

欠けてしまったタイルの補修用に購入。良く付くがいつ剥がれてしまうかが少し気になる。

2016-05-24
用途:
木工
対象商品:
34665565

木とアルミの接着に使用、初めてこの銘柄を使ったが問題なく強固な接着力です。

2016-05-08
用途:
バイクサイドカバー
対象商品:
34665565

接着力が強く大満足です。