クーラー用キャップのレビュー

平均満足度 4.40 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クーラー用キャップ Modes
Modes
71 / 税込 78
63件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-06-17
用途:
RX-7 FD3S 1型の高圧バルブ用キャップ
対象商品:
34680195

FD3S 1型の高圧バルブは 3/8-24UNF ですが、本製品はマッチします。
製品の中には 3/8-24UNC など、ネジピッチが異なるものが存在します。
手元に届くまで判断できませんので正確に記載してほしいものです。

2人が参考にしています
2018-02-10
用途:
部品欠品時
対象商品:
34680213

大変助かります。部品の値段も安くて納期も早かったです。

2016-07-24
用途:
エアコンガス注入時
対象商品:
34680213

エンジン内の熱の影響でしょうか、キャップがボロボロになってたので交換目的で注文しました。問題なくきっちりハマりましたよ。とにかく安いですね。

2016-05-11
用途:
軽自動車の劣化したキャップを交換
対象商品:
34680213

メーカー純正品は高いので汎用品を買いました。色は違いますが寸法やねじ径は合っていて問題なく使えました。

2017-08-05
用途:
自動車メンテナンス時
対象商品:
34680222

作業時に破損、紛失の可能性が考えられた為購入しました。
(実際に高圧側を紛失したのもありますが)
値段、品質共に満足です。

2014-11-11
用途:
エアコン修理作業
対象商品:
34680213

純正部品ではなかなかこのキャップだけの部品補給がなく、ここで1個単位で購入出来るので良いです。

2019-10-06
用途:
ジムニーJA11メンテナンスで使用
対象商品:
34680204

クーラーのメンテナンスで使用しました、いろいろ部品交換した際キャップも新しくしました。

2018-08-22
用途:
お客様車両のキャップ欠損補修
対象商品:
34680204

低圧用、高圧用と2種類ありますが、メーカーによっては低圧、高圧共に低圧用キャップの場合があります。
日産は低圧、高圧同じサイズで低圧用が2個必要です。

2016-05-05
用途:
カーエアコンガス充填際のキャップ交換に使用
対象商品:
34680213

純正商品とあまり変わりなく問題なく使えました。値段も安く満足です。

2016-07-16
用途:
エアコンの修理
対象商品:
34680195

建機のガスチャージ等で取り外した時、落としてしまったら拾えない場合が有るので予備に購入しました。安くて有難いです。

2019-02-12
用途:
メンテナンス
対象商品:
34680195

どこにも取り扱いがなかったところ、流石モノタロウさんでした。
取り付けもなんら問題ありませんでした。

2017-04-18
用途:
純正部品の代替え
対象商品:
34680213

ほぼ純正部品と遜色無いです。少しだけ押さえのゴムパッキンが薄い感じです。

2013-11-25
用途:
クーラーガスキャップ紛失の為
対象商品:
34680222

H17アイシスに使用しました。全く問題なく使用できます。ディーラーに注文するにも面倒でしたのでこちらで購入しました。適合が不安でしたが、アイシスには使用できました。

2019-06-18
用途:
修理
対象商品:
34680213

自分の愛車には合わなかったので捨てた。だめだこりゃ

2016-07-05
用途:
メーカー純正品との交換
対象商品:
34680213

純正品よりかなり大きめでキャップとしての役割は果たせませんでした。乗っかってるが適切です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

松川自動車 様2014-09-23
用途:
古い車の交換部品
対象商品:
34680195

問題なく使えました、値段も安く満足です。

2014-08-04
用途:
カーエアコンのキャップ交換に使用
対象商品:
34680213

純正品より少し大きいようでしたが、問題無く使用出来ています。

2015-02-12
用途:
エアコンキャップ交換
対象商品:
34680195

クーラーキャップ Lo-R134を注文しましたが
届いたのは全く別のものR12用でした。
画像ではR134用 画像の標示コード34680222
注文確認画面では正常に表示されますが
確定すると別の商品になっています。

MonotaROからの回答

確認させていただきましたが、途中で変わる事象は確認がとれませんでした。
ご購入いただいております、34680195はR12高圧用・34680222はR134低圧用となっております。

2014-09-29
用途:
自家用車のDIY作業で紛失したクーラーキャップ
対象商品:
34680213

自家用車のオルタネータをメンテする際に、うっかり引っ掛けて外して無くしてしまいました。ゴミが入らないようにマスキングテープを巻いて保護しておりましたが、商品を購入するついでにこれも注文しました。マスキングテープを剥がして、キャップを取りつけて作業終了です。色は灰色ですので、エンジンルーム内では全く目立ちません。

1人が参考にしています
2013-09-17
用途:
車のエアコンのガスチャージのキャップに使用
対象商品:
34680222

メーカー品より安くて助かります♪