水性ツヤあり多用途のレビュー

平均満足度 4.53 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水性ツヤあり多用途 アサヒペン
アサヒペン
   
日光や雨に強く、耐候性に優れた水性ウレタンアクリル樹脂塗料です。乾燥が速く、乾いた塗膜は粘着がなく、汚れに強い塗料です。ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。 【用途】外板・ドア・犬小屋・かきね・ガーデン用品などの屋内外の木部。台所・洗面所・居間などの壁や天井。(カベ紙、布カベは除く)各種サイディング、コンクリート、モルタル、リシンの外壁やヘイ。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-12-04
用途:
塗装用に
対象商品:
34717611

少量塗装用に使用 使い切りサイズで便利です

2016-01-12
用途:
家の修理
対象商品:
34717654

問題なく使用しています。

2015-12-01
用途:
ペンキ
対象商品:
34717313

普通の上等!!

2014-05-14
用途:
商品の塗装
対象商品:
34717532

おもに刷毛塗りで作業をしています。 今までの塗料は缶を開ける度に色が微妙に違いまた色が分離していたりしてたのですが、 この塗料は色むらも少なくはけ塗りでののりもよく安心して使用できました。

2014-07-31
用途:
トタン屋根
対象商品:
34717593

密着性が良く、乾きも早く便利です、作業が楽です。

2014-03-29
用途:
板の塗装
対象商品:
34717392

1回塗りで、むらなく濡れた。 簡単でした。

2013-12-13
用途:
錆止めとして
対象商品:
34717374

鉄製品の錆止めとして使用、塗装を兼ねて使用しました。水性なので水で薄めて使用しました。価格がもう少し安価ですと助かります。

新世日本金属株式会社 様2014-03-04
用途:
鋼材の規格識別色の表記に使用
対象商品:
34717496

使い勝手には満足している。
水性塗料が使用しやすい。

日本ラッド株式会社 様2013-09-18
用途:
建物や設備の塗装に使用
対象商品:
34717566

水性であるため扱い易くまた手頃な大きさであるため運用しやすい。
建物の塗装に使用していますが大きさ(量)がちょうどよいので作業し易い
です。

森の工房 様2013-12-24
用途:
木工品の仕上塗装
対象商品:
34717392

継続使用中、使用感 仕上がり度 とても良好です。

2013-10-23
用途:
門扉などの塗装
対象商品:
34717663

さび止め入りとのことですが、バケツが錆びていたので、完全とはいかない物の錆は落としたのですが、塗った当初はきれいでしたが錆が出てきました。多少錆びている上に塗っても大丈夫だと思ったのですが考えが甘かったです。

2014-08-15
用途:
物置やガレージの外壁塗装
対象商品:
34717645

ペンキには問題ないですが、使用後にフタをしめて後、再使用時にペール缶のフタが非常に開けにくい。-ドライバとプライヤーで相当苦労しないと開きません。高級ペンキの缶と構造が異なり、缶のフチの形状が悪いためです。改善を希望します。

SAITOハウス 様2013-12-04
用途:
ドア枠、窓枠、長押、鉄製ドアほか
対象商品:
35149371

良い商品でした。価格的にも満足です。

2013-11-11
用途:
事務用品の塗装
対象商品:
34717392

缶底の沈殿もほとんどなく、ローラー刷毛で塗りましたが、平滑な仕上がりで上出来でした。
後で近所のホームセンターに行ったら50円程度の価格差だったので、今後の価格に期待しています。

2012-10-20
用途:
ペンキ塗り
対象商品:
34717392

良くかき混ぜる必要は在るが塗膜の厚さ、伸び共に問題無し

2012-10-22
用途:
木材の床面
対象商品:
34717557

クリヤーを購入したので、缶を開けたらミルク色なので違和感がありました。
試験的に床面に使用しましたが、特別に問題はないと思います。
更に使用しないと、今ひとつ実感が感じられません。
はっきりすれば建具にも是非使用したいのです。

2011-09-05
用途:
部屋の壁に
対象商品:
34717313

色も綺麗で部屋が明るくなりました。
素人なので、腕の方に問題がありちょっと塗りムラがありますが、、、
プロが使用すれば全然問題ないと思います。