NX285 コネクタ用防湿グリースのレビュー

平均満足度 4.64 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NX285 コネクタ用防湿グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,198 / 税込 1,318
各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。 【用途】自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-14
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34881016

バイクのメンテナンスでカプラーの清掃後に使用しました。様々な接点復活剤等ありますが、グリスタイプで防湿出来るとのことで、こちらを選びました。使用は問題ありません。カプラーの抜き差しも軽くなりました。

2022-03-25
用途:
お客様車両のメンテナンス時
対象商品:
34881016

ノズルが細いので、カプラー内の狙った端子に直接吹き付けられて便利でした。

2021-11-19
用途:
バイクのコネクターの防湿、防錆に使用
対象商品:
34881016

バイクのコネクター類は意外と水分にさらされます。
こちらの商品で防湿、防錆がだければと思い試しました。
効果と持続性があります。カプラーも抜けやすくなり一石二丁と言ったところです。
お勧めですよ。

2人が参考にしています
2019-12-02
用途:
機械整備補修作業
対象商品:
34881016

コネクター部のケミカル製品に関してはこのメーカーを使っています。

2019-08-19
用途:
自動車配線修理時
対象商品:
34881016

配線端子に簡単に吹き付けられ、とても良い。あとはどれぐらい持つか。

2018-09-03
用途:
車の電装系整備
対象商品:
34881016

同等品はチューブ入りなど色々有りますが、これは手が汚れないので重宝しています。

1人が参考にしています
meron_fuku商会 様2018-03-08
用途:
バイク修理
対象商品:
34881016

古いバイクのコネクター部分に使用。取り外しが滑らかになるし水の侵入も防げるので良い。本体は、スプレーノズルが欠陥なのかスプレーすると、上から漏れる。指がベタベタになってしまう。ビニール袋に入れノズルを袋から出して使用。何度やっても上から漏れてくる。それが無ければ星5です。

3人が参考にしています
2017-06-22
用途:
業務で使用。
対象商品:
34881016

コネクターの交換の際に必需品。
屋外のコネクタに塗っても、それなりに効果があります。
重宝しています。

2人が参考にしています
2021-03-03
用途:
車両等電装整備
対象商品:
34881016

中身については一般的な物で問題は無いと思います。
しかし容器がイマイチというか
まず、ノズルがロングノズル一本しか付属しておらず
これを付けるとキャップを再装着することが出来ないので保管や移動に不便。
仕方が無いのでノズルを短くカットしてキャップを付けられるようにしました。
それと、缶の表示が直接印刷ではなく、紙製のラベルを張り付ける方式なので
長期間の使用でボロボロになりそうなのも残念。

1人が参考にしています
2017-09-26
用途:
消耗用品
対象商品:
34881016

これは元が高価な品物だがここで安くで買えて良かった。

2016-08-16
用途:
自動車の電装カプラなどの防湿に
対象商品:
34881016

タイホーコーザイさんの商品は安価で信頼でき、色々と購入させていただいてます。

2016-11-14
用途:
回転軸の電気配線の防錆ようとして
対象商品:
34881016

そんなに使用しないので量的には満足ですが、消耗品ケミカルとしては結構高いかな

2014-12-18
用途:
自動車整備
対象商品:
34881016

バッテリー端子のサルフェーション防止、車外の電装品端子の接触不良防止に使用しています。

2013-01-20
用途:
水ぬれが懸念されるハーネスの接続部などに
対象商品:
34881016

バイクの修理をした際、コネクター接続部などにスプレーをするだけで、コネクターの錆や水ぬれによるショートなどを避けられそう。
オルタネーター交換時にもカプラーにスプレーした。
ボンネット内や車外のコネクターなどに使っている。
スプレーなので飛散するため、多少気を付ける必要がある。
もう少し低圧に出来ない物か。
あるいはチューブタイプの物でもよいかも。
また、ノズルはキャップからはずれやすく、行方不明になりやすい。
もう少し考えて欲しいが、メーカーはそこまで考えてはくれないだろう。
送料はさておき、今の値段は楽天の方が安い。
商品数が多いので大変かと思うが、頻繁に価格調査をし、どこにも負けない値段として欲しい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後の参考にさせていただきます。