2輪用ゲルバッテリーのレビュー

平均満足度 4.02 (196件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]
NBC[バッテリー]
4,598 / 税込 5,058
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
196件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-12-08
用途:
JOG90のバッテリー交換に
対象商品:
35308621

ノーブランドということで、どんなバッテリーが来るのかと思っていたら、既知のメーカー名が記載されていました。まだ装着したばかりで寿命のほどは不明ですが、もし良さそうならば別のバイクにも搭載しようと思います。

2014-10-25
用途:
スクターの交換バッテリー
対象商品:
35054591

取り付け後、半年で、すぐ端子が、折れてしまった。

3人が参考にしています
2015-03-29
用途:
原付のバッテリーとして。
対象商品:
35054607

15年落ちの原付にとりつけました。初期充電など無しで、接続してすぐにセルでエンジン始動できました。
原付は週に一回か二回しか使用しませんが、今のところ問題はないようです(購入から2ヶ月経過)。
メーカー推奨のバッテリーは1万円近くしますが、これだと2500円ですみました。

2014-06-15
用途:
スクーターの修理
対象商品:
35054591

ノーマルと比べて何も問題ありません。コストパフォーマンスが優れています

2012-01-05
用途:
rgv250Γ用バッテリーとして
対象商品:
35308621

二ヶ月ほど経った頃に一度バッテリーが完全に上がってしまいました。充電することで一応復活はしましたがちょっと心配です。もしかするとメインキーのoffの先のp(パーキング?)に入っていたのかもしれませんが、復活してからその後は問題なく使えているので今のところは大丈夫かと思います。
コストパフォーマンスには満足しています。

2人が参考にしています
2014-01-17
用途:
原付バッテリー
対象商品:
35054607

長期使用できるか中国製なので若干不安です。

2014-01-17
用途:
YAMAHA バイク
対象商品:
35054607

其れなりに普通。寿命が短い様な気がします。

2013-11-19
用途:
仕入れ車両の整備
対象商品:
35308637

国産メーカーと比べて現在遜色なし。後はもちに期待します。

2011-09-27
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
35308646

端子の長さが違うのか標準の取付はできませんでしたが、価格面では◎です。
どのぐらいもつか楽しみです。始動は問題なしです。

2人が参考にしています
2013-05-07
用途:
スクーター用に、4年使用した、ユアサ製がバッテリー上がりのため交換した
対象商品:
35119691

ターミナル端子は、ユアサより小さく、ユアサはナットボルトがステン素材であったが、
本商品は、亜鉛メッキで、ナット部は四角にネジが切ってあるタイプ。
使用には問題ないが、型式の印字がないから、ユアサの型式をマジックインクで書き込み。次回交換するときの判断しやすいために。ノーブランドでも簡単なシールテープなんか欲しいものです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

2011-04-10
用途:
バッテリー交換
対象商品:
35308621

NBCの箱に入って届いてビックリしました。交換後は、セルの回りが元気で、さすが新品という感じ。 この価格維持でしたら継続購入致します。

1人が参考にしています
2011-11-10
用途:
ジョルノのバッテリーに
対象商品:
35054591

エンジンがかからず、セルモーターをかなり回したがそれでも耐えてた。
費用対効果の高いなかなか良い製品だと思う。

1人が参考にしています
2013-05-29
用途:
カブ90ccに使用
対象商品:
35308621

前回はアマゾンから台湾製を購入、約1年弱でNG(2回キー抜き忘れのためバッテリ上がり)今回は交換後数日のため耐久性は不明、長持ちしてほしい。

2011-09-08
用途:
カブのバッテリーに
対象商品:
35308621

今回二回目の購入です。今のところクレームではないですが、一回目と同じように一度充電器で充電しました。その後一晩元の箱に入れて保管したところ、元の箱に希硫酸が染込んだ箇所がありました。こちらに来た時には無かったので、充電してからだと思います。漏れの場所がシールからであるか、シールしたときの溢れ分かは今はわかりませんので以後経過を観察します。モノ自体は自己放電が少なく、良い様に思います。ただ、希硫酸がこぼれて来るのは些か不安です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

2011-11-19
用途:
原付二種のバッテリー交換
対象商品:
35308637

始動時のパワーもあり、値段対比価は満足しています。

2011-11-17
用途:
スクーターのバッテリー交換
対象商品:
35308621

たまにしか乗らない原付ですが、今のところ調子イイです。

2011-06-27
用途:
ホンダ ジョルノ(AF24)のバッテリー(MOG-4A-BS)交換
対象商品:
35054591

問題なく付きました。セル一発で掛かり満足しています。

2013-03-28
用途:
セルが回りました
対象商品:
35308621

よかったです

1人が参考にしています
2011-07-27
用途:
バイクのバッテリーとして

以前某オクの同金額程度のバッテリは半年持ちませんでしたが
これは1年近くなりますがまだ元気です

1人が参考にしています
カロッツェリア カワノ 様2013-06-18
用途:
オートバイの電源として。
対象商品:
35308621

とにかく安いのが良い。 安物によくある1年くらいでスターターを回せなくなる(性能低下)が心配だが、その判断には時間がかかる。