断熱グラスウール シートタイプのレビュー
- 用途:
- 自動車整備
エンジン内の配線をエキマニの熱から守るために使用しました。必要な大きさに切って使えるので重宝しています。
- 用途:
- BMWシテイ―ケース下裏のマフラー排気熱を防ぐ為に使用です
- 対象商品:
- 35153562
以前パニアケースが燃えたことがあり予防で貼り付けています 以前は100RSに使用ですが今は国産車に使用です 他の断熱材も使用しましたが? 雨天使用ではがれてきたり!ほつれてきたことがありましたが こちらはそのようなことがなく「リピート」です。 *それから停止後のケース内の温度も手を当ててみると一段低いです(^^♪ 車両ですがヤマハ250のV型2気筒です
- 用途:
- エキパイの熱遮断
- 対象商品:
- 66570805
カウルとエキパイの間隔が狭いため、この商品を使用してみました。
裏がシールになっているのでとても使いやすかったです。曲面にもうまく貼れました。粘着力はそこそこですが、貼る面をしっかりと脱脂すれば特に問題はなかったです。
- 用途:
- エンジン遮熱
- 対象商品:
- 66570805
1100ccオートバイ大型空冷4気筒エンジンおよびエキゾーストパイプからアンダーカウル(FRP製)断熱に使用。遮熱効果はかなり高いです。粘着テープも全面にあり熱による剥がれは無く安心して使用しています。
- 用途:
- バイクのカウルの断熱材として
- 対象商品:
- 66570805
rvf400のカウルの補修も兼ねての使用です。
ハサミで切りやすいので加工も楽でした。
粘着が弱いのでテープを追加で貼るか何かで養生しないと厳しいのが難点です。
- 用途:
- バイクのタンク裏断熱
- 対象商品:
- 66570805
エンジンからの熱によるタンク内のガソリン温度上昇を防ぐ為に使用しました。
ある程度の厚さがありシート自体は少し硬めで、しっかりしています。(ペラペラではありません)シート付の粘着剤で貼れましたが、補強も兼ねて縁をアルミテープで固定しました。
使用後、タンクからのエアベント音でこれまでとの違いがあり効果はあったと思います。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス(エンジンルームの断熱材として)
- 対象商品:
- 66570805
粘着力がもうちょっと強いと良かったかな。接着剤を追加して使用したのでOKでしょう.co.jp
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 35153562
有名どころのデイトナだけあって、品質や機能は期待通りで満足です。
色んなメーカーのがありますが、良く分からないときはこれを買っておけば失敗しないと思います。
値段がもっと安ければありがたいです。
- 用途:
- コタツの天板の断熱に使用。
- 対象商品:
- 66570805
今回コタツの天板の断熱に使用しました。
遮熱プレートと組み合わせて使用しました。
全く熱は感じなくなりました。
- 用途:
- 家庭用FFストーブによる火災防止
- 対象商品:
- 66570805
FFストーブの廃棄ホースの傍の壁が焦げ付いたので、ホームセンターで対策用品を探しましたが、使い買ってが良く、安価なものがなかなか見つけられませんでした。今回思いついてモノタロウのカタログからこの商品を見つけました。早速購入し、本日設置しましたが、設置方法も簡単で、5分もかからず狩猟できました。
結果は非常に満足しています。
- 用途:
- 遮熱用としてオートバイのガソリンタンク裏に貼った。
- 対象商品:
- 66570805
比較的柔らかいので、湾曲した部位にも密着して貼ることができる。
粘着シート付きで作業は楽にできた。
- 用途:
- バイクの燃料タンクの底面に断熱材として貼りつけた。
- 対象商品:
- 35153562
加工がし易く両面テープで貼り付けOKで便利!
まあまあの断熱効果がある。
パーコレーション対策のひとつに効果あり!
- 用途:
- 屋台出店時
焼き台の下に敷いてます。
しっかり断熱してくれますが、もっと大きなサイズを買えば良かったと後悔…。
- 用途:
- オフロードバイクマフラーに使用
- 対象商品:
- 35153562
リピート購入
耐熱耐熱温度が、記載されているので助かります。
特に、接着剤、アルミ部の耐熱温度は重要、断熱効果も十分です。
- 用途:
- バイクの部品交換
- 対象商品:
- 35153562
思った以上に薄くて心配したのですが粘着力も強く断熱性能についても問題ないと思います。