インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ)のレビュー

平均満足度 4.06 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ) DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
999 / 税込 1,099
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-14
用途:
当然ながらバイクの消音に

口径が合いそうなので、買ってみただけです。
どれくらい音が消されるのかが楽しみです。

イクストリック合同会社 様2024-01-29
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
66571182

本来の使い方と違うのかもしれませんが、エキパイとサイレンサーの継ぎ目からエキパイ側に差し込みました。排気音が大変静かになりました。次回車検のときに活躍しそうです。

1人が参考にしています
2023-06-03
用途:
バイクメンテ
対象商品:
66571182

排気干渉の穴形状が気に入り選択してます。最近値段が上がりましたが音量が下がり低音傾向になるので2台目用にリピートしてます。

4人が参考にしています
いしだ工房 様2022-03-24
用途:
旧車オートバイ
対象商品:
66571207

昭和40年代の旧車キャブトンマフラーのデフューザーパイプが失われていたのでマフラーのエンドパイプ内径と奥行きを測って購入。 エンドパイプが少し潰れて変形していたので、そのままでは填まらず、リューターでマフラー側の内径を少し修正したら、ぴったりはまった。 なお、製品パッケージに「M6ボルトナット付き」とあるが、添付ボルトナットは1/4インチ(6.35mm)規格だった。もっとも、この製品をマフラーに固定するだけなので、実用的にはM6と変わりはない。

大輪 商事 様2022-03-28
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
66571207

さすがにデイトナ製です。ネットに安い同類の物がありますが、ちょっとした寸法違いなどがありますので、そこは信頼のある物を選んで正解です。

2021-09-08
用途:
マフラー補修
対象商品:
66571207

本来でしたら、マフラー出口から入れるものですが、今回はマフラーをばらしてのメンテナンスを行ったため内部のパンチングメタルへドリルねじを利用して直接取り付けられました。
1988年製のGPX750Rという古いバイク用の集合マフラーに変更したものでしたので、ちょっとしたことで、騒音94dBを越えてしまいます。
古くてかつ騒音値規制のあるバイクですとこういうサイレンサーを販売してもらっていると非常にありがたいです。

1人が参考にしています
2022-04-04
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
66571207

商品は頑丈で安心できるものです。
次回も購入予定です。

2020-06-06
用途:
バッテリーの消音

バルカン900にバンハイのマフラーを着けたら爆音になったので、バンハイのサイレンサの奥に重ねて取り付けました。
少し柔らかい音になりましたが、グラスウールを工夫してもっといい音になるように調整中です。

1人が参考にしています
2020-05-22
用途:
マフラーの消音に使用
対象商品:
66571207

住宅街でオートバイのマフラー音がうるさく使用しました。
音が大変静かになり満足しました。

1人が参考にしています
2020-05-12
用途:
VMAX1200のスーパートラップマフラーの消音
対象商品:
66571164

サイレンサーのインナーパイプの内径と一致するサイズです。
インナーパイプを取出して穴あけ加工するだけで取付けできます。

2019-04-03
用途:
排気音の消音
対象商品:
66571207

音質は良いとは言えないけど 効果はありました。ステンレス製の物があれば良いと思います。

1人が参考にしています
2018-12-15
用途:
旧車バイクマフラーの消音させる為
対象商品:
65960283

値段が安かったので半信半疑で購入しましたが想像していたのと違い、小さ過ぎず大きすぎず私的にはちょうど良い音です。
大変良い買物しました。

1人が参考にしています
2018-12-02
用途:
発電機の消音効果
対象商品:
66571182

取付用のネジのサイズに幅を持たせて、本数も2か所若しくは3ヶ所くらいのネジで固定したかったので、加工して使ってます。効果は有るようなないような、低い周波数の音には効果がありそうです。

2019-01-05
用途:
kawasaki 98ZZR1100 vance&hines supersport
対象商品:
66571173

極悪バンス管にピッタリ装着出来ます。幾分消音出来た

2人が参考にしています
2020-04-19
用途:
FZ1フェザーのアフターパーツサイレンサーの消音
対象商品:
66571173

あまり音が小さくならなかった。気休め程度です。機材を使って計測していませんが…

2018-08-29
用途:
ホンダCB72のインナーが腐っていたので。
対象商品:
66571198

作ろうかとも思ったのですが、これで、バッチリです。

2人が参考にしています
2017-08-16
用途:
バイクの消音
対象商品:
35153797

写真ではよくわかりませんでしたが、筒には穴だけでなく内側に爪が下り曲がって出ております。
これが排気抵抗になって消音していると思われますが、消音効果はあると思います。
ただ、排気音に「スススス...」と風切り音のような音が追加されるので好みが分かれるかもしれません。慣れてくれば爆音よりマイルド感がある感じに聞こえます。
私のバイクのサイレンサー内径のほうが若干大きく隙間があったのでグラスウール巻いて緩衝材としました。

1人が参考にしています
銀河エンタープライズ 様2017-07-17
用途:
バイク ホンダCB72のマフラーサイレンサーに使用
対象商品:
35153754

カタログより選択、寸法ピッタリでした、排気音はやや大きいですが十分です、安価が何よりです。

2017-04-15
用途:
W650の社外マフラーの消音
対象商品:
35153754

W650の社外マフラーが爆音なのでロングタイプを取り付けました。
効果ありですね。ただグラスウールを巻いて取り付けようとしましたが、排気干渉部分が太すぎてグラスウールを巻くことが出来ませんでした。干渉部分を細く出来たら良いですね。

1人が参考にしています
2017-09-05
用途:
バイクのメンテナンス用。
対象商品:
35153745

社外品のマフラーの消音用に購入しました。グラスウールと合せてかなり音が静かになりました。

1人が参考にしています