プロブレーキシューのレビュー

平均満足度 4.48 (97件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
1,698 / 税込 1,868
レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
97件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-25
用途:
アドレスv125のリアブレーキ交換にて
対象商品:
35160736

初期のブレーキの効きが良く効いて、コントロールもしやすいと思いました。ノーマルよりも良いと思います。

2024-02-25
用途:
モンキー z50jsに使用

ノーマルのドラムブレーキから当初ディスクブレーキに変えようか迷っていた所、ダメ元で使用したら、デイトナのシューの1.5倍位のブレーキの効きを実感できブレーキに対する不安感が無くなった。今後後輪にも使用したいです。

2人が参考にしています
2024-05-26
用途:
スクーターで使用
対象商品:
35160736

いつも使っています。初期はよく効きますが、割と早めに効きが悪くなってくる気がする。

2023-10-02
用途:
ブレーキシュー交換
対象商品:
04005383

良いです。
ノーマルよりブレーキの利きはアップしました。
さすがデイトナ製!!

1人が参考にしています
2023-03-17
用途:
dioチェスタのブレーキ交換
対象商品:
35160684

スクーターの後輪ブレーキを交換しました。問題なく取り付けでき、ブレーキの効きも大丈夫でした。

1人が参考にしています
天空堂 様2023-08-10
用途:
バイクのスピードを落としたい時

素晴らしい制動力にひたすら感謝です。
JA10カブの殺人的に効かない(他の人からの意見です)ブレーキのせいで15、20mくらい車間のあった前の車に豪快に激突し救急車搬送で大腿骨頸部の骨折と首の軟骨が潰れてヘルニアになりました。
正直、コスト削減して価格を落としたいために前ブレーキを小径化し後ろブレーキと共通部品にしたホンダに憤慨しました。
このブレーキシューに変えたことによって体感で三割くらい制動力がアップしたように感じます。
それでも安心というには程遠いのでドラムブレーキのアームをロングタイプに変えワイヤーの取り回しのためのアダプターも付けてリアにもこのシューをつけたらやっと安心して走れるレベルになりました。
長い道のりでしたがJA10や続くJA44の小径化したカブに乗られてる人達に参考になればと思います。
新型がディスクブレーキになったのを見ると『やっぱりなー』と思いホンダの方にも相当なクレームが来たことが感じ取れます。
JA10カブ.JA44カブの皆さんはくれぐれも気をつけてください。

2人が参考にしています
吉川電機 様2022-12-30
用途:
アドレスv125Gに使用
対象商品:
35160736

アドレスv125Gに使用のための購入でした。
比べてはいませんけど普通にブレーキは効きますし全く問題なしでした。
ありがとうございました。

2022-10-09
用途:
JA07 カブ110PRO に取付

NTBの安いシューから交換
ちょっとでも冷えるとガッツンガッツン効いてたのが、冷えていてもじわっじわっと効きを調節出来るようになりました
ガッツリ握ると当然タイヤロックします

TRIP-FACTORY 様2022-09-10
用途:
オートバイ・整備
対象商品:
04005383

純正品のブレーキシューの効きがイマイチだったのでこちらを購入しました。
純正に比べ初期からじわ~と効きます。握りっぱなし時でもしっかり効きは持続しました。レバーを強くめいっぱい握って効くのと適度の握りで効くのでは全く別の事です。買って満足でした。

2023-02-25
用途:
スーパーカブのリアに
対象商品:
35160675

効きは良いと思います。ブレーキの「鳴き」も今の所ありません。ドラム面との相性のせいもあるのでしょうが、ダストがかなり出るのがきになるところです。

1人が参考にしています
2022-07-26
用途:
JF81メンテ用
対象商品:
04005383

PCX JF81に使用。純正より効き良い感じ。鳴きも少なく満足です。

1人が参考にしています
2022-02-25
用途:
カブ(JA10)のフロント、リアブレーキ
対象商品:
35160675

これはよく効きます。
特にフロントはディスクブレーキがいらないのではないかと思うほどよく効きます。
ただ、時々メンテナンスしてあげないとダストがたまります。
また、リピートすると思います。

2022-03-22
用途:
フロントブレーキシュー交換
対象商品:
35160675

交換は割とスムーズ、キキ具合はだんだん良くなること期待大

2021-06-18
用途:
シュー交換
対象商品:
35160675

カブのブレーキシュー高価の為購入しました。
ノーマルに比べ効きがよくなったように感じます。

大阪府箕面整備事務所 様2021-11-09
用途:
ブレーキの改善時
対象商品:
35160675

リトルカブで使用。ノーマルより良く効くようになった。でもロックするほどは効かない。

2021-01-18
用途:
バイクのメンテナンス用
対象商品:
35160675

あまり制動力のない純正パーツと交換したところ、とてもよく制動できるようになりましたのでとても満足できる商品だと思います。

1人が参考にしています
2021-02-12
用途:
バイクの修理
対象商品:
35160675

モンキーZ50Jに使用しました。
価格も手頃で満足です。

2021-09-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35160675

純正品で十分なのですが、ちょっと変わったことがしたくて使ってみました。純正品との違いはあまりわかりませんでした。

2020-10-22
用途:
バイク整備
対象商品:
35160675

リトルカブのフロントブレーキの効きが甘く、こちらに交換しました。ロックする程は効きませんが、これまで比べて格段に良くなりました。

1人が参考にしています
MIEMASA KAWAII STORE 様2020-10-24
用途:
スーパーカブ110 JA10
対象商品:
35160675

効きがよく3万キロくらい持ちました。おすすめです。