プロブレーキシューのレビュー

平均満足度 4.48 (97件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
1,698 / 税込 1,868
レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
97件中 81~97件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-03-14
用途:
ドラムブレーキのシュー交換に

カブのブレーキ強化に使用。以前からデイトナのシューはよく効きます。純正の効きに不満がある場合はこれを装着すれば満足できるでしょう。価格もバイク屋で購入するよりお徳でした。

2015-09-25
用途:
ヤマハミントのリア
対象商品:
35160711

全く問題ありませんでした。

2012-12-02
用途:
シュー交換
対象商品:
35160736

3個目の使用です。よく効き鳴きも出ません。使い初めに鳴くこともありますが直消えます。減りが早目ですが、それより接触面の端っこから崩れ、ドラムに深いキズが入るのが気になります。

1人が参考にしています
2012-10-27
用途:
原付の整備交換
対象商品:
35160727

ブレーキパッドではよくDAYTONAを使用したいたので後輪も
交換してみました。ブレーキも良く効くようになりました。
値段も安いですし、耐久性もありそうなので満足です。

有限会社小林化成 様2014-09-09
用途:
ホンダ TLR250R の フロント リアに使用
対象商品:
35160675

ホンダ TLR250R の フロント リアに使用しました。 交換前と後で、ブレーキの鳴きがなくなりました。
しばらく様子をみたいと思います。

2012-11-03
用途:
バイクを停める
対象商品:
35160693

ヤマハのSA01Jのリアブレーキにつけました。デイトナのHPでは実車確認していないとのことでしたが、問題なく装着することができて、問題なく車体を停めることができました。値段は純正と比べると高くなりますが、ブレーキのききは抜群です。

2013-02-03
用途:
バイクの補修
対象商品:
35160675

性能は、他のサイト等で実証済みで満足しています。価格が他より安いのがよかったです。

2017-07-26
用途:
XLR125のリヤブレーキ
対象商品:
35160675

NTBのシューを使っていました。減っていたわけではありませんが、もっと制動力が欲しかったのでこのブレーキシューを試しましたがNTBのブレーキシューとの差が分かりませんでした。期待していただけに少し残念です。

1人が参考にしています
2012-10-27
用途:
バイクを止める
対象商品:
35160702

ヤマハJOG SA01Jの前輪ブレーキに合います。デイトナのホームページでは実車未確認となっていますが、つけた感じとしては全く違和感なく、純正よりも良く止まってくれます。

2011-12-09
用途:
古い原付の整備
対象商品:
35160684

車もパッドはすべて社外品にしているので、バイクもと思い交換しました。 たとえ原付とはいえ、安心できる制動力が欲しいと思っていますが、値段、性能ともに十分満足です。

2012-02-22
用途:
ブレーキシュー交換
対象商品:
35160736

この商品は、私のアドレスV125にピッタリで満足してます。

1人が参考にしています
2015-12-08
用途:
原付きのブレーキ
対象商品:
35160702

9/9 購入 9/15 装着 10/30 キーキー言い出した。
45日で使い物にならない。二度と買いません。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2015-05-18
用途:
スーパーカブの交換部品として使用
対象商品:
35160675

初期制動から、停止するまでのブレーキタッチは、純正品とかかなり差があり、交換して良かったと思います。

1人が参考にしています
2015-04-20
用途:
JOGポシェ フロント
対象商品:
35160702

制動性には満足出来るが、タッチがコロコロ変わるのでコントロールが難しい。
ドラムへの攻撃性がとても高く1000km使用で研磨が必要なくらい傷が入った。

有限会社アールオフィス 様2013-06-08
用途:
ブレーキ交換
対象商品:
35160675

利き具合は純正と同等泣きは無しなので連続使用でヘタリなければOKかな?

2011-01-02
用途:
純正シューとの交換
対象商品:
35160693

良く効きます。

2013-06-07
用途:
アドレスV125のリヤブレーキ

最初は効きました。
でもすごくイイって感じではなく、喰いついて聞いてる感じ。
制動感がなんか素直じゃない。
しかしすぐに効かなくなり、握りしろが良く変わる。
3000㌔ほど乗って我慢できなくなって外してみたら、シューの端が欠落してるし、真ん中に深い溝ができてる。
ホイール側の当たり面の荒れが酷いです。
通常使用なら純正のが安定していて安心ですね。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。