流し込みモルタルのレビュー

平均満足度 3.60 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
流し込みモルタル 家庭化学
家庭化学
999 / 税込 1,099
接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。 【用途】コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大野工業所 様2022-11-16
用途:
配管の隙間のモルタル充填
対象商品:
35202167

たまに土間コンの補修にも使用で強度も充分だが何せ4kgでは量が少ない。10kgぐらいのものが欲しい、電動の攪拌器で練るには袋開けの手間やゴミ処分も面倒臭い。

1人が参考にしています
2021-02-10
用途:
車庫の地面補修用
対象商品:
35202167

車庫の地面(コンクリート)が割れてくぼみのようになってしまったので、
この商品を流し込み補修に使いました。
12℃位の気温でしたので水の量を推奨量の最小量に調整し(600ml)使ってみましたが、
2時間ほどで硬化し半日ほどで完璧に硬化しました。念のため翌日まで放置してから
車を止めてみましたが今のところひび割れもなく大丈夫のようです。
使用方法もとても簡単できれいな面が出せるので使い勝手は最高でした。
また補修することがあったら使ってみたいです。

1人が参考にしています
2020-05-24
用途:
単管パイプアンカーの固定に

屋外の棚を作る為、ハーフブロックに単管パイプを固定する為に使用しました。素人でも扱いやすく、2袋で穴4つ埋まり、少し残るぐらいでした。固まるのも早く大変助かりました。

2人が参考にしています
2019-04-16
用途:
地下埋設管の施工
対象商品:
35202167

隙間なく施工でき早く固まり作業性もよい。もう少し安ければなおよい。

2019-04-16
用途:
地下埋設管の施工
対象商品:
35202167

隙間なく施工でき早く固まり作業性もよい。もう少し安ければなおよい。

株式会社アトラス 様2016-06-23
用途:
段差 穴埋め
対象商品:
35202167

流し込み後、ゆするとほぼレベルがでて、仕上げも必要なく便利! 内容量別でもう少し多い物があれば良いかなと思います。

有限会社 茶房風の色 様2019-07-08
用途:
外構作業時
対象商品:
35202167

流し込みという商品名や絵のイメージとは違います。そのような状態にしたら使い物にならないし、使える状態の練りにすると普通のモルタルと変わらない程の固さです。もう二度と買わないですね。

2人が参考にしています
2018-11-19
用途:
既設の不陸とヒビの補修
対象商品:
35202167

流動性は高くない。ヒビにコンクリが流れ込んだためか砂が浮き上がって水平にならなかった。型枠に沿って持ち上がった。収縮?練りが甘いのか?
即乾性は12℃で90分後に表面が乾いていた。但し中は硬貨しきれてないみたい。

1人が参考にしています
2016-04-22
用途:
モルタルの穴埋め
対象商品:
35202167

大きな割れた穴は硬化時間も早く綺麗に塞がり購入目的にはぴったりだった。良い結果のついでに商品の目的外の使用とは思ったが、細いひび割れも試してみた。やはり砂粒が邪魔で上手く埋められなかったは残念だった。

1人が参考にしています
2016-08-02
用途:
補強用
対象商品:
35202167

いいのか?悪いのか?比較する対照がない。