サーモスタットのレビュー

平均満足度 4.48 (245件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サーモスタット HKT
HKT
649 / 税込 714
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
245件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-01-01
用途:
機能に問題ありません。
対象商品:
35319304

機能に問題なく、リピートしています。価格がもう少し安くなれば助かるのですが。

2021-09-11
用途:
S2000の純正代替
対象商品:
35319496

s2000の純正より少しだけ安価でした。(10%offのキャンペーン時)

2021-09-04
用途:
自動車整備
対象商品:
35319462

安いのでダメになる前に予防整備で交換出来て良いです。
問題なく使用し手います。

2021-02-15
用途:
オートバイ サーモスッタトの交換部品
対象商品:
35319681

ホンダCBR250RH MC17のサーモースッタト固着の為、交換部費として購入しました。純正品とサイズも変わらす、安定して作動しています。費用を安く抑えられ満足してます。

3人が参考にしています
2022-04-24
用途:
車の修理
対象商品:
35319645

リズナブルな価格で助かります。問題なく使えていますが耐久性はこれからの確認となります。

2021-06-15
用途:
DA62Wエブリイワゴンのオーバーヒート修理
対象商品:
35319645

リザーバータンクから冷却水が噴き出してしまうDA62Wエブリイワゴンターボ(最終型)に使用。
すでに同じ物が付いていましたが念の為再度交換しました。
今のところ問題は起きていないようです。

2021-02-15
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
35319681

ホンダジェイド250に使用しました。純正部品のより非常に安く性能も問題なさそうです。

2人が参考にしています
ヤスファクトリー 様2022-02-28
用途:
DR30スカイラインにて使用
対象商品:
35319864

価格以上にクオリティーが高いので気に入って使ってます。

2021-03-26
用途:
スズキ Kei のメンテ
対象商品:
35319645

最近の軽4輪は燃費向上のために設定温度が高めに設定されており、夏場や峠道では
水温が100℃前後になり、精神衛生的にに良くないので純正の88℃→82℃に変更。
連続高負荷になれば水温はラジエター能力で決まるので根本的な解決にはならないが
放熱量に余裕が有る場合は低く抑えられるのでエンジンのオイルやゴム部品等に優しいのではと、自己満足の改善です。電動ファンの動作設定も95℃以上と思われます。
最初の開弁動作が少し遅れるような気がするのでお湯につけて設定温度で開くことを確認した方が良いかもしれません。

3人が参考にしています
2021-02-05
用途:
マイカーのメンテナンス
対象商品:
35319243

ラジエターやホース交換するなら合わせて交換しておきたいパーツでありながら、この小さくてお値打ちなパーツが長く乗るうちで重要な役割を果たしてくれます。

2022-01-12
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
35319672

純正が見つからず困ってましたが、純正と変わらずとても良かったです。

2021-04-15
用途:
短命のスズキ車に
対象商品:
35319645

夏を前に在庫として購入しました。パッキン付で、お得です。

2020-12-04
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
35319216

普通にばっちりな物です。
地元のパーツ屋さんに頼むよりコスパ最強です。
オーバークール状態だったので燃費改善しました。

2021-02-09
用途:
サーモ交換
対象商品:
35319645

特に問題ありません 今回は82度の仕様のものを購入しました。

オートショップ ヒジリ 様2020-11-03
用途:
メンテナンス
対象商品:
35319654

27年エブリィバンに使用、純正品と変わらない良い商品です。

2020-06-12
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
35319645

昔のジムニーの水温計が真ん中より下を、指すようになって来ました、このサーモスタットと交換しました、暖房も効くようになりました。

2人が参考にしています
2021-07-11
用途:
サーモスタット交換
対象商品:
35319347

サーモスタット交換で使用しました。純正部品が高いですので、これにしました。今のところは問題ありません。

2020-03-19
用途:
自家用車両の修理でした
対象商品:
35319645

中古で購入したDA62Wの水温計が上がらない&ヒーターの温風が出ない典型的なサーモ閉じていない症状だったので迷わず購入。サーモスタットの上についているキャップも同時に購入。ネットで検索したら取り付け方を教えてくれる方が沢山いて助かりました。無事ヒーターから温風が出るようになり、水温計もしっかり針が動きます!大満足!

2021-02-26
用途:
自動車整備
対象商品:
35319672

ミニキャブU42Tにて使用。この軽トラはサーモスタッド良く壊れます。 高い純正品でも社外品でも同じなので安いものがあるのは助かります。

2020-06-03
用途:
ジムニーの定期メンテナンスに
対象商品:
35319715

年式の古い車にも、
定期交換するのに最適な価格です。