ラッカースプレーのレビュー

平均満足度 2.81 (336件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラッカースプレー モノタロウ
手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・鉛フリーで安全に使用できます。 【用途】マーキングに最適です。
336件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社三田重機土木 様2014-11-03
用途:
ホイール
対象商品:
35338642

吹き出し口がに問題あり他の物と取り替えるとバッチリ!

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。品質改善の参考にさせていただきます。

2014-05-27
用途:
メッキ部分の補修
対象商品:
35338642

缶をよく振ってから使用したのに出てくるのは、うすい溶剤のみ銀色なんか出てきません
おかげで、仕上げ面はなみだを流したようになり、結局はがすはめに黒は満足して使ったのに
銀色は使用にたえません。

2014-04-24
用途:
建設現場のマーキング
対象商品:
35338606

マーキングするのにノズルの噴霧狭さ具合は都合良いが、実際、塗装作業にするには不都合なこともあると思う。
一番の不都合は、顔料が少なくて溶剤が多すぎるので塗膜が薄すぎ。

2012-07-04
用途:
測量、地面等にマーキング
対象商品:
35338606

ノズルの噴射範囲が狭く霧状に噴射されないので、
地面に数字や文字を書いたり、杭頭の着色に使用するのには最高です。

有限会社山下住企 様2014-02-20
用途:
工事用に使用。地面や構造物へのマーキング等
対象商品:
35338606

価格はホームセンター並、もう少しMonotaro価格にしても良いのでは?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-06-20
用途:
小さな鉄製パーツの塗装
対象商品:
35338633

スプレーの噴射量が多くて驚いた。吹き出し口が荒いのでしょうか?うす塗りが出来ず、ベタベタになります。

2014-04-11
用途:
車の下回り塗装
対象商品:
35338624

ペール缶に塗装した場合。
問題は2つ
1.液だれが激しい(距離は30cm程度)
しかも、色が薄い(顔料が少ないのか?)
2.たれ防止で距離を更に離すと当然だが更に薄くなる
下回りとかたれを気にしない場所でないと使えない。

株式会社ヤマタホーム 様2011-12-29
用途:
現場でのマーキング
対象商品:
35338606

容量が少ないということもないですし現場での位置出し作業などに使用する程度なので十分満足しています。

2人が参考にしています
2012-08-12
用途:
道路のマ-キング等、仕上げ以外に使用。

コストパフォ-マンスは最高。粗塗り等仕上げ以外なら十分に使用できます。
綺麗な仕上げに使う方は別の物を買うべき。

森山建設株式会社 様2012-02-02
用途:
現場でのマーキング
対象商品:
35338606

スプレーの噴射幅は狭いが、マーキングするには問題なし。
値段がリーズナブルで、非常に満足している。

2015-07-20
用途:
小物の塗装
対象商品:
35338633

塗料の飛びちりがひどく、霧状にちゃんと塗料が出ない。

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
用途に、マーキングに最適ですと、注意に「※垂直で使用されると液だれがおこるので塗装することはできません。 」と記載させていただいております。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2014-05-26
用途:
自宅の物置に使用。
対象商品:
35338624

今回は白を購入、かなり良く撹拌し使用したが、色乗りが非常に悪い、グレーで錆止め塗装をした各30cmの面積を5度塗りしないと色がのらない。 全く話にならない。
試しに、他社の同価格帯のものを使用したが、このようなことは無かった。
マーカー程度に使用するなら問題ないかもしれませんが
何かを塗装しよう と思っている方には向いてないと思います。

1人が参考にしています
株式会社 伊藤組 様2013-03-15
用途:
資材のマーキング
対象商品:
35338633

今回はテトラポットを作成している仕事をする際にすべての個体に番号付けを要求されておりました
数百個に及ぶナンバリングでしたので数量も多いのでこちらで購入致しました
単価が安いことと会社まで届けて頂けて大変助かりました
商品としても通常購入していたものと大差なく現場からの苦情もありませんので問題ないです
消耗品ですので次回も是非お願いしたいと思います

2人が参考にしています
2013-11-08
用途:
材料番号表示

他メーカー商品はフタでガス抜きができる作りになっているけど、このスプレーはフタでのガス抜きができないためガス抜きが面倒です。

2人が参考にしています
2014-05-07
用途:
塗膜の薄くなった所の補修
対象商品:
35338642

塗料のうすいことノズルの楕円吹き出しでないことそのため液だれがすごいかなりなれた人でも使いにくいとおもいます。

2012-10-09
用途:
マーキングに
対象商品:
35338606

むらなく綺麗に、塗れ満足

2014-09-25
用途:
フェンス塗装
対象商品:
35338624

液垂れ、スプレー口の構造が悪すぎる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2013-08-31
用途:
ホイール塗装
対象商品:
35338642

コストパフォーマンスに優れています

1人が参考にしています
有限会社 アニバーサリー 様2014-04-09
用途:
簡易的な塗装
対象商品:
35338633

スプレーではない。2度目にはノズルが詰まっていて使えない。

2013-08-15
用途:
塗装
対象商品:
35338633

商社より安くて良かったです。
また、利用したいと思います。