スーパーゾイル ラバーグリースのレビュー

平均満足度 4.92 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパーゾイル ラバーグリース SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
2,198 / 税込 2,418
金属の表面を改質し異音を軽減、金属とゴムの接触面に使用できます。 基油はブレーキ液と同系統の特殊合成潤滑油を使用しており、ブレーキ液との相溶性、適合性に優れています。また、本製品は化学的に極めて安定しており、高温でも酸化重合せずスラッジを生成することがありません。 マスタシリンダーゴムカップ、ホイルシリンダーゴムカップ、ピストンシールなど油圧シリンダ内部の防錆、潤滑を目的として塗布します。その他、クラッチマスターシリンダーゴムカップ、ステアリングシャフト、ドアヒンジ等のゴムと接触する部分の潤滑と油漏れ防止の目的でリチウムグリスよりもより幅広い範囲でご使用いただけます。 また、ブレーキ液に混入してもブレーキ液の品質を低下させることはありません。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
アーチャー企画 様2024-09-11
用途:
オートバイのリアショックブッシュ。
対象商品:
35578541

使い方については、ネットで紹介記事を読んで調べて行く事にします。

有限会社魚利 様2022-06-09
用途:
ブレーキのOH
対象商品:
35578541

ブレーキのオーバーホール時に使用しますが売っているお店がなかなか有りません
大変使い安く今迄トラブル等は有りません

1人が参考にしています
2021-06-12
用途:
バイクのホイールベアリング交換
対象商品:
35578541

バイクのホイールベアリング交換をするために、購入しました。
評価はとても良いので、安く買えて愉しみです。
一緒に購入したベアリングの中を見るとあまりグリスが詰まって無かったので、拭き取りしっかりこのグリスを詰めました。
フロントフォークパイプにも塗ってみたいた思います。

1人が参考にしています
2021-08-17
用途:
ブレーキメンテナス等
対象商品:
35578541

これ一本で色々使えるので◎。効果はよくわからないけど使って満足なのは確か。お金の余裕がある人やこだわる人向け。

1人が参考にしています
2021-08-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578541

ゴムシールを使用した回転部に使用。通常のグリースだとゴム部と可動部が擦れてキコキコ音が発生したが、本品を使用すると音の発生はしなくなった。非常によい。

2021-03-24
用途:
オフロードバイクのリンクグリスアップに
対象商品:
35578541

リンクのガタ付きがなくなります。結構前から使っていますが、モノタロウさんでは初購入。他より安いです。半年でリンクのベアリングのガタ付きが出るのですが、使ってから8ヶ月程度経っていますが、まだ問題ないです。
グリスとしては割高ですが、メンテナンス頻度が減り、パーツ交換コストも減らせるので値段以上の価値があると思います。

2021-05-31
用途:
本当に多用途
対象商品:
35578541

これを持っていれば、ブレーキOHやその他ゴム関係の場所のグリスアップはバッチリ!本当に重宝しています。車にもバイクにもお勧めです!

2020-09-23
用途:
ジャイロキャノピーのメーターギヤ交換時

メーターギヤが樹脂製であり、相手が金属であるため、このグリースを使用しました。
適度な調度で良いと思います。

1人が参考にしています
2020-09-02
用途:
グリース
対象商品:
35578541

バイクのキャリパーピストンやフロントフォークなど幅広い部分で使えていい商品です。ノズルも付属するので良かったです。

2020-07-06
用途:
ブッシュのグリスアップ

ゴムブッシュのグリスアップに使用しています。柔らかいのですぐに落ちてしまいますが、安定感最高です

2020-02-25
用途:
オイルシール等のグリスアップに
対象商品:
35578541

ゾイル信者ですので使用しています。よく動いてもらいたいところに使っていますが、普通のシリコングリスでもいいのかなと思います。

大橋メンテナンス 様2019-08-18
用途:
フロントフォークに使用しました。
対象商品:
35578541

ゾイルシリーズはいろいろと使っていますが
今まで何の問題もなく使わせていただいています。

1人が参考にしています
2019-02-01
用途:
オイルシール部分に
対象商品:
35578541

バイクのオイルシール部の保護に使っています。とても良い商品です。

2018-11-30
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
35578541

ピンク色で塗った場所がわかりやすい。粘度も硬すぎず広げやすいので良かったです。

2018-05-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578541

バイクのサスペンションに使用しました。ダストシールのキシミも無くなり大変スムーズです。

2016-09-24
用途:
メインテナンス
対象商品:
35578541

この商品はバイクメインテナンスには必須、シリコンスプレーと併用すつと最高

2015-12-28
用途:
バイクの作業、メンテナンス
対象商品:
35578541

ゴム類への攻撃性無く、シール類に使用してます。
価格は少々高めですが、安心して使用できます。

1人が参考にしています
2020-11-13
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578541

ゾイル関連の製品は全て持っている。
手持ちのシリコングリスが無くなりそうなので購入。
シリコングリスよりも若干、粘度が高い。

2020-04-18
用途:
バイクの整備
対象商品:
35578541

ブレーキ、フォーク、ワイヤー、各部ガスケットなど、ゴムパーツやゴムと接するパーツのある部分の整備には必需品です。

K‘s商会 様2017-07-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578541

バイク整備でいろいろなところに使っています。性能は全く問題なし