ガレージジャッキ3tのレビュー
- 用途:
- 車のオイル交換
- 対象商品:
- 35703342
ハイエースのオイル交換につかってましたが、数回でこわれました。
3tでも高価な2tのがいいのかもしれない気がしました。
- 用途:
- 自動車・農業機械の整備
- 対象商品:
- 35703342
油圧バルブの開閉の動きが少し渋いですがリフト高さもあり問題無し。自動車でリヤ側を上げる時は、ジャッキ全長が短かいので前もって車高を上げておく必要あり。
- 用途:
- タイヤ交換やオイル交換
- 対象商品:
- 35703342
初めて使ってみたら、本体のギャからオイル漏れです。
この度大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- タイヤ交換オイル交換
重量級の車両でも楽に上がり、大変満足!
- 用途:
- RV車のタイヤ交換、整備点検等に使用
- 対象商品:
- 35703342
本機の質量(39kg)について、安全・堅牢機能との関係があると思いますが、
やや重すぎます。30kg前後に押さえることを希望。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 35703342
今まで使用していたジャッキが壊れてしまい、購入しました。カタログでは判りづらかったのですが、かなり頑強な製品ですが重いのが難点です。
SUV車のタイヤ交換に使用します。以前のものは途中で曲がってしまい、作業が冷や汗ものでした。これからはそんな心配をしなくても良さそうです。
リーチも十分な長さがあり安心しました。この手のものは頑強でないと心配です。
- 用途:
- 自動車、農機のジャッキアップ
- 対象商品:
- 35703342
重さで選びました。他社製品の同能力品と比べると突出した重量。それだけ頑丈ということでしょうから。
本体の構造材はヘビーデューティな用途にも耐えうる十分な厚さ。ジャッキレバーは二分割されている為ガタはありますが太く長いので楽に操作できます。リリースもジャッキレバーを回転させて行う本格的なもの。リーチも結構あるのでトラクターなどの車高の高いものにも対応できます。
- 用途:
- 車の整備
- 対象商品:
- 35703342
ステップワゴンも楽にあがりました。馬との組み合わせで安心して作業できます。
でかい・重たいですが安心感はあります。
よく分からない特殊な形のネジが箱の中にひとつ落ちていました。説明書を見るも分からずジャッキの裏も表も見ましたが・・何のネジなんでしょうかね。
- 用途:
- タイヤ交換・オイル交換
- 対象商品:
- 35703342
初めて使った所、車高ダウンするオイルコックからぽたぽたと、オイルが滴り落ちてくる。何回かやっているうちに、エアーが出てきてぶちぶちとオイルの泡が出てきた。今後本体のオイルが無くなるか心配です。
- 用途:
- タイヤ交換、車両整備
- 対象商品:
- 35703342
重いですが安定感は十分にあり安心して使えます。
フロント1.3t程度の車で試しましたが全く問題ありません。
ただ、ちょっと全体的に高さが高いような気がします。
私の車ではアンダーカバーに付け根部分が摺ります。
あとは、サイド掛け用のアタッチメントがこの機種には合いませんでした。
- 用途:
- 自動車軽作業
- 対象商品:
- 35703342
購入して、一年半にてオイルジャージャー漏れ
になりました。(メインのピストンだと思います)
使用回数は、一週間に1回位しか使いませんでした。
使い捨てのジャッキかと、思われます。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 車の前後センターでのジャッキアップ
- 対象商品:
- 35703342
価格以上に大変良い商品で、造りもしっかりしていて操作性も大変満足で、重量も思っていたより軽く車に積み込みしたり、持ち運びも出来ました。SG規格適合商品で大変お勧め商品です。
- 用途:
- 自動車のタイヤ交換オイル交換
- 対象商品:
- 35703342
両方のタイヤを一度に上げられるので車体のねじれの心配もなく高く上げられるので作業し易いです
下ろす時に微調整できないので注意が必要です
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 35703342
フロアジャッキの頑丈版に位置するガレージジャッキだけあって、しっかりしたジャッキです。支持台が固定されていない所がプロっぽい雰囲気を出しています。40キロ近いので重いかもと思っていましたが、軽トラに積んでみた所、個人的には苦ではなかったです。