レザーウエア用ミンクオイルスプレーのレビュー

平均満足度 4.38 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レザーウエア用ミンクオイルスプレー コロンブス(COLUMBUS)
コロンブス(COLUMBUS)
1,198 / 税込 1,318
レザーウェア用保革オイルです。(スプレータイプ) 皮革に新しいオイルを加え、柔らかさと滑らかさを保ちます。 動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。 シミや色落ちする皮革もありますので、目立たない部分で試してからご使用下さい。 爬虫類等の特殊な革及びスエード・ヌバック等の起毛革には使用できません。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社プロスタッフ 様2022-07-17
用途:
レザ-ジャケットやスニーカーを含む革靴の保革油として。
対象商品:
35693944

以前から、便利に使用してます。但し、スエ-ドだけは目立たない所でテストをしてからにして下さい。

有限会社遠所モータース 様2021-05-05
用途:
オートバイレザーウエアに
対象商品:
35693944

ミニバイクレースにて長年使っています。スプレーのミンクオイルはレース場とかでちょっと塗りたいときにとか、大変重宝します。雨のレースで濡れてしまった皮つなぎに乾いてしまう前にしっかり塗って陰干ししておけば、ちじみませんね。

2020-08-15
用途:
レース用皮つなぎや皮グローブのメンテナンスに使用。
対象商品:
35693944

レース用皮つなぎや皮グローブのメンテナンスに使用。皮の汚れも落ち,保護つや出しや柔らかさの保持に最適。

2020-04-02
用途:
革靴に愛用中
対象商品:
35693944

変にべたつかず、さらさらした使い心地が気に入っています。

2020-04-19
用途:
日常メンテ
対象商品:
35693944

レザージャケットのメンテに利用致しました。
スプレー式なので手軽に作業が行え大変便利でした。
レーシングジャケット、パンツ、ブーツのメンテが多いので大容量?あれば嬉しいですね。

2020-01-20
用途:
革製品のメンテナンス
対象商品:
35693944

気に入って使っています!ペースト状のミンクオイルより浸透が良く、とても使いやすいです。

2020-04-23
用途:
革ジャンの手入れ
対象商品:
35693944

革ジャンの手入れに使用しました。しっとりと染み込んでいき良いと思います。

株式会社アスカ 様2018-10-10
用途:
ブーツのメンテナンス
対象商品:
35693944

ペーストのミンクオイルのようなイメージをしたのですが、実際はサラサラの透明の液体でした。ミンクオイル成分配合ということですね。 撥水性はやはりペーストタイプにはかなわないようですが、手軽に吹き付けられるので気軽に使えます。ただしワックスの持ちはペーストタイプのほうが長いですね

1人が参考にしています
2018-02-12
用途:
サッカーのスパイクの本皮部分のメンテナンス
対象商品:
35693944

サッカーのスパイクの本皮部分のメンテナンス用に吹き付けています。クリームタイプでは、拭き取っても残りすぎて、使用時に埃が付着してしまうので、ちょうど良いオイルが見つかりました。

2017-08-15
用途:
バイクのつなぎのメンテナンス
対象商品:
35693944

スプレー式で、とても使いやすです。値段もお手ごろでした。追加で2本購入しました。

2019-01-19
用途:
レザージャケットの保革用
対象商品:
35693944

べとつかず匂いもないのでつかいやすい。量が少ない。

林田木工 様2017-11-08
用途:
革ツナギのメンテ
対象商品:
35693944

使いやすい。ツナギなので一本で足りない。2本買うと割引とかあると良いな。

マナーハウス 様2020-11-29
用途:
レザージャケット
対象商品:
35693944

使いやすいですが減りが早いのでコストパフォーマンスは悪いです、

2016-03-10
用途:
革ジャンパーの手入れ
対象商品:
35693944

ミンクオイルと比較すると作業はしやすいです。但しもう少し容量多ければと・・

2015-04-15
用途:
レザー製品の清掃、状態保持、
対象商品:
35693944

スプレータイプなので塗り残しが無く便利です。

2020-08-07
用途:
バイク用革製品の保守
対象商品:
35693944

ミンクオイルに定評のあるコロンブス製だが、革への浸透性としてはクリームタイプの塗布にはやはりかなわない。
スプレーの為施工が手軽なのは良いが、内容量も少なめなのでクリームタイプの補助的に使うべきか。
これのみだとコストパフォーマンスは良いとは言えない。

2016-05-05
用途:
所有するあらゆる皮革製品のお手入れに
対象商品:
35693944

他のユーザー様が指摘されていた通り、容量が少なくと思います。そのため、星は4つです。
但し、この商品を使用することで作業性は格段に上がります。
天候に恵まれた日に、家にある革製品を庭に並べて、一気にやるとムダなく効率的に出来ます。
あと、バリエーションとしてもう少し容量の大きい商品があるとイイと感じました。
不満ばかりのようですが、次も購入予定です。

モトショップ ストラーダ 様2014-08-23
用途:
ワークブーツなどのメンテナンス
対象商品:
35693944

手がべたつかずとても使い易いのがありがたい、しいて申し上げればもう少し容量が欲しいですね。

2014-08-17
用途:
バイク用レザージャケット・パンツ・ブーツ

よく浸透して革がとても柔らかくなります
臭いもほとんど無いので気兼ねなく使えます

2020-05-19
用途:
レザースーツのお手入れ
対象商品:
35693944

思ったよりも油分が少なく、1本では革がしっとりとした感じが出なかった。