GP SERIES TT100GPのレビュー

平均満足度 4.73 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)
5,998 / 税込 6,598
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
51件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ファニーカスタム&サービス 様2024-01-05
用途:
バイクのタイヤ
対象商品:
40455536

非力な旧車ならコレで必要にして充分。グリップ不足を感じるコトは無い。外観も旧車には良く似合う。そして安い。

倫's ラボラトリー 様2022-04-02
用途:
オールドベスパ に使用
対象商品:
35749131

毎日の通勤車として使用しているのでタイヤ消耗が早く 欧州の高価なタイヤではお財布が大変なんですが、お手頃価格で購入出来るので有難いです。

1人が参考にしています
2022-05-05
用途:
オートバイの補修パーツ
対象商品:
35749174

手ごろな価格でグリップも良く旧車乗りには、いいと思います。

1人が参考にしています
2021-12-22
用途:
モンキーに使用
対象商品:
35749131

3.50×8をモンキーアルミホイールF2.5J/R3.5Jで装着しています。
8インチで滑らないタイヤだとこのTT100GP一択だと思います、お勧めです。

3人が参考にしています
2022-03-04
用途:
RZ50初期型に使用
対象商品:
35749183

他の選択肢は、ほぼ無し。作り続けてくれて感謝です。子供の頃から愛用です。

2021-11-09
用途:
ホンダモンキー50c
対象商品:
35749131

純正のキャラメルタイヤに比べるとグリップも良くクイックに旋回して特性が変わります。

2021-06-22
用途:
SR400 リアタイヤ交換
対象商品:
68443182

昔からずっと使ってます。安定のグリップ、こちらのサイトで格安に買えてよかった。

2人が参考にしています
2021-03-24
用途:
バイク
対象商品:
68443173

w1saに使用。特に問題なく使えました。ありがとうございました

2人が参考にしています
2021-05-12
用途:
バイクに装着
対象商品:
03397302

GB250に使用。チューブ用のタイヤが減りつつある中、簡単に購入できるのが良い。

2020-08-22
用途:
タイヤ交換
対象商品:
35749183

古いタイヤばかり触っていたので、まずは軽さに驚いた。
換装時はさくっとハマり、作業時間10分で終了

cozycycle 様2020-07-12
用途:
グラストラッカー250のタイヤ交換
対象商品:
35749165

グラストラッカー250にジャストフィットのタイヤです。チューブタイプなんですが、タイヤが固いから?
ちょっと耳が出にくいですね。
タイヤとしてはグリップ耐久性,共に高バランスです。
値段が安ければ最高ですが。

2人が参考にしています
2020-08-22
用途:
自動車、オートバイ整備
対象商品:
68443182

旧車に使用しました。新品の溝も深く安心とお得感あります。交換後、倒しこみが安定してグリップに安心感があります。

2020-05-11
用途:
バイクで使用しました
対象商品:
35749183

乗り味がとても良くなりました。注文すると、すぐに届きました。初めて自分で交換しましたが、なんとかうまくいきました。ビードクリームは用意した方がいいです。

2020-01-27
用途:
タイヤ交換
対象商品:
35749201

カワサキZ1のタイヤ交換 長年愛用しています。
リアタイヤは すぐなくなるので よく替えています。

1人が参考にしています
2019-08-28
用途:
バイクのタイヤ
対象商品:
68443182

まだ装着して走行してませんが、TT100GPは高校時代から40年、途中K300GPに浮気したこともあったけど、安心のタイヤです。MonotaROさんで購入は2回目ですが、色々調べて最安値でした、いろんなクーポンを利用したり、送料無料の価格帯なのでお得です、これからもお安くお願いします。

2019-07-13
用途:
YBR125のリアタイヤ
対象商品:
35749217

YAMAHA YBR125のリアタイヤ用に購入しました。
純正のチェンシン製タイヤと比較して格段にグリップが良く安心して走れます。
ただ、減りは少し早いようです。
5000km程で、別のタイヤ(DUNLOP K388 90/90-18)に交換しました。

2019-06-29
用途:
リア用
対象商品:
35749183

全品10パーセント時に購入。
他店と比べ物にならない安さで助かりました。
通勤ユースなのでなるべく安いものをと思って探しましたが、マトモなタイヤでこれ以下の金額はないのではないかと思います。

2019-07-25
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
68443182

早速 入れ替え作業 何も問題なく完了 見た目も格好良く走行もスムーズで良好でした

タイムリーオート 様2020-04-29
用途:
バイクのタイヤ
対象商品:
68443182

値段も安く、納品も早くて満足してます。ありがとうございました。

2019-03-25
用途:
ツーリングとちょい攻め
対象商品:
68443182

GB250で使用。価格も安く性能も十分です。山道などは安心して気持ちよく走らせる事が出来ます。。
ただし路面の縦溝?(レコード盤って言うのかな?)コーナーであれが現れると車体がとてもブレます。(TT100は他のタイヤよりブレが大きい気がします。)

1人が参考にしています