ローダウン車対応ジャッキのレビュー
- 用途:
- 整備時
車両のジャッキアップポイント2ヶ所に本製品をそれぞれ掛けて足回りやフロア下の整備に使っています。同価格帯の他社製ローダウンジャッキに比べると少し大きくて重いのですが,その分頑丈に作られている印象で, 車両の持ち上げ時に余裕があります。
- 用途:
- タイヤ交換ほか車体下部の整備
- 対象商品:
- 35755422
自家用車がローダウン仕様の車両であるため、
低床対応のジャッキを必要としていました。
これまでは車載用純正ジャッキを使用していたが、
とにかく小型のため車体を上げるのに、
大きな力を必要としていた。
本製品なら今まで程の力も必要なく、
ジャッキアップすることができるようになりました。
- 用途:
- 自車の軽整備 タイヤ交換 下回り確認
- 対象商品:
- 35755422
車高の低い車用に購入しました。従来はKYBのシザースジャッキを
使用しておりましたが、こちらに変えて安心感が全然違います。
- 用途:
- 車の整備等に
物自体は非常に良い商品だと思います。
ただ、何年か使用しているとジャッキが勝手に下がり出します。
他の商品も同じ症状が出るのかはわかりませんが、この症状が現れたらジャッキオイルが低下している可能性があります。
指定粘度のオイルを補充すれば改善します。
- 用途:
- 事務所用
- 対象商品:
- 35755422
ちょっとした自家用の、下回り作業や、重量のかさむ物の
上げ下げに利用している。扱いやすく、スムーズです。
- 用途:
- 事故車、故障車のレッキング時
- 対象商品:
- 35755422
ケースに入っているものの、持ち手を付けるとケースが閉まらない。
多少重たいものの、頑丈感はあります。
- 用途:
- ブレーキパット交換
- 対象商品:
- 35755422
ジャッキ自体はそんなに重くないし
使いやすい
ただケースから取り出したら
ケースもジャッキもオイルまみれだった
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 35755422
普通車2台の夏・冬タイヤ交換に使用。ジャッキアップが劇的に楽になり、交換時間も短縮された。あとはどの程度長持ちするかですね。
- 用途:
- タイヤのローテーションやその他の作業
- 対象商品:
- 35755422
商品は問題ないと思われます。私の情報収集不足でした。
馬をかけて作業する予定でしたが。いざ、使ってみると私の車(HA22S)では最高位まであげてもタイヤが着地して馬が入らない。検索すると他の方も同じような感じでした。車種によっては最高位が足りないようですのでその辺のことを調べたほうがいいですね。
後日、こちらで別の最高位が535mmの"プロ用ダブルピストン低床ガレージジャッキ(3t)"を購入したところ余裕で馬も入りタイヤ浮きました。
- 用途:
- 出張用
- 対象商品:
- 35755422
写真では分かりにくいですが、取っ手が付いているので持ち運びに便利です。そして軽いです。他のレビューで下ろす時が急にくると書いてありましたが、そんなことはなくゆっくり緩めればゆっくり下ります。
- 用途:
- 自家用車のジャッキアップ
S660の下回り作業で使っていました。
2年使ったら勝手にオイルが漏れてきました。
修理もこの手の道具だと少し怖いですね。
あともうちょい揚がってくれると助かった。
- 用途:
- 乗用車整備
- 対象商品:
- 35755422
少ない操作で素早くジャッキアップできて使いやすい。製品自体の強度はさほど高くないようだが、耐荷重を守れば問題はなさそう。それでいてこの価格なので大変満足しています。
- 用途:
- ホール毎のタイヤ交換のため。
- 対象商品:
- 35755422
一昔前は数万円もしたローダウンジャッキ(昔はミニジャッキ)がたったの万弱、しかも税込み送料込みだ。毎年年末と春先にガソリンスタンドでシーズンに合わせたタイヤ交換(ホイールごと)に数千円がかかることを思えばワンシーズンで元が取れる。
また専用ケース入りだからドライブにトランクに詰め込むことも可能だ。
旅先でパンクしても標準装備のパンタグラフタイプでは平らなとこ自害はとても危険だが
このタイプはとても安定してしかも頑固だ。
私は購入日の前日、朝起きたらタイヤー4本に千枚通しで穴を開けられ屋根とボンネットに
塗料が禿げて錆びる液を振りかけられ警察の状況確認後すぐにスタッドレスに交換したが4本をバックアップ用のビニール袋からの出し入れも含めて25分で交換できた。
女性でもタイヤー交換できます。勧めです。
- 用途:
- 車のタイヤ交換など
- 対象商品:
- 35755422
専用の樹脂製ハードケースが付属しているのは
埃や汚れが付き難くて良いと思います。
本体の持ち運び用のハンドルを嵌めるのが固く
ハンドルを付けてしまうと収納ケースの蓋が
閉め難いのはマイナスです。