オイルフィルターのレビュー
- 用途:
- スーバーカブ110のメンテナンス
- 対象商品:
- 19118207
JA59型スーバーカブ110のメンテナンス用で購入しました。特に不具合も無く、安いのでリピートしたいと思います。
- 用途:
- バイクのオイル交換時
- 対象商品:
- 35763253
前回、行きつけのバイク屋に在庫がなかったので、こちらで購入して交換時期に持参してOIL交換を頼むつもりです。バイク屋との繋がりを維持するために。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 19118207
ホンダGB350Sのオイル交換に使用しています。今回4000km走行ですが、1000km走行時点も同じ商品を使用しました。問題無く使用しています。
- 用途:
- CB250R のオイル交換時に
- 対象商品:
- 43036666
NTBのパーツは安くてよろしい。ブレーキパッドはイマイチだが、オイルフィルターに関しては、純正とちょっと形状が違うけど、使っていて、これと言った不具合もない。
上等のエンジンオイルを使っている場合、昨今のエンジンではオイルフィルターが活躍するような場面はほとんど無い。車の場合だと、新車から1万キロまではメーカー指定に従って交換するが、当たりが出た後は、数万キロ乗ってもスラッジのかけらもない。1度3万キロ走ったオイルフィルターを分解してみたが、スラッジは全く見つからなかった。ただし、ミッションオイルと同時潤滑するバイクの場合、数千キロでも、オイルフィルターを分解すると、中から金属粉が見つかる。バイクの場合はメーカー指定で交換してやった方がいいようだ。
- 用途:
- JA65 CT125ハンターカブのオイル交換に
信頼出来るNTB製でプレスでの刻印も入っています
フィルターカバーのOリングも付属してくれれば満点です
- 用途:
- クロスカブのオイルフィルター交換時用
- 対象商品:
- 19118207
JA45用ですがJA60にも使用できると判断し購入。結果問題無く使用できました。JA60純正の怪しげなクオリティのフィルターより良さそうに感じます。
- 用途:
- NC750Xdct(RC72)
- 対象商品:
- 19118207
前回はキジマのものを使いました。こちらの方が少しお安かったので今回はこちらを試してみます。
- 用途:
- スーパーカブ
- 対象商品:
- 19118207
JA44で使用しました。
安心品質のNTB製です。
昔はOリングもセットだった気が・・・
けど、このお値段なら不満なし!
- 用途:
- V MAX1200 のオイルフィルター
- 対象商品:
- 35763131
V MAX1200 のオイルフィルターの使用、二度目ですが問題なく使っています。
- 用途:
- バイクのオイル交換作業時
- 対象商品:
- 35763253
買ったカワサキのバイクについて、初オイル交換をやりました。当然、あわせてオイルフィルターも交換しようと、この品物を購入し実施しました。安くても造りがしっかりしている印象です。