グラファイトラバー(替えゴム)のレビュー

平均満足度 4.13 (726件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC
FILTEC
289 / 税込 318
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
726件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
陽光社印刷株式会社 様2025-03-22
用途:
営業車用

今まではディーラーに持ち込んでの交換でしたが、経費節約のため自社で交換するようにしました。
安価なのでボロボロになる前に交換できて雨の日も安心です。

1人が参考にしています
2026-02-09
用途:
車の修理

期待通りの商品でした。また、梱包の状態もよかったです。

2025-05-09
用途:
車整備
対象商品:
36570161

普通に使えてます、ビビり音、ふきのこし等ありません、後は耐久性がどのくらいかです。

2025-05-21
用途:
安い強いよく効く
対象商品:
36570195

何本もモノタロウで購入しましたがこれはよく効きます。

2025-02-01
用途:
10系アクアのリアワイパー用

10系アクア用のものが無かったのでこちらを購入し、長さを合わせてハサミでカットし使用しています(ステンレスの板バネは元のを流用です)。
拭きムラも解消され視界は良好になりました。
値段は手ごろですし他の一緒に購入することで送料がかからないようにできればホームセンター等で割高な商品を買わずに済みますのでお勧めです!

5人が参考にしています
2025-05-15
用途:
定期交換部品として使用

品質、納期のも安定していて、毎回利用させていただいています。

2025-07-14
用途:
交換時
対象商品:
36570082

安いからといって粗悪品ではないです 消耗品なので安くて助かります

2025-04-24
用途:
ハイエースのリヤワイパー
対象商品:
36570143

びびってきたので交換。とりあえず順調です。純正の長さとは違うのでご留意下さい。

2025-02-07
用途:
定期交換用

8MM幅でこの価格はお値打ちだと思います。 製品的にも問題なさそうです。 調子良さそうなので今後購入予定でいます

グラッツェ ミレ 様2025-12-18
用途:
ワイパーとして

問題なく使用することができました、また何かありましたら購入しようかと思います

2025-02-02
用途:
ワイパーブレ^ード取り換え

使用に違和感ないしコスパ良い、耐久性は分からないが安価なので気楽に交換できる

2024-12-16
用途:
リアワイパーに使用

リアワイパーは車種により長さや形状が異なるためゴムのみ好感しております。長さを気にすることなく車に合わせカットして使用できるため一番長いのを購入。

2024-10-10
用途:
LA700Sウェイク ワイパーブレード交換

注文コード36570152、品番TR-475-6
LA700Sウェイク後期、運転席/助手席に適合する475ミリのワイパーブレードです。
市中品1本の値段で1台分左右が交換でき、大変経済的です。
性能も問題ありません。

2025-01-06
用途:
車の部品

市販のものと変わらず、取り付けも問題なく、動作も大丈夫で快調です。

2024-11-17
用途:
軽自動車のワイパーの拭き取りが悪くなり交換
対象商品:
36570125

値段の割にしっかり拭き取ってくります。次回からはこちらの商品一択になります

2025-10-14
用途:
エスティマ ワイパーゴム交換
対象商品:
36570222

左右1セットで交換しましたが問題も無く、安価で助かりました。

2024-12-16
用途:
交換部品
対象商品:
36570107

ビビリも無くコスパがいいでの、またお世話になります。

2024-12-13
用途:
リヤワイパーの交換

日産軽自動車に使用しましたが、問題なく動作しています

2024-09-20
用途:
ワイパーのメンテナンス

コスパ重視で大変満足です。
出来れば、275mmのサイズも設定にあれば完璧です。

2025-08-27
用途:
自分でのワイパー交換
対象商品:
36570116

安くて満足でリピートしております。
これからもお求めやすい価格でお願いします。