スクータータイヤのレビュー
- 用途:
- マイバイクのタイヤ交換
- 対象商品:
- 73405956
送付されたタイヤには変形を防止してビートが上げやすいようにスペーサーが入っていました。
また、タイヤ全周をフィルムで保護されていました。
グリップ感も良く、後はライフ・雨天時の状況が良ければ★一つ追加です。
- 用途:
- 配達員様の定期的な交換で
- 対象商品:
- 07489195
純正で履いてるタイヤで、フロントタイヤは普通に10000キロは持ちます。が、仕事で使われてる方は早目の交換お勧めします。モノタロウさんで購入すれば安いし早いし 気兼ねなく定期交換してます。
荷物を積む方はリアの減りを気にしてください。配達中にパンクしましたと持って来ました。距離は8000キロ位でした。それでも長持ちしてますね。
- 用途:
- リ-ド110の前輪の交換
- 対象商品:
- 07489195
通勤用のバイクのタイヤが減ったので、買わせてもらいました。
発注してから、1週間程度で、着きました。装着しましたが、
全く問題ありませんでした。次回も購入します。
- 用途:
- 送料無料は魅力的
- 対象商品:
- 07489195
ネットでスクーターのタイヤを購入するときに送料が必要なことが多いがモノタロウの場合は3500円以上にすると送料無料になるので総額では安くなります。
税金は別なので10%OFFの時に購入をおすすめいたします。
- 用途:
- ヤマハギヤー50フロントタイヤ用として
- 対象商品:
- 07489195
タイヤ交換のため購入しました。店で頼むと1万円はかかります。
かなりお得で交換できます。ありがたい。性能も左程変わりません。
空気圧の管理をしとけば、結構もちます。またの時はリピートしたいです。
- 用途:
- スクーターのタイヤ交換に使用しました。
- 対象商品:
- 41017952
格安にも係わらず問題なく使用しています。雨降りには、未だ、使用していませんが、今までの減ったタイヤから見るとても比較できないほど良い感じです。
- 用途:
- バイクのメンテナンスに使用
- 対象商品:
- 41017961
海外製なので不安はありましたが、日本製とあまり変わらないと思います。
交換後だいぶ走行してきましたが、タイヤの減りも少なくヒビ割れもありません。
まだまだいけそうです
- 用途:
- バイクのタイヤ交換
- 対象商品:
- 07489195
ホンダ・ディオのフロントタイヤ交換に使用。純正タイヤもチェンシン製であったためお客様もご理解されて海外製でも充分との話。パッケージがしっかり梱包されているので国内製品よりも保存の際は良いかもしれません。
- 用途:
- ベンリィ110配達用
- 対象商品:
- 07489107
他の方も書かれていますが路面が濡れていると、極端に滑ります。初めはそんなに滑るのかなと半信半疑でしたが、本当に良く滑ります。特にマンホールや側溝のグレーチングなどを通るときは
「トルクをかけない」「ブレーキを使わない」などの特別な注意が必要です。初めは一皮向ければ大丈夫かなと思いましたが
関係ありませんでした。私のように、配達があるので雨の日にも走らなければならないという方にはお勧めできません。
今まで台湾製の「D○RO」を使っていましたが、雨の日も問題なく走行できました。
ちなみに今回は後輪だけ交換して、前輪は「D○RO」のままなので、何とか雨の日でも走れます。
個人的にはもう二度とこのタイヤは使いません。
路面がドライならほとんど問題なく走行できます。摩擦係数も低そうなので装着してすぐは最高速度は伸びました。
雨の日は絶対に乗らないよ!という方には価格も安いので良いと思います。