TAKEDON(タケドン)錆び取りコーティング剤(中性)のレビュー
- 用途:
- バイクの燃料タンク錆び取り
- 対象商品:
- 36643555
4年くらい前からずっとこれを使ってます。
説明書通りの濃度で使って錆びが酷くなければ2回使えます。
一番長い物で処理後約4年経ってますが錆びの発生は見た目に分からないレベルです。
最近濃度50パーセントで錆の酷いタンクを2個処理しましたが、説明書の4回どころか2回目も駄目でした。
値段がもっと安ければ気兼ね無く原液で使いたいところです。
- 用途:
- ガソリンタンクの錆び落とし
- 対象商品:
- 36643555
作業から5年経過しましたがコーティングされたタンク内に錆は出ていません。お薦めのできる、価格と結果に満足の行く商品でした。
- 用途:
- 古いバイクのタンク(大錆)
- 対象商品:
- 36643555
他の製品は何度か使用経験がありましたがコーティング段階で錆が湧いてきます。ネット検索で良い評判だったので使ってみました。錆鳥、コーティングもほぼ完全で数か月たっても全く問題はないです。製品は少し高価ですが価値は十分あります。
- 用途:
- バイクのタンク錆取りコーティング
- 対象商品:
- 36643555
16Lのタンクに1本+お湯で錆取りしました。錆は取れましたがコーティングの効果は暫く様子を見ないと分かりません。 大きなタンクに使用するには2-3本用意した方が効果的と思われます。
- 用途:
- 古いスチール製のツールケースの錆取りに使用
- 対象商品:
- 36643555
100均で購入したポリケースに入れ、お湯を半分入れた希釈液に24時間つけ込みました。何度も同様のリコンディションで使用しておりますが満足の出来る錆びとりが行えました。 古い製品の塗装の場合、お湯で希釈すると剥離することもあるようで、注意するようにしています。
- 用途:
- バイクタンクに使用
- 対象商品:
- 36643555
バイクの錆取りに使用しました
位置を変えながら約1日近く放置してみたところ(たまにタンクを振り
全体に行き渡るように)完全に錆が取れました、優れものです。
大満足です。
- 用途:
- バイクの燃料タンク錆とり
- 対象商品:
- 36643555
なかなか良いです。
旧車の燃料タンクのさび取りに使用しました。
希釈濃度により、処理時間が違うらしく、18L換算で希釈値と時間がを明記した用紙が付いていて便利てした。
錆もよく落ちてます。コーティング処理もしてくれる優れものだと思います。
- 用途:
- タンクの錆びとり
古い農機のボロボロになったタンクにボルトを入れて使いました。もうピカピカです。サビの再発もありませんでした。2台分使えました。塗装にも影響がなかったので使いやすいと思います。
- 用途:
- 農作業機械、バイク、その他のガソリンタンク内部の錆取
- 対象商品:
- 36643555
タケドンは、3回目の購入となります、6年前に管理機の錆取りを行いましたが まだ タンク内錆が来ていません 私はこれからも使っていきたいとおもいます 残念ながら私はタケドン以外は使用した事がありません。
- 用途:
- オートバイタンクのサビ取り
- 対象商品:
- 36643555
これまで、各社のタンク錆取り剤を使用してきましたが、今のところタケドンが一番仕上がりが良いです。
- 用途:
- タンクの錆取り
- 対象商品:
- 36643555
10年程使用していなかったカッターのガソリンタンクは錆だらけでボロボロでした。
チェーンを入れてガラガラやりましたが効果無し、TAKEDONで48時間処理をしました。
錆は全て取れて新品の様にピカピカになりました、希釈しても処理時間を長くすれば効果が有り、コーティングも出来きてますので経済的です満足です。