強化Vベルトのレビュー
- 用途:
- ベルト破断の交換
- 対象商品:
- 55082676
今回は走行中にベルト破断しプーリーに絡まり、交換が大変でした。従い今回は強化ベルトを選択しましたので期待しています
- 用途:
- アドレス110に使用
- 対象商品:
- 18816595
ウエイトローラーと一緒に交換しました。
耐久性は、日本製ということで期待しています。
交換して約500Km走りましたが、調子はバッチリです。
- 用途:
- スクーターの駆動系強化
- 対象商品:
- 55082676
武川のハイスピードプーリーと併用してます。定期的にケースを解放してますが、純正ではゴムの煤が酷かったのですが、このベルトに替えてから煤は殆ど無く、耐久性が窺われます。また、ハイスピードプーリーとの併用のためか、平地で60km/h強、下坂では70km/hを越える様になりました。LET'Sバスケット(おばちゃん原付)で驚異的な数値です。
- 用途:
- スペイシー100 JF13 に使用
良い商品です。5年半ぶりのベルト交換で前回交換後16,000kmで走行中にベルトが切れて粉々になって交換になりました。前回もこのベルトでしたがベルト切れの兆候として最高速度が落ちる、パワーが減少する等のわかりやすい兆候が出ていました。16,000kmでは耐久度が低いように思えますが箱根峠や碓氷峠等のアップダウンのある道路が好きでよく走行するので長く持った方だと思います。
粉々になったベルトを見るとこのベルトの特徴であるアラミド繊維を使用していることが確認できました。
交換後の走行も快調です。
- 用途:
- ズ~っと販売を続けてくださいネ!
- 対象商品:
- 36665973
古いスクーターと相性の良い、希少な社外部品です。
なので、ズーっと販売を続けていただけると、とても助かります。
どうぞ、よろしくお願いします!!
- 用途:
- スクーターのベルト交換に…
- 対象商品:
- 55082685
安価なメーカー品も考えたのですが、
ネット上でも評判が良かったので
購入しました!
使ってもても、やっぱり「デイトナだな」と思いました。
- 用途:
- スクーター整備
- 対象商品:
- 55082554
DioZ4に使用しました。
加速が今一で変速機カバーを開けると削れたゴムの粉で真っ黒でした。
ベルト交換後はトルクが上がった様な感じでグイグイ加速します。
交換時プーリーの摩耗も若干ありましたので、次回はプーリーキットも交換します。
- 用途:
- 2サイクル・スクータの消耗品交換
- 対象商品:
- 36665921
定期点検時に消耗していれば、即」交換を進めいます。劣化で走行中に切れれば走行不能と成り余計な出費を迫られます。
普段使いの方も10,000㎞を超えたら点検をお薦めします
- 用途:
- トゥデイAF61に使用
- 対象商品:
- 36666095
何回か、クランクケースを開けたりしてベルトを見ましたが不自然な減りやひびなど無く安心して使用しています!