ノンシールチェーン NZシリーズのレビュー

平均満足度 4.76 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ノンシールチェーン NZシリーズ DID
DID
3,998 / 税込 4,398
ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
37件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-09
用途:
バイクのメンテナンス

シールチェーンからの交換でしたが、交換後バイクの動きが軽くなりました。
後は耐久性ですね。

2023-07-31
用途:
バイクのチェーン
対象商品:
36794186

RZ50乗りですが一度これを使ったらもう他は使えません!初期伸びも殆どなく、耐久性抜群です!毎日の通勤が峠越えなのですが丸一年使えますから!!

1人が参考にしています
2023-06-23
用途:
交換用部品として購入。
対象商品:
36794195

あまり使わない車両ですが、5年に1度交換してます。
特に問題なく使えるので良いと思う。

2022-11-13
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
36794177

スーパーカブ110PROのチェーン交換でこちらに変更しました。純正は伸びが早いためこちらのハイグレードに交換しました。伸びもなく軽快です

1人が参考にしています
2022-06-03
用途:
ハンターカブのチェーン交換で使用。
対象商品:
36794186

ハンターカブのような小排気量のバイクにシールチェーンを付けると、フリクションロスでパワーを喰われます。なので、ノーマルよりチョット高級なノンシールチェーンを選びました。世界のDID 製は信頼感バツグンです。

2022-05-13
用途:
スズキ ジクサーのチェーン交換
対象商品:
36794213

プレートが厚い分 重量もそこそこありますが頑丈そうで安心感半端ないです
使用感は伸びも少なく不満無し
クリップジョイントだと思って購入したらカシメジョイントでした(確認不足)

2021-12-17
用途:
オートバイのメンテ
対象商品:
36794195

色がゴールドが良かったので購入しましたが良く見ると以前のチェーンより頑丈そうで
気に入りました。耐久性とかはまだわかりませんが音も静かです。

2022-01-29
用途:
KLX125に使用。
対象商品:
29921928

かなり、丈夫です。切れる心配は全くありません。チェーンの伸びも少ないです。

2021-11-30
用途:
メンテナンス
対象商品:
05262653

商品はいいです。滑らかで音も静かになったと思います。ただカシメとクリップをもう少し分かりやすく表示していただきたいです。間違えて購入しました。

1人が参考にしています
2021-11-17
用途:
GN125H
対象商品:
36794195

バイクショップに在庫がなく購入しました。
ショップで取り寄せより早く安く購入でき大変満足です。

陽心館 様2021-03-13
用途:
XL400R用に購入
対象商品:
36794231

使用中のチェーンが伸びきってたので交換しました。ノンシールの走行感が好きで伸びの少ないのを探していたらこちらの商品に出会いました。確かに交換には多少手こずりましたがその分精度が良さそうです。どれだけもってくれるか楽しみです。

1人が参考にしています
2021-01-22
用途:
バイクのチェーン交換
対象商品:
29921928

純正チェーンが伸び切ってしまったので、GSX-R125に使用しました。特に問題も無くコスパ良いので満足です。こちらはクリップ式なので次回以降の交換が楽になりました。

2020-10-07
用途:
カットの手間を考えて122Lにしました。
対象商品:
29921928

通常は130L購入後、チェーンカッターで8コマ切るのですが。
すでに必要駒数も分かっていたのと。
少しだけ130コマよりも安かったのが決め手です。
耐久ですが、メンテしながら13000キロで同チェーンを交換。
ノンシールでも、この耐久ならば満足です。
回転抵抗、フリクッションロスも良いです。

1人が参考にしています
2020-11-12
用途:
バイクトレッキング目的の為に購入。
対象商品:
36794204

20馬力/250cc以下の仕様が好きで昔から愛用しています。
ノンシールでありながら抜群の耐久性と低抵抗な惰性感が愛用の理由です。

2人が参考にしています
2020-08-12
用途:
スーパーカブ110JA44のチェーン交換
対象商品:
36794177

純正で付いてくるチェーンが驚くほど伸びるので、この製品に交換しました。これを買うとクリップも付いてくるので、他にクリップを買う必要はなく、チェーンの張り調整が出来る人なら簡単に交換できます。ノーマルに比べ、初期伸び後の伸びもすくなく、荷物満載のツーリングで、1000㎞走ってもそんなに伸びませんでした。次回もまたこのチェーンを購入します。

2020-11-02
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
36794177

チェーン交換に使用致しました。値段も安いのでこまめに交換出来て有難いです。

2020-10-29
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
36794195

バイクのメンテナンスに使用しました。また購入したいと思います。

2019-04-25
用途:
老朽化したチェーンの交換
対象商品:
36794335

カシメ式シールチェーンから、クリップ式ノンシールチェーンにしました。
ノンシールの特性として、リンクの屈伸が軽く加速感が増した様に感じました。また、クリップ式なので注油作業の時にチェーンを取り外して丸洗い出来るのが良いですね。
ただし、ノンシールより耐久性に劣るので小まめな交換が予想されますが、その分価格が安いので織り込み済みです。
後は費用対効果でどちらがベターなのか、その結果はまだまだ先になりそうですがw

2人が参考にしています
2019-06-16
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
36794177

バイクに装着後200キロほど走りましたが、初期伸びが多少あったくらいで問題なしです。信頼の置けるメーカーなので、耐久性にも期待しています。

1人が参考にしています
2019-02-15
用途:
カブに使用
対象商品:
05262897

見た目がキレイでカッコいい。装着して走ったところ以前よりスムーズな感じがします。あとはどのくらい伸びが少ないかはこれからの評価となります。