UTCバイク用4サイクルオイルSJのレビュー
- 用途:
- 大型バイクで使用
- 対象商品:
- 37606414
大型バイクには少し抵抗がありましたが
ダメもとのフラッシング的なつもりで使用したところ
純正と何ら変わらずシフトの入りやエンジンフィーリングもとてもよく驚きました
さすが石油メーカーの製品だと思いました
それからはずっと大型もスクーターもこちらのオイルばかり使い続けてます、何ら問題はないです
オススメです
- 用途:
- バイクのメンテナンス時
空冷125ccのバイク用に使ってます。40-50分間高回転で巡行しても問題ない。真夏もトラブル無し。1年に1回オイル交換して3回リピートしてます。良いと思います。
- 用途:
- スクーターにて
10w40指定なのでモノタロウ製ではなくこちらを選択。無メーカーかと思ったらENEOS製なので驚きました。新車から1000キロ交換で使用したら心無しか音が静かに。その後1000キロ近く走ってますが違和感なし。価格の割には良い商品だと感じます。
- 用途:
- バイク整備で
XLR250,FTR223,カブ90の3台で使っています。新潟なので冬場は乗っていませんが、3シーズン問題ないです。価格も安くて助かります。
- 用途:
- 空冷4気筒バイクのオイル交換
信頼メーカーで価格も安く、高級オイルと比べて遜色ない感想で、リピートしています。
- 用途:
- リピートで古い欧州車のオイル交換
- 対象商品:
- 37606414
不満な点は全くありません。この夏の異常な暑さでも問題なく車齢30年超えのエンジンを保護してくれました。冷却機能が正常であるという条件が付きますが。継続販売をお願いしたいです。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
価格は安価ですが、レンジは10Wー40なので安心です。原付には充分なオイルです。
- 用途:
- スクーターにて
- 対象商品:
- 37606414
10W30の安価なものはたくさんあるが10W40のものは少ないです。
無メーカーではなくエネオスのものなので信用も出来ます。
- 用途:
- 大型バイクに
- 対象商品:
- 37606414
ENEOSブランドを信用して、安くて心配でしたが
思い切って入れてみました 交換後100キロ程度の
走行ですが、純正とさほど変わりはなくギアの入りも今のところ悪くはないです
鉱物油ですが2000km近くで何時も交換してるので
問題ないと思いますが、よかったらずっと使ってみようと思います
- 用途:
- バイクメンテナンス オイル交換
いつも購入しております。
1Lでは一番お手頃です。4L缶が欲しいです。
SJでこの価格は満足しています。
- 用途:
- 空冷のバイクのオイルに!
空冷のバイクのオイルにはこれ!
オイルの出どころもきちんとしてるし安いし 不満は全くない!
これからも ずっとよろしくお願いしますw
- 用途:
- マジェスティ125のオイル交換です。
- 対象商品:
- 37606414
マジェスティ125のオイル交換に使用しています。
高価で高性能なオイルは山ほどありますが、私はこのオイルで満足しています。
大体1.000キロ程で交換するので安価なのはとても助かります。
安価なオイルをしゃぶしゃぶ交換ですw
- 用途:
- ST250Eメンテナンス
早めの交換サイクルなのでこれで満足です。
250空冷シングルですが2,000キロ走行後あたりからシフト操作が少し渋くなってきたので、このあたりが交換時期かなと思っています。
- 用途:
- バイクのエンジンオイル交換
約1年に一度交換してます。添加剤は余り含まれていないと思われますが
高めのオイルと遜色は感じていません。
- 用途:
- スクーター用
この値段でSJなので安いと思います。1Lで充分です。