ワイヤーグリスのレビュー

平均満足度 4.50 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワイヤーグリス LAVEN(ラベン)
LAVEN(ラベン)
1,498 / 税込 1,648
減摩効果の高いフッ素樹脂微粉末を配合し、耐久性、潤滑性、防錆性に優れています。トライアル、モトクロスレースなどでのワイヤー作動の妨げになる土、泥やほこり、水などの悪条件下でも威力を発揮します。 【用途】アクセルワイヤー/クラッチワイヤー/ブレーキワイヤー等のあらゆるワイヤー部分ベアリング/ボルトジョイント/ドアヒンジ/レバー/スタンド/ステップ/ギヤ等の回転部、作動部の潤滑、防錆
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-08
用途:
バイクの整備
対象商品:
37607001

前回からのリピート購入です。匂いが少し苦手なので星マイナス1です。

関東学院大学 様2021-08-25
用途:
バイクのメンテナンスなど
対象商品:
37607001

対応が早く助かります。キャンペーンで割引して購入できるのでありがたいです。

2018-12-15
用途:
バイクのクラッチワイヤーに使用
対象商品:
37607001

長期間不動バイクのクラッチワイヤーに使用。想像していたよりも粘度が高かったが浸透はした。今のところ、特に目立った改善は分からないが、馴染んでくることを期待。

1人が参考にしています
2017-04-17
用途:
主にバイクのクラッチワイヤーの注油
対象商品:
37607001

バイク便使用で、およそ月一回のペースでクラッチワイヤーの清掃注油を行っていますが問題なく使えてます。

1人が参考にしています
2016-10-13
用途:
ワイヤーに注油
対象商品:
37607001

グリースの粘度が若干硬いように見受けられます。
中々インジェクターを使用しても入りにくく、もう少し粘度を落としたグリースだと良いと思いました。

2人が参考にしています
2016-10-13
用途:
ワイヤーに注油
対象商品:
37607001

グリースの粘度が若干硬いように見受けられます。
中々インジェクターを使用しても入りにくく、もう少し粘度を落としたグリースだと良いと思いました。

1人が参考にしています
株式会社ヌーガ 様2016-04-05
用途:
ワイヤー潤滑油
対象商品:
37607001

これまでCRE556等を使用してましたが専用品でフィーリングが全く違います。
経年での性能評価をしてみたいです。今のところ満足です。
1点注文すると、使用量というか使用方法がわからず勘で使用してますがメーカー推奨などあれば助かります。

2016-06-21
用途:
評価が良いので買いました。
対象商品:
37607001

シリコングリースメイトを使っていたが、専用の方がいいかと思い購入。
動きはシリコングリースメイトの方がいいような気はするが、ワイヤー専用ということで使い続けてみます。

1人が参考にしています
2016-11-27
用途:
バイク等
対象商品:
37607001

とてもいい商品だと思いますが、付属のノズルが少し大きいため、使用時に液漏れします。

1人が参考にしています
2016-01-31
用途:
バイクのクラッチワイヤー部分に使用
対象商品:
37607001

定番品なので安い所を探していたらMonotaROさんで安く買えたので、満足です。
クラッチの握りも幾分か柔らかく感じるのでココで買って正解でした。

2015-07-01
用途:
オートバイメンテナンス
対象商品:
37607001

これまでは、潤滑スプレー、モリブデンスプレー、シリコングリススプレーなどをワイヤー給油に使用しておりましたが、今回この商品を使用しましたところ、流石専用品!スロットル、クラッチ、ブレーキの動き全てがスムーズで軽く作動するようになりました。やっぱり専用品は違います。また無くなりましたら購入します。

2015-09-09
用途:
バイクのクラッチワイヤー注油に
対象商品:
37607001

クラッチワイヤーが重くなっていたので購入使用しましたが、春一回注油しただけですがまだ動きがスムーズなので性能は良いと思います。

Y's factory 様2014-12-18
用途:
バイクレストアおよびメンテナンス作業
対象商品:
37607001

以前からワイヤーグリスというものの存在は知っていましたが、CRC556などの潤滑剤で代用しておりました。
しかしやはり556などの潤滑剤は持続性がなく、整備したその時は良いのですがその後すぐにフィーリングが悪くなります。
今回ようやくワイヤーグリスの導入に至ったのですが、使ってみて差は歴然でした。硬すぎず柔らかすぎない粘度です。
その場にとどまるということは持続性も良さそうです。

1人が参考にしています
2015-02-19
用途:
バイク、作業車のワイヤーに使用
対象商品:
37607001

香料系の匂いがほのかに有り
この手のスプレーによくある溶剤臭が抑えられていて
良いように思えます
潤滑は文句なしで、操作系が軽くなりました

1人が参考にしています
2014-11-12
用途:
バイク、自転車のワイヤーに使用。
対象商品:
37607001

粘度があり、とてもよかったです。ワイヤーグリス初めて購入したけど、正解でした。

2014-07-07
用途:
ブレーキやクラッチワイヤーに
対象商品:
37607001

非常に浸透性もあり使いやすく良い商品だと思います。無くなったらまた購入しようと思います。

2014-03-28
用途:
自分のバイクのクラッチワイヤーやアクセルワイヤーに給油
対象商品:
37607001

思ったよりも浸透性が良く、ワイヤーインジェクターでうまくワイヤー全体までグリスが行き渡ったようです。しかし、付属の注油パイプが太くて噴射口にピッタリとはまりません。なのでスプレーするとその部分から漏れて軍手がグリスだらけになりました。CRC5-56とかだと注油パイプがピッタリと噴射口に付くのに、これは重大な欠点だと思います。漏れると汚れるし、グリスがもったいないです。

2014-04-28
用途:
バイクワイヤー等
対象商品:
37607001

とても良い商品です。