郵政車対応二輪車用バックミラー(ホンダ用)のレビュー
- 用途:
- ロードタイプの自転車のバックミラーとして使用
- 対象商品:
- 35154156
自転車のバックミラーは華奢でしかもアダプター部がプラスチックが多いので、頑丈なようにとわざとバイク用を取り付けました。ハンドル部のアダプターはマドマックス社のハンドル ミラークランプ 10ミリ径正回転で取り付けバッチリ付きました。1/3は自分の腕が映りますが、2/3はちゃんと後方を映してくれます。ブレも全くなくバイク用を買って装着して正解です。
- 用途:
- スーパカブ110(JA07)のリプレイスに
- 対象商品:
- 35154156
ウィンドウシールドを取り付ける際には、更にミラーアダプターもかますのですが、ただでさえ振動が多く見辛かったミラーが、更にブレブレになって困っていたところ、本品へ交換したところ何もつけないノーマル状態よりも振動が収まって本当に助かりました。
見た目・品質は純正のミラーと変わりませんが、ステーが太く(ネジ穴も8 → 10mmと太くなる)、若干短い(左右への張り出しが減る → 特に見難くなることはなくすり抜けが容易になる)のが特徴です。
なお、最近のホンダ車は車両側が正ネジ、ミラー側が逆ネジでアダプターを介して取り付けるようになっています。
なので、本品を利用する際は10 → 8mmアダプターの別途購入が必須となります。
- 用途:
- 良いです
値段もお安く、鏡の質も申し分ない出来だと思います。
- 用途:
- 業務用バイクに使用
- 対象商品:
- 35154156
鏡面に歪みも無く、後方確認がしっかり出来る。左右共通なので取り付け位置の自由度も多くて、使い勝手が良い。とても安価であるにも関わらず作りもしっかりしている。デザインにこだわる方には向かない。質実剛健、使い倒しに向いている。通勤通学バイクにはお勧め。
- 用途:
- ミラーの交換
- 対象商品:
- 35154156
MD90の割れたミラーの交換に買いました。
元々付いていた物と色が違うけど、問題なく取り付け、使用できます。
- 用途:
- 「ホンダ FTR」のバックミラー
- 対象商品:
- 35154156
パッと見には“ホンダ純正”じゃないとは気付かないですし、品質も悪くありませんから、コストパフォーマンスに優れた製品だと思います。