massimo 国産ドライブ Vベルトのレビュー

平均満足度 4.37 (99件のレビュー)
商品レビューを投稿する
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)
Grondement(グロンドマン)
1,998 / 税込 2,198
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
99件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-07
用途:
メンテナンス
対象商品:
38360585

ca1pa,耐久性はわかりませんが問題なく交換できました。

2023-02-19
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
38360542

JOG 50cc SA36J のVベルト交換しましたが、純正と比べると山の幅が広く、Vのテーパー部の幅も大きく感じた。
取替えて翌日、セルを回してもエンジンかからずで、キック式でやっとエンジンかかりました。
試しに、川のどてで、スピードも60km振りきってました。 恐るべし!
ヤマハ純正は2万kmで、山底に小さなひび割れがあったので、交換しましたが、今回は、8千~1万kmで交換するようパッケージに記載がありました。 
耐久性はわかりませんが、長く持って欲しいです。

2人が参考にしています
2022-07-14
用途:
スクーターの交換用Vベルト
対象商品:
38360506

社外品ですが、品質には全く問題なさそうです。

1人が参考にしています
2022-08-22
用途:
シグナスXのメンテ
対象商品:
38360506

問題なくシグナスX(SE12J)の交換できました。

2022-02-08
用途:
スクータードライブの定期メンテに
対象商品:
38360393

適応も幅広く価格も安い、消耗品としてはすごく助かる商品に間違いなし。

2022-02-14
用途:
スカイウェーブ43a
対象商品:
38360567

国産ベルトに惹かれて購入。問題なし。も少し安いと良い。

2021-05-02
用途:
アドレスV125G
対象商品:
38360576

約2年使いました。1万㎞超えましたが、まだ行けそうです。

2020-10-07
用途:
交換スペアー部品保存している
対象商品:
38360576

劣化しないように保存したた真間です。ベルト切れるまで乗らないで
交換することことに致しました。

2人が参考にしています
ダイヤ 様2020-10-03
用途:
AF70 ジョルノ
対象商品:
19829197

他の原付から愛用してます。他を試してないですけど、それは「これは大丈夫」って経験からのリピです。

小林工業 様2020-07-29
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
38360296

値段の割には耐久性が良くて安心して購入しました。さすがmade in JAPANですね

2019-11-06
用途:
所有バイクのメンテナンス時
対象商品:
19829163

「国産」ということと、別の車種でも使用していて、安心・信用しています。 取り外したものと比べれても、造りはしっかりしていて、耐久性が伺えます。

2019-10-24
用途:
所有バイクのメンテナンス時
対象商品:
19829163

ジャイロキャノピーTA03・4ストに使用してます。
キャノピーばかり3台乗り継いで、メンテは自身でしています。
この商品が一番丈夫で、純正より気持ち出足しが良いようです
(個人の主観です)。
価格もリーズナブルで、お勧めです。

2020-05-09
用途:
消耗品の交換
対象商品:
38360463

純正品に比べ値段が安く、使用感は変わらない感じです。

2019-02-19
用途:
スマートディオ(AF56)の補修用
対象商品:
38360384

めったに交換しないものなので、やっぱり国産品がよろしいかと。純正よりは安いですが寿命はまぁ1万持ってくれれば十分です。

2018-12-26
用途:
スクーターの部品交換。
対象商品:
38360463

特に不満なく、交換でき、交換後も快適に走行しています。

2018-08-13
用途:
交換用
対象商品:
38360411

ベルトは、純正が一番耐久性外品質が良いとは言いますが、ためにしこちらの商品を使用していました。パッケージには10000kmで交換するように書いてありますが、いまのところ12000km使用していますが、問題ありません。そろそろ交換を考えていますが、品質的には問題なさそうです。ただ、純正品と価格面で比較すると、1000円弱しか変わりませんので、そう考えると、純正品を買うのが、一番いいかもしれません(乗り方にもよりますが、純正品は、20000kmで交換となっていますので)。ただ、この商品としては、特に問題を感じることはありませんでした。純正の価格の半分くらいであれば、お得かもしれませんが、なかなか難しいところです。

3人が参考にしています
2018-09-29
用途:
バイク修理
対象商品:
38360314

周長は純正比+5mmでセッティングしやすく、また耐久性も満足です。リピートしています。

2018-05-26
用途:
バイクの整備
対象商品:
38360551

アドレスV100も古くなり、店頭で置いているところも少なく、こちらで買えて助かっています。しかも店頭よりも安い!!

3人が参考にしています
2018-07-22
用途:
定期的なベルト交換
対象商品:
38360567

販売元のアルバに確認したところバンドー化学に製造を依頼してる製品だそうです。バンドー化学製なら純正採用品で信頼がおけると思い購入しました。15000キロ走った後状態を確認したところ問題ありませんでした。

7人が参考にしています
2018-03-11
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
38360497

グランドアクシスのベルト交換に使用しました。これを購入したのが2014/02で現在2018/03なのでもう4年も使ってます。そろそろ交換しようと思ってるのでリピ購入します。

2人が参考にしています