耐熱性無機接着剤アロンセラミックのレビュー

平均満足度 3.79 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成
東亞合成
2,998 / 税込 3,298
1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの耐火性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。 【用途】主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-11
用途:
セラミックスの接着

小物セラミックスの接着用で、熱がかかればよりしっかり接着します。
ただ、長期間保存は中身が固まり作業が出来なくなるので、購入したら
すぐに使い切らないとダメです。

2人が参考にしています
株式会社オーレックス 様2023-08-18
用途:
ヒータブロックの断熱板の修理・高温用軸受け固定などに使用。
対象商品:
39534774

水性且つ高温硬化型であり。よく撹拌して分散させないと泥状の塊として残るので使用する前によくシェイクする必要がある。
施工は、浸透静置・90℃脱水乾燥・150℃重合硬化…と数時間単位で時間を要するので、タイマーと温調可能な加温機器が別途必要になる点に注意。
無機接着剤なので、金属・セラミックスの接着に重点を置いた商品。
接着・充填・コーティングと用法は広い。流動性・粘性調整に10%までの加水が可能。
コーティング用途で極端に薄めて使うと、分散にムラが出やすい。
耐熱性は1000℃超

2人が参考にしています
2023-12-24
用途:
機器の作業時
対象商品:
39534792

使用期限3ヶ月の商品なのに、使用期限2ヵ月が経った商品が来ました。残り1ヶ月しかない商品が納品され、困りました。

3人が参考にしています
株式会社HSPテクノロジーズ 様2023-02-20
用途:
成形加工装置に設置されていたスクリューを冷却する配管が腐食して水漏れを起こしていた。そこで、配管の金属部分に当該接着剤を塗布し、所定の乾燥、熱固化を行ったところ、非常に強固に接着することができた。
対象商品:
39534774

上記でも記載したように、金属配管部分が腐食して脱落し、水漏れをするようになっていたので、非常に危険な状態であった。この配管部分は350℃以上に温度が上がるため、通常の接着剤では耐熱性がないため、本品を取り寄せ、使用した。
すぐに、当該接着剤を使用し、熱硬化させたところ、強固に該当部分を接続することに成功した。これで、当分冷却を安全に行うことができると思われた。

イマイ板金 様2023-01-20
用途:
薪ストーブの割れたガラスの修理接着
対象商品:
39534792

半信半疑で修理接着しましたが、問題なく使用しています。

2023-01-09
用途:
急な修理
対象商品:
39534792

とても急いでいたので、迅速に納品頂き有難うございました。

2021-11-04
用途:
薪ストーブの耐熱ガラス(取り外し不可)の接着と穴塞ぎ
対象商品:
39534774

ガラスが取り外せないので電気ストーブをあてて硬化させました。まだ薪ストーブを焚いていないのでなんとも言えませんが、きれいに仕上っています。使用前に容器を振ってもかたまりがあって溶け切らず、キャップを取って
割り箸を突っ込んでかき混ぜたらうまくいきました。

3人が参考にしています
国立大学法人熊本大学 様2021-10-15
用途:
高温での機械試験用
対象商品:
39534792

200℃ぐらいでの試験で,試料の固定に使っています.なんとか耐えてくれるのでありがたいです.

2人が参考にしています
2018-08-01
用途:
高温部の温度測定センサの固定
対象商品:
39534774

高温状態でもしっかりと付着して確実に温度を測定できた。

2人が参考にしています
2017-10-10
用途:
耐熱ボートの接着
対象商品:
39534792

耐熱性は十分であると思います。これに限らず、接着剤はせん断応力には弱いという性質を知っていれば問題なく使えます。

2人が参考にしています
丸共木工製作所 様2021-10-28
用途:
ヒーターの接着と、強化。
対象商品:
39534792

セラミックの塊が長時間かくはんしても、なかなか溶液と混合しない。
接着は、まずまずで、硬化してからは、相当強度もある。

2人が参考にしています
2020-06-20
用途:
耐摩耗コーティング、高耐熱塗料へのプライマー
対象商品:
39534774

コーティングとして塗るのは粘度が高すぎて無理。
説明書に書いてある乾燥時間、希釈量は充填の場合と解釈。
純水で3~4倍に希釈(推奨は加水10%までだったかな)して塗り乾燥時間もかなり短縮しましたが問題なさそう。
強度は落ちるかもしれませんが塗れないのでは意味ないので…
コーティング用のもあるみたいなので次はそちらを試してみたい。

3人が参考にしています
2020-01-30
用途:
耕運機のマフラーのナット緩み対策として使用
対象商品:
39534774

1300℃まで対応するということでしたが、入手したあと
取説を読むと、『接着後、常温で16時間、90℃で一時間、150℃で一時間』と
書いており、素人では90℃とか150℃とかの設定は無理だと感じました。
常温で接着後16時間のみ実施しましたが、その場合何度まで対応するかの
説明がほしいと思いました。
マフラー取付箇所のボルト、ナットが何度まで達しているかわかりませんが
手でさわると熱くて瞬間しかさわれない程度です。
耕運機を2時間ほど使用してもボルト、ナットはきちんと接着しているようです。

2人が参考にしています
2016-08-14
用途:
セラミック鍋の、持ち手が欠けたので接着
対象商品:
39534774

熱であっさり、取れてしまった。 セラミック鍋の 持ち手は、かなり熱くなるので、それなりの「耐熱性」が要求されるようです。

1人が参考にしています