ケブラードライブベルトのレビュー

平均満足度 4.66 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケブラードライブベルト KITACO
KITACO
2,998 / 税込 3,298
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-17
用途:
バイクの消耗品のメンテナンス
対象商品:
40278673

走りには特に変化はわかりませんが、中古のバイクなのでついでにと思って交換しました。

2025-02-06
用途:
再度の購入です。

5年くらい前に購入したドライブベルトが、先日切れましたので、再度購入しました。5年は長いのか、短いのかは分かりませんが、乗り心地等(加速感・カバー内の状態等)は良かったです。特に切れる少し前の加速感は非常に良かったです。古いバイクに取り付けているため次に購入することは無いかもしれませんが、購入することになった時は、同品を購入したいと思っています。

タカラオート 様2024-02-02
用途:
メンテナンス時
対象商品:
40278734

今回初めて使用しましたが、他社製品と変わらず品質が良くリーズナブルな価格なので満足しております。

2023-09-15
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
40278734

スズキ純正部品と同等品なので間違いなし、直ぐ入手できよかった。

2022-03-11
用途:
アドレス125 15000kmで交換
対象商品:
40278734

15000キロで初めて交換。色々な取り扱いメーカーがあり、迷いましたが同じ距離持ってくれることを願ってます。

2021-02-03
用途:
スクーターの耐久性とチューンに
対象商品:
40278585

純正より強化され丈夫、耐久性アップ。
若干長目なのでプーリーとウエイトローラーチューンには
これがないとはじまりません。

2020-10-30
用途:
アドレスV100メンテナンス
対象商品:
40278716

純正品に近い耐久性と信頼性があります。ローラーと共に摩耗状態を見て10000Km程度で交換していますがトラブルはありません。

1人が参考にしています
2020-08-09
用途:
メンテナンス
対象商品:
40278585

あまりにも遅い古いスクーターを購入したため、色々なパーツ交換をしました。その際、クランクケース開けたらゴムカスで大変汚れていました。
ベルト交換をしないといけないと思い、購入した次第です。
ベルト自体良い商品で、価格は他社より高めなだけあります。安定感抜群なので、おすすめいたします。

2020-01-21
用途:
アドレスV125ベルト交換用
対象商品:
40278734

夏に交換して、通勤(往復20キロ)、その他(しまなみ海道ほか)でトータル3300キロほど走ってみましたが、特に問題なく使用できています。

1人が参考にしています
2021-02-16
用途:
ドライブベルトの交換
対象商品:
40278585

以前も購入しました。純正品よりも耐久性も良く、交換時の加速も良かったです。また、購入したいです。

2020-03-02
用途:
ホンダAF34駆動ベルト交換しました。
対象商品:
40278585

クラッチ部分へ、きっちりはまりました。前の駆動軸へ掛けるのに縛ってかけました。特に、問題は、ありません。

2019-11-20
用途:
20年前のセピア レストアに使用
対象商品:
40278707

20年前のスズキ セピア レストアに使用しました。
感覚的には、純正部品より若干太い気がします。
使用感は、問題なし。耐久性も抜群です。

1人が参考にしています
2019-05-08
用途:
シグナス3型 1YP5に交換に使用
対象商品:
40278682

バイク用品特価日に、純正部品と価格が変わらないので強化品に交換をして、以後、使用続けて3本目で、今迄に滑りと破断等はしてないので、信用できる部品と思います。もう少しプライスダウンを希望しています。

2019-01-07
用途:
アドレスV125Gのメンテナンス
対象商品:
40278734

信頼のキタコのドライブベルトです。
アドレスV125Gのメンテナンス用として使用させてもらっています。
前回の交換から7500キロ走って交換しました。
少し磨耗しました。

2人が参考にしています
2018-06-12
用途:
空冷シグナスX SR3型に使用
対象商品:
40278682

シグナスX SR3型に使用、片道40km程の通勤で使用で1万KMなんて、あっという間、今のところトラブル無し

1人が参考にしています
2021-02-13
用途:
交換
対象商品:
40278594

以前はデイトナの物を使用していましたが、今回キタコのハイスピードプーリーに交換したので、同じキタコの物にしました。まだ2週間程度なので、耐久性は分かりません。

2019-02-17
用途:
消耗品交換
対象商品:
40278734

今までは純正ベルトを使用していましたが値段は純正と大して変わらず、加速がずいぶんよくなりました。

2017-06-29
用途:
スクーター補修用
対象商品:
40278655

他のメーカーだと、短いだの幅が広いなど御座いますが、
キタコ製はそのようなことが起こりにくいので、
30年近く使用しています
まぁ信者なだけです。

2017-05-31
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
40278594

純正品より幾分固いが、乗り心地等、遜色なくおすすめです。

2017-02-12
用途:
スクーター(ジャイロX)の保守用
対象商品:
40278594

純正に比べて耐久性が2~3倍あるように感じます。純正品は突然切れて走行不能になることが過去3回ほどありましたが、これは摩耗の予兆もなんとなくわかり、常に1本のスペアを保管しているものの安心感が違います。少し高いですがモノタロウでとりあつかっているので重宝しています。