二輪車用スタンド リア用のレビュー

平均満足度 4.19 (362件のレビュー)
商品レビューを投稿する
二輪車用スタンド リア用 モノタロウ
モノタロウ
4,398 / 税込 4,838
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
362件中 281~300件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-08-17
用途:
バイク整備
対象商品:
45113354

スズキの1000ccのスポーツバイク(SV1000S)に使用してみましたが、全く問題無く使用できました。
購入前は、評価を読んで「少しグラグラする」的な点に少々不安に思っていましたが、問題なしです。
繋ぎ目のボルト部分に当て金が付いており、締め上げるとグラつきはありません。
細かいこというと、車輪の軸に付いているべき?鍋底型のカバーが4箇所中1箇所ありませんでしたが、使用上問題ありません。
オプションでVフックや、貫通穴用のシャフトとか無いのでしょうか?
また、折りたたみ型があるといいねですね。(高くなりそうですが)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答


貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2018-02-01
用途:
バイクメンテ
対象商品:
45113354

GSX1300R、車検証重量260kg、後軸荷重130kgにて使用。

あまりよくない評価もありましたが、ダメ元で購入。
説明書通り、接続部のセルフロックナットを目一杯絞め込んだため、スタンド使用時のバイクのガタツキは全くありませんでした。

説明書にもネジをしっかり締めないと、ガタツキなどの原因になるとしっかり書かれていましたので、ガタツキが出た方は、ネジの締め付けが足りないのかもしれません。

1人が参考にしています
2015-04-26
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
45113354

250ccバイクに使用しました。
全く問題ありません。このコストパフォーマンスは素晴らしい!

1人が参考にしています
長谷川畜産 様2017-12-09
用途:
125ccバイクのメンテナンス
対象商品:
45113354

他の方のレビューを見て弱点を理解して購入しましたが
想像以上に連結部分グラグラなので溶接してしまいました。
また全体に捩れる感じがあったので連結部分の近くに横に
鉄パイプを渡して溶接して補強しました。
自分は125ccでしか使わないのですが、より大きな排気量の
バイクならローラー部のU字の内側にも補強が有った方が
安心かも知れませんね、見た目のパイプ径の割には
強度が少ない製品だと思います。
スイングアームの受けについても重さで逆さまになってしまうのが
非常に残念です、回転部分がもう少し渋い方が使いやすいですね。

2人が参考にしています
2017-10-03
用途:
リアホイール周りのメンテナンスに
対象商品:
45113354

怪しいオンラインショップの物と比べても、価格的には負けていません。スイングアームの受け手部分がゴムなのが決め手でした。手持ち車輌(120~130kg前後)2台では問題ありませんが、ブレースが入っていないことや、接続部分を締め上げても多少回ってしまうため、重量車には安心して使えないかもしれません。

2人が参考にしています
2015-07-13
用途:
CBR250Rのチェーンメンテナンスやタイヤ交換
対象商品:
45113354

評価を読んで少し不安定な印象を持っていましたが、組み立ててみると想像以上に頑丈です。
写真の商品から少し改良されているようで、ビス留めの部分には、3cm程の固定金具があり、
接合部分をかなりの力で固定できてると思います。
CBR250R(2眼MC41)に使用しましたが、一番内側で固定してちょうど良いくらいでした。

2人が参考にしています
2018-02-28
用途:
メンテ
対象商品:
45113354

受けのゴムの質が悪いのか、スイングアームの接触部の塗装が剥げました。間に何か挟んだ方が良いです。

2人が参考にしています
2015-02-24
用途:
バイク整備に使用
対象商品:
45113354

値段の割にはしっかりして重宝してます。爪の部分がゴムなのでバイクに傷がつかない、できればアタッチメントがもう少し長いと50ccでも使いやすいと思う。

2015-08-31
用途:
スタンドアップ時

想像していたよりも大きく重い印象を受けました。前後長がもう少し短いと、もっと使い易いかもしれません。

2016-08-16
用途:
バイクメンテ
対象商品:
45113354

ホーネット250に使用。問題なしです。

2017-04-17
用途:
バイクメンテナンスのため
対象商品:
45113354

大きい割にには弱く気を遣う 価格が安く使えないことはない

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

有限会社ユメプラント 様2016-11-25
用途:
2台目
対象商品:
45113354

とても安くていいが、バイクを支える部分がゴム製で左側(サイドスタンド側)が穴が開く。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2014-07-15
用途:
バイクのメンテナンスに
対象商品:
45113354

価格が安かったので、貧弱なモノかと心配していましたが
強度も全く問題ありませんでした。
いい買い物が出来たと思います。

2017-09-07
用途:
チェーン清掃・交換
対象商品:
45113354

250cc程度の重量なら全く問題なく使用できています。スイングアームの幅さえ合えばフックも不要なL字受けが最初から付いているのもポイント高いです(受け金具別売というのも多いので)

2016-01-11
用途:
バイクのメンテナンス用
対象商品:
45113354

MT-07に使用しています。
スイングアームに引っ掛けて使用しています。タイヤが2cmくらい持ち上がる感じです。
独りで簡単に上げることができます。
また、組み立て連結部の強度についても全く問題ありませんでした。

1人が参考にしています
2016-08-06
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
45113354

値段の割りに頑丈で、満足してます。

2016-03-16
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
45113354

値段からの想像を良い意味で裏切る、しっかりしたつくりで、何の問題もなく使えます。
そう壊れるものではないですが、駄目になったらまた買います。

2014-10-02
用途:
オイル交換等
対象商品:
45113354

自宅で使用していますが、十分使えます。
今のところ何も問題ありません。
少しぐらつくところがありますが、ネジを絞め込めばほとんどぐらつきません。
値段から考えれば、かなりお得だと思いました。

1人が参考にしています
2014-09-08
用途:
バイクのメンテナンス用
対象商品:
45113354

値段が安く使用は問題ないですがスタンドをたてると垂直ではなく足が少し傾いているのが難点ですが使用は問題なさそうです。

2人が参考にしています
2014-06-05
用途:
250ccオートバイ整備用
対象商品:
45113354

金額的に安く、強度も後輪等の整備時の使用と考えれば
軽々とリフトアップが出来十分満足できました。
オートバイの保存用に使用するなら、もう少し補強されたスタンド
を選択したほうが良いと思います。

1人が参考にしています