LLC (クーラント・不凍液)のレビュー
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
【用途】エンジン冷却液
2018-11-26
- 用途:
- 大型バイク3台に使用
- 対象商品:
- 45535271
初めてLLCを購入しました。20lは多いと思いましたが購入しました。きれいなブルーです。バイクでは長寿命が標準でないのでいいかと思って使ってみました。
1人が参考にしています
2018-11-05
- 用途:
- クーラント交換
- 対象商品:
- 74858086
ラジエーター交換時に利用しました。
何といっても安いのが良いです。
関東で使うので‐40℃までは不要なので、精製水でも良いので希釈できるとありがたいです。
また、他社のように交換時期を記載できるシールがあると良いです。
1人が参考にしています
2025-05-07
- 用途:
- 車検整備に
- 対象商品:
- 74858086
中古で購入した軽自動車の車検整備に使いました
前回の交換から期間走ってたので色々やるついでに変えました
ホントは18リットルにするつもりだったけど、そもそも交換期間が伸びてるので保管場所にデカいのは困りますよね
なので2リットルサイズにしました
1人が参考にしています
2019-04-06
- 用途:
- VWクーラントG13の代わりに使用
- 対象商品:
- 74858113
VWのクーラントの交換に使用。ドレンから抜いた分の交換で結果してG13と半々くらいの混合となりましたが、全く問題ありません。一般タイプでは分かりませんが、有機酸系のこの長寿命タイプの添加剤はG13などとほぼ同じではないかと。色も近いし。今後もこれで行こうと思います。
2025-01-17
- 用途:
- 不凍液の交換に
ダイハツキャストの不凍液の交換用に使用した。ラジエターの部分は全部抜けても、エンジンの部分やヒーターにはかなりの冷却水が残る。結局、古い冷却水との混合になってしまうので、純度の高い冷却水を使ってもあまり効果は無い。スーバーLLCに交換しても、交換時期は長くならないわけがよく分かった。
混ぜる手間は省けるけど、次回からは、以前のように希釈タイプでも良いと思った。
木村電気管理事務所 様2019-12-07
- 用途:
- 日曜使い
- 対象商品:
- 74858113
補充用に購入しました 価格が安価なのが良いです 純正品となにが違うのかわかりませんが この価格はありがたいです
2025-01-08
- 用途:
- ヤンマーY10W-1クーラント用
欧州車のLLCで統一したく、青を選択しました。?
緑と赤と差別化して国産車に使用、デメリットは時間経過後に現れるかと思います。遊んでんじゃねーよ!
2人が参考にしています