LLC (クーラント・不凍液)のレビュー

平均満足度 4.55 (492件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ
モノタロウ
849 / 税込 934
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。 【用途】エンジン冷却液
492件中 361~380件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-06-01
用途:
タイミングベルト交換ついでに
対象商品:
74858086

タイミングベルト交換時、ウォーターポンプも交換した際、若干減るとは思いますが、車を中古で購入して以来クーランとを好感していない事に気付き、ついでに交換してもらいました。

2020-02-15
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
74858086

色がブルーハワイみたいなので気にいってます性能的な事はまだ使ってないので分からないです。

2018-09-21
用途:
車検やメンテナンス等
対象商品:
45535287

安いので、再購入しました。今のところ問題なく使用しています。

2017-08-06
用途:
自家用車のメンテナンス用です。
対象商品:
45535271

古い車両のLLCを、SLLC化するために購入しました。安く手に入れられ、大変有りがたいです。思っていた以上に重かったのですが、付属の蛇口も使い勝手が良く、上手く作業出来ました。これからも、良い商品を安く提供下さい。ありがとうございました。

2018-07-18
用途:
車の冷却水補充
対象商品:
74858086

最初に入ってるものと混ぜて補充しましたけど問題ありません。今のところは…

2018-01-23
用途:
4台の所有車の冷却液交換に使用
対象商品:
45535287

モノタロウさんは価格は安いし自宅に届くし、品質も良く
4台の所有車の車検時に冷却液を交換してます。
別の外資系の通販では、部品の信頼性が低いものも有り
後で、手直しなど苦労する事もありました。

泉自動車工業株式会社 様2020-05-12
用途:
整備作業
対象商品:
74858086

商品は普通。ただし、当日出荷品であっても注文内容を確認しないといけないです。なぜなら発送日を伸ばしての記載があると、それ以上のメ-ル連絡は来ないのです。ましては値引きコ-ドを使ったりしたらいったいいつ手に入るのか、当日追加発注も送料無料は佐川急便でなくて、SBS配送なので、5時間は遅れて着きます。

1人が参考にしています
2017-08-19
用途:
車検整備時
対象商品:
45535271

一斗缶では無いタイプで 長寿命のLLCが良かったので コスパも良くて リピート確定です

2017-02-15
用途:
クーラント入れ替え(車検)
対象商品:
74858086

他車メーカーと変わらぬ寿命で値段的にも安く、品質的にも4年または10万キロで交換ですので、車検の2回ごとに換えればよく、満足しています。

1人が参考にしています
2017-02-10
用途:
定期交換
対象商品:
74858113

値段が安いので少し不安でしたが1年以上使用し特に問題なし。今では全ての車がこの長寿命タイプを入れています。漏れ跡も比較的分かりやすく一般タイプよりお勧めします。

2019-12-25
用途:
車検メンテナンス
対象商品:
74858086

スーパーLLCとはいえ劣化はするのでラジエーターの抜ける分だけ交換しました。

西本機型製作所 様2017-05-15
用途:
バイク
対象商品:
74858113

入れ替えして500キロぐらいのツーリングしましたが
何の問題なく乗れました

2018-07-10
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
74858086

品質値段とも満足できる商品でしたので、リピート3回目です。

2017-09-16
用途:
車検整備
対象商品:
74858086

最近の車種で多くなった長寿命LLC使用車の交換用に

2020-06-01
用途:
自家用車のメンテナンス。
対象商品:
74858113

軽自動車は2.8リットル。よって2リットル×2の購入。3リットル容器が欲しい。

SPEED FLEX 様2020-03-30
用途:
バイククーラント交換
対象商品:
74858113

無希釈タイプなのでそのまま使用可能
発色の良いピンクなので交換時のオーバーフローの時に分かりやすかった。
難点を挙げるとすると、容器に蛇腹ノズルが付属してくるのはありがたいが装着しても根本部分から液漏れするので意味がなかった…。

2017-01-27
用途:
冷却水交換
対象商品:
45535271

希釈しなくてよいので手軽に交換できます。付属のコックは下向きにしておくと若干お漏らしするので水平より少し上向きにして保存してます。

2017-01-21
用途:
自家用車のメンテ
対象商品:
74858086

安価で純正と同等成分なので良い製品だと思います。1リットルの商品があると一層良いと思います。

株式会社ミヤコオート 様2023-02-20
用途:
ガソリンエンジンの冷却水補充で
対象商品:
74858113

付属のジョウロが短いのでもう少し長いので作ってほしい

2020-01-21
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
74858113

商品的には問題ないのですが,希釈できないことがわかりました。軽自動車なのに2Lでは足らず,丸々2本(約4L)必要で,結構割高になってしまいました。その分くるまにはいいかもと思っていますが,まだ効果はわかりません。