LLC (クーラント・不凍液)のレビュー

平均満足度 4.55 (492件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ
モノタロウ
849 / 税込 934
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。 【用途】エンジン冷却液
492件中 401~420件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-03-28
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
45535287

前回ブルーで今回ピンクの購入です。他社の商品と余り変わらないし、価格も安い。

2017-07-22
用途:
W202用に
対象商品:
74858113

冷却効果に問題なく、システムにも馴染んでるようです。

2016-04-30
用途:
LLC交換
対象商品:
45535271

使用頻度が高い商品なので安価なのは助かります!

2016-03-20
用途:
マイカー用に
対象商品:
45535271

デリカスペースギアのラジエターホース交換ついでに全量(抜けるだけ)交換しました。1箱で足ります。恐らく国内某社製なので心配はしていませんし、凍結もオーバーヒートもないです。車種にもよりますが、直接注ぐには若干不便でした。ノズルはストレートで長く、もう少し細くていいかもしれません。それか、大人しくジョッキなどに移し替えましょう。

2017-08-14
用途:
LLC交換時と補充時
対象商品:
74858086

他ブランドより安いですか、問題無く使用出来ています。

2017-03-30
用途:
スズキの軽に
対象商品:
74858086

最近のスズキの軽に、ばっちりです。同じ色です。いまの所、全く問題ないです。

2018-01-18
用途:
LLC交換時
対象商品:
45535287

説明文をよく見てなかったこちらが完全に悪かったですが、希釈使用不可とのことなので3倍希釈可能なトヨタ純正を部品商より購入したほうが安いため次回は購入しません。

1人が参考にしています
2016-12-31
用途:
自動車整備
対象商品:
74858086

薄めて使うのかと思ったら、そのまま使うものでした。勘違いして購入したのですが、結果的に楽でよかったです。私のクルマは全量交換の場合4リットル強必要なので3缶買いました。ドレンコックから3リットル抜けたので、交換できたのは4分の3です。1缶と半分余りましたので、また数ヶ月後に再度交換する予定です。

ホットボディジャパン有限会社 様2018-09-06
用途:
ビッグスクーターの冷却水として
対象商品:
74858086

バイク用品店の物は何でも高い。車に比べて使用量も少ないのに、少量でも割高である。バイク専用でないとダメなような文句を並べて不安心を煽っているが、この品で何も不具合ありません。交換の際は、ジャブジャブ循環させてラジエーター内を清掃しています。

2017-08-29
用途:
自動車整備
対象商品:
45535271

コスパだけで買ってしまったが、純正品とそん色なく普通に使ってます。

有限会社ケイ・エム・ヘルスシステム 様2017-06-27
用途:
自動車整備等
対象商品:
45535271

リピートしました。とても良いと思います。性能・使い勝手・問題なし。コスパ的にも良いです。

2016-01-28
用途:
ラジエターの補給
対象商品:
74858113

ラジエター液が自然に減少するので、年に1度ぐらい補給するときに便利です。価格も適正で満足しています。

オーケーエキスプレス 様2017-11-14
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
74858086

今までは呉のブルーを使用してましたが全然変わらない品物みたいなのでコストパフォーマンスの向上で納得してます。

2015-11-26
用途:
対象商品:
74858113

換日を記入するシールを付いていれば、満足としましたが、今回はこの満足度です。しかし、この価格なら4年で交換せず2年毎の交換でもいいと思いました。

2016-11-26
用途:
車両冷却水要として使用
対象商品:
45535287

古い冷却水と交換するために循環しながらラジエーター部分の冷却水を3回交換し状況を観察しています。今のところ古い冷却水と少し混じった色があるものの異状はないようです。
今のところ満足しています。

2018-07-31
用途:
メンテナンス
対象商品:
45535287

今は他社の価格が下がってきたので高く感じる。
物はOEMでしょうから悪くはないと思う。

2017-07-22
用途:
自動車のメンテナンスに
対象商品:
74858086

クーラントの補充に使用しています。性能的には問題なしです。また購入したいと思います。

2017-05-13
用途:
エンジンオーバーホール時
対象商品:
74858086

まぁ安いので、普通に使えて、とても満足しています。

2016-03-22
用途:
交換
対象商品:
45535271

注ぎ口を、両手で支えないと動くので、少々やりずらい。

2015-08-31
用途:
冷却水交換。
対象商品:
74858086

スパーLLCを探していて、一番価格も安く良い感じです、本当に機能しているかは何年もあとになりますので判りません。