2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー
- 用途:
- オートバイの予備バッテリー
- 対象商品:
- 18373355
かなり古いバイクであり冬場はエンジン始動性が低下します。1週間放置すると始動性が悪化するので充電しておいたバッテリーに交換します。購入後5年目になりますが充電圧は十分であり満足しています。
- 用途:
- バッテリー上がりの代わりに購入しましたが、直ぐにバッテリー上がりを起こして別の物に変更。
- 対象商品:
- 18373364
やはり、値段が安いだけあって当初の成果が得られませんでした。GSユアサのバッテリーに変更して現在に至っています。しかし、ホットグリップ専用のバッテリーとして一日20分程度の使用頻度で活用させて貰っています。
- 用途:
- 単車のバッテリー交換
- 対象商品:
- 18373398
あまり乗らないので、すぐバッテリーがダメになります。
国内有名メーカーの高いものを騙し騙し使うより、毎年新品で購入した方が、自分の乗り方には合っています。
- 用途:
- 寿命
- 対象商品:
- 18373382
月に1-2回エンジンをかけていましたが、長期保管バイクの場合、2年でバッテリー過放電となり、交換となりました。
値段が安く、当初は快適だったので、不満はありませんが、長期保管時は注意が必要です。
- 用途:
- 旧車バイク(ラビットS301)のバッテリー交換
- 対象商品:
- 18373364
念のため補充電しようとしましたが、キッチリ満充電されておりました。
特に問題なく使えたのでしばらく様子をみてみます。
- 用途:
- スクーター
- 対象商品:
- 18373364
放置していた富士重工のラビットスクーターに使用しました。今までは小型の4Lタイプを使用していましたがバッテリー点火のラビットには小さすぎたようで大き目にしました。元気よくセルも回り走ってくれています。
- 用途:
- スクーターのバッテリー交換時
- 対象商品:
- 18373355
低価格で補償が有り重宝してます。必ずユーザーにいう事は、2週間以上乗らない場合「ターミナルを外す」事を伝えます。自己放電を知らない方が多く、高性能バッテリーでも電圧降下する事を理解してもらいます。私自身もこのバッテリーを使用していますが問題無しです。
- 用途:
- 2輪車のバッテリー交換
- 対象商品:
- 18373364
今まで4Lを使っていたんですが少し大きめに交換してみました。
安価で買えるので非常に重宝しております。
- 用途:
- ホンダ2輪50ccバイク「ヒュージョン」のバッテリー交換に使用。
- 対象商品:
- 18373346
純正より安価で充分使用に耐えうる商品として満足しています。
- 用途:
- キックオンリーのハーレーダビッドソンに使用。
- 対象商品:
- 18373373
値段の割には使い勝手がよく次も使おうと思います。知り合いにもしょうかいします。
- 用途:
- 自分のバイク用に。
- 対象商品:
- 18373355
バイクのバッテリーが弱って来たので買い換える為に頼みました。モノタロウプランドは安いので財布に優しいのが助かります。配達も早かったしあとは耐久性など品質が問題なければとてもいいと思います。品質はこれから分かる事なので、使ってみて判断したいと思います。
- 用途:
- スクータのバッテリ交換
- 対象商品:
- 18373355
NBCのバッテリーでした。きれいな箱に入っていました。補充電してから使用しましたが、始動に問題なし。耐久性はこれからです。
- 用途:
- 通勤スクーターのバッテリー
- 対象商品:
- 18373398
オリジナルブランドバッテリーとの事でしたがNBC製のバッテリーでした。バッテリーに液注入済みなのは良いですが、荷姿がバッテリーが
横に倒された状態で、横倒し搭載不可のバッテリーなのに大丈夫か
不安でしたが、液漏れはありませんでした。
搬送の荷姿まで気を使ってもらいたい。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。