発泡ウレタン シスタ・プロM5270Pのレビュー

平均満足度 3.54 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
発泡ウレタン シスタ・プロM5270P シスタ/ヘンケル(SISTA)
シスタ/ヘンケル(SISTA)
2,898 / 税込 3,188
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。 【用途】サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-23
用途:
床板のレベル調整

保護キャップが外しづらく大変不満。
何かコツでもあるのだろうか。
一日かけて想像以上に膨らむので、入れ過ぎ注意。

1人が参考にしています
2022-11-24
用途:
ノズルが華奢

上の青いのをグリグリっとねじ込むと言うことですが力の要れ加減が難しかったです。引き金がなんか細くて折れそうでしたがなんとか使えました。でてきたスプレーはよく隙間に入り込んでいきました。途中で白いふたを付け替えて休憩できるのもよかったです。

Nボデー 様2023-01-16
用途:
壁の隙間埋め
対象商品:
48855493

硬化後、硬くてしっかりするのが良い
750mlですぐに終わらないのが良い。

5人が参考にしています
株式会社丸島アクアシステム 様2022-01-08
用途:
コンクリート貫通部の充填
対象商品:
48855493

気温5度の環境で使てたので良かった。冬場の作業時はこれを使用。

2020-09-14
用途:
断熱材の継ぎ目に
対象商品:
48855493

隙間なく使用できるので好評。ピンクのみ使用ですが、見えなくなるところですが、明るい色です。

2022-07-16
用途:
ガレージ隙間埋め

まずノズルを養生テープで貼ってあるが剥がすと使用方法の部分が剥がれ読めない
紙のシールが缶に貼ってあるだけで剥がれて読めない
読めても説明不足
ノズルはつけたものを無理やりこじって噴射する仕組みなので使いにくい
噴出の出具合調整?が意味不明
右回りに永遠に回せるし途中にプシュっと言うので締まってない?説明不足。設計がゴミ
検索上位にこんなものを表示するモノタロウはもう信用できない

4人が参考にしています
2022-01-30
用途:
壁穴の補修
対象商品:
48855493

使用説明文の文字が小さくて読めないので使用方法がよく理解できない。プスチックのノズルが壊れた。デモビデオでもあればよいと思う。

6人が参考にしています
2021-06-14
用途:
排水パイプとコンクリマスの隙間充填
対象商品:
48855493

再使用可能とのことで購入したが、付属のホースに前回使用したウレタンが詰まって再使用しにくい。清掃に多大な時間がかかる。使用説明書きにも付属のホース使用時の使用後のメンテナンス方法は一言も記載なし。

7人が参考にしています
2019-12-09
用途:
冷凍機の修理
対象商品:
48855493

冷凍機の保温剤として使用しました。簡単に施工できて助かりました。

建築施工 ゼンシンホーム 様2015-03-11
用途:
寒冷地における断熱材の隙間・サッシ周りの隙間充填
対象商品:
39536743

低温での使用が出来るとのことなので購入してみました。
北海道の網走地方です。低温(-5℃前後)でもよく発泡します。発泡状態も細かい発泡で問題はないと思われます。
他の発泡ウレタンに比べて若干高値ですが納得できます。

9人が参考にしています
2018-08-16
用途:
断熱材の隙間充填
対象商品:
48855493

特に問題なく、イメージ通りの使い勝手でした。また利用します。

吉川商会 様2018-07-29
用途:
隙間充填
対象商品:
48855493

もう少し少なく出ると良いと思います。よろしくお願いいたします。

松下製作所 様2018-02-22
用途:
搬送部品の荷崩れ防止用
対象商品:
48855493

はじめて使用したので勝手がわからず塗布量の加減が解らなかったのですが数個のサンプルの作成で使用方法がある程度理解でき今後数十個の型取りに使用する予定です。

1人が参考にしています