ガスケット シリコン 高耐熱のレビュー

平均満足度 4.55 (174件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガスケット シリコン 高耐熱 モノタロウ
使用温度範囲が-54℃~371℃と高いため、高温部の漏れ止めシールとして最適な湿気硬化型高耐熱RTV液状ガスケットです。 約15~20分で指触乾燥が始まり、約24時間以上でゴム状に完全硬化、肉盛り性があるので大きなクリアランスの場所でも塗布使用出来ます。 作業性は柔らかいラミネイトチューブを採用しているので押し出しし易く、チューブよりシール剤を押し出した際、非流動性のため液垂れしにくく作業性が良好です。 マフラー回りのサイレンサー接合部やエキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールドの排気系漏れ止めシールとして威力を発揮し、クランクケースやシリンダーヘッドカバー等にも使用ができ、また、燃焼機器の排気系パイプ連結部等のシールとしても使用出来ます。 【用途】サイレンサー接合部、エキゾーストパイプの連結部、エキゾーストマニホールド、シリンダーヘッドカバー等、燃焼機器の排気系パイプ連結部等に最適
174件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-02-19
用途:
車のメンテに。
対象商品:
58108267

マフラーにも使えるとの事で購入してみました。使用後の耐久性とかはまだわかりませんが、安く購入できるのできがねな気がね無くいろいろ試せるのが良いです。

2017-07-11
用途:
ボイラー熱排気ダクトのシール
対象商品:
58108267

フランジ部と差込継手部にシール塗布。押出も容易で安心の成分データもあり、コスパで文句無し。

2019-05-09
用途:
バイク整備に使用
対象商品:
58108267

エンジンカバーから出るグロメット部の目止め、またスリップオンサイレンサーの接続部に使用しました。
15分ほどという短時間で初期硬化がはじまるため作業性がよく、
硬化時は弾力のあるシリコンゴム化するため、密封力に問題ありません。

カッパー色をしているので汚くみえるのだけが残念なところです。
黒があれば無敵かと思われます。

MOTOSHOP FOUR POINT 様2018-10-19
用途:
自動車、オートバイ等の整備
対象商品:
58108267

値段が安いわりに普通に使用可能です。無いよりはマシです。

2016-08-22
用途:
チャンバーとサイレンサーの結合部に使用。
対象商品:
58108267

某メーカーの物はチューブが金属(?)製なのですが、こちらは一般的なチューブなのでとても使いやすく、また長期間使用しなくても固形化しにくいので気に入っています。
性能としても、もんだないと思います。

上野製茶 様2016-10-27
用途:
熱風発生機のメンテナンス
対象商品:
58108267

煙管の小さい穴の補修に使用しました。問題なく作動しています。

泉自動車工業株式会社 様2016-10-15
用途:
車検作業に使用しました。
対象商品:
58108267

ガスケットシ-ルの選択を間違えると作業がやり直しになるので大損失ですが、これは使えます。

1人が参考にしています
2016-08-13
用途:
エキマ二の継ぎ目の排気漏れ止め
対象商品:
58108267

振動の多い部分でもしっかり漏れ止め出来てる。
使える。シリコンの色が半透明か黒にでもなればもっといいと思います。

1人が参考にしています
2019-01-11
用途:
WR250F 2003 のメンテナンス
対象商品:
58108267

ガスケットの形状が合わなく、排気漏れを起こしていたので
本品にてシールを行いました
動作問題ありません

2017-03-09
用途:
ラジエターのウオーターポンプシールとして
対象商品:
58108267

肉盛り性に優れてて、隙間の大きい個所に使いましたが、水漏れもなく重宝しました。

1人が参考にしています
2016-08-04
用途:
チェンバーのエキゾーストガスケット
対象商品:
58108267

チャンバーのエキゾーストガスケットに使用。安いですが、ちゃんと使用できます。チューブが金属ではないのも使いやすいです。

2016-08-01
用途:
薪ストーブの煙突水漏れ補修
対象商品:
58108267

オリジナルブランドで廉価でも機能は十分。いつも使っています。
自動車マフラーには強度不足は感じる。

2017-04-19
用途:
部品交換
対象商品:
58108267

特に問題無く使用しました!
特に問題無く使用しました!

2017-02-23
用途:
ガスケットとして
対象商品:
58108267

排気系のガスケットとしては十分満足しています。試しにキャブのパッキンとして使ってみたら、膨らんで大変なことになりました。ガソリンには弱いので、流用するのはやめましょう。

2人が参考にしています
2017-04-07
用途:
マフラー接続部分に!
対象商品:
58108267

この商品は、簡単に使用でき ピタリと漏れが止まり最高です。量的に半分の商品があればいいな

合同会社アドバンス 様2015-12-09
用途:
メンテナンス
対象商品:
58108267

すぐに届いて助かりました。

2015-12-07
用途:
車のマフラー交換 排気ガス系統のシーリングに使用
対象商品:
58108267

とても良い商品です。今まではガンガム系の商品を使っていましたが使っているうちにひび割れして取れたり、水にぬれると溶けてしまって困っていました。この商品は耐水性も有り、柔軟性もありとても使い勝手がよく安心して使用できます。

2人が参考にしています
2016-03-02
用途:
MRワゴンK6Aのタペットカバーに使用
対象商品:
58108267

粘度がちょうど良く、塗りやすかった。

薮内農園 様2015-03-13
用途:
チャンバーの接続部
対象商品:
58108267

価格的に満足。粘度も使いやすく 耐久性はこれから観察します

1人が参考にしています
津野電装整備 様2015-09-08
用途:
仕事
対象商品:
58108267

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。