液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けのレビュー

平均満足度 4.49 (159件のレビュー)
商品レビューを投稿する
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。 【用途】デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
159件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-05-13
用途:
バイクの整備
対象商品:
60925471

いつもの倍の大きさを間違えて買ってしまいました。量のわりに安いからですね(笑)

1人が参考にしています
セフティ mio 様2020-11-23
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
60925471

中の液体が分離して使い物にならない粗悪な不良品です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2018-04-11
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
60925471

結構気に入って使用しています。価格がもう少し安くしていただくか内容量を半減して安くした頂けると購入しやすいかも

1人が参考にしています
2017-11-01
用途:
普通のガスケットだけではなかなか止まりにくいオイル漏れ対策
対象商品:
60925471

概ね満足していましたが、開封から少し(保証期限内)経って使用しようとしたところ、油分が分離して使いにくくなってしまいました。一旦皿などに出して混ぜてみたり、再びキャップをして少し揉みほぐしてから出して使用しています。性能上問題ないと思いますが、他社製品は改善されている事例もあるようなので、本製品においても是非改善してもらいたいポイントです。

2人が参考にしています
2019-11-27
用途:
マンホールのふたを閉めるとき
対象商品:
60925471

100gほどの容量があると良いですね。使用感は他社製品と変わりないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

2017-10-06
用途:
DIY メンテナンス作業
対象商品:
60925471

今までは、スリーエムを愛用しているのですが、今回はじめて購入した。
使用感は良いですョ。耐久性がどうかな、様子をみます。

1人が参考にしています
カーボン加工サーフェス 様2018-09-21
用途:
自家用車のオイルパン用に
対象商品:
60925471

車のオイルパンに使いましたが特に問題なく使用でき、オイル漏れ等もいまのところありません。

1人が参考にしています
2017-10-13
用途:
ユーザー車検
対象商品:
60925471

周囲に塗るだけで
しつこいatfオイル漏れが一発で止まりました
これは良い品です
おすすめです

1人が参考にしています
2023-11-13
用途:
バイクのレストア

3年前に新品購入して使用してからガレージ内で保管していたのを3年ぶりに使おうと開けたら中が分離しているようで、透明なジェル状の液体が出てきて使用出来なかった。長期保管には向かないのかもしれません。量が多いけど分離してしまうと個人での使用では使いきれなく困ります。

2023-08-13
用途:
4WDリアデフ交換
対象商品:
60925471

デフケースのシールとして試しで使いました。シール性はとしては他社の物と遜色無く良いです。ただ、付属していた絞り出す器具を使うと側面が破れ液漏れがして1回で破棄になってしまった。多分器具の寸法が短い為だと思うので使わない方が良い

1人が参考にしています
2017-09-03
用途:
普通のガスケットだけではなかなか止まりにくいオイル漏れ対策
対象商品:
60925471

作業性も良いですが、もっと良いところは剥がしやすいことです。一方で少し残念だったのがノズルです。作業後に取り外したあと、そのままでは詰まってしまうためその都度ざっくりと掃除しています。結構な量が廃棄となるため、ちょっと残念な気持ちになってしまいます。ノズルにキャップがついて、密閉性が保たれると良いのですが…。とはいえ、簡易なキャップだと徐々に硬化しそうで、それもまた嫌です。難しいところですが、ノズル問題を解決した新商品に期待しています。

1人が参考にしています
2017-09-03
用途:
タペットカバー交換
対象商品:
60925471

商品は何の問題もないですが、付属のキャップに蓋を付けるなどして再使用できるようにしてくれれば良いですね。

2017-06-17
用途:
自動車オイルパン補修時
対象商品:
60925471

価格も素材も文句なし。これで、何年も漏れなければ最高です。

1人が参考にしています
2018-10-17
用途:
メンテナンス時に
対象商品:
60925471

品質に問題もなく使用させてもらってます。価格にも満足しています。

2017-08-30
用途:
ウォーターポンプ交換
対象商品:
60925471

ノズルとチューブお尻側に取り付ける余分を巻き取る機械も付属。
使いやすいです。

2023-03-27
用途:
オイルパンの滲み修理
対象商品:
60925471

JB7ライフのオイルパンに使用。4ミリ径の円柱状に塗布し取り付け、トルクレンチでボルト締め。2時間後にオイルを入れて始動しましたが、滲みは無くなりました。

1人が参考にしています
2018-09-28
用途:
車両整備
対象商品:
60925471

たびたび購入しております 安価で配送早く 毎回 助かっております

2022-08-28
用途:
軽トラのミッションのガスケットからのオイルのにじみに使用3日目ですが漏れはありません。今後チェックですね。
対象商品:
60925471

やはりグラム数を減らして欲しい。
たとえば100グラム200グラムで

2017-05-12
用途:
AT オイルパンシールに
対象商品:
60925471

AT オイルパン外し後のシール面に使用しました。
廉価で粘度も丁度いい感じで非常に良かったです。

1人が参考にしています
2017-04-30
用途:
車検整備
対象商品:
60925471

なんの問題もなく、使用できます。あとは、数か月後に固まっていなくて使えるかですね。