液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けのレビュー

平均満足度 4.49 (159件のレビュー)
商品レビューを投稿する
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。 【用途】デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
159件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-22
用途:
自動車整備
対象商品:
60925471

特に何が良いというわけでもなく、価格も安いとはいえません。

1人が参考にしています
2017-06-06
用途:
バイク整備
対象商品:
60925471

ガスケットの仮止め接着剤として粘度もちょうど良く使い易いです。

1人が参考にしています
2017-03-01
用途:
エンジンオイルパンのシール剤に使用
対象商品:
60925471

エンジンオイルパンのシール剤に使用しましたが漏れもなく、普通に使えています、この容量でコストパフォーマンスも抜群です。
さすが男前ですなぁ

2018-03-13
用途:
機械組み立て時

中身が分離します。急いでいる時は大変迷惑ですねやっぱりモノタロウブランドは駄目ですね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2023-11-08
用途:
機械修理
対象商品:
60925471

メーカー品に比べてそん色ない これを使わなうそでしょうょう

2019-09-03
用途:
タペットカバー
対象商品:
60925471

タペットカバーパッキンを交換したがオイル滲みがあったためこちらを使用、漏れが止まりました。

1人が参考にしています
2017-02-14
用途:
各種のエンジン修理
対象商品:
60925471

①液状ガスケットは優れもの。
②硬化速度が速いので、小さなチューブで3本ぐらい入って同じ価格でほしい。

2017-01-14
用途:
ギヤーボックス、キャブレターのシール
対象商品:
60925471

パッキンより手軽で完全にシール出来て重宝しています。

2人が参考にしています
2016-10-20
用途:
オイル漏れ修理
対象商品:
60925471

使い勝手も悪くなく、修理箇所の部分も漏れもなく問題なので良いのですが・・・価格がもう少し安ければ買いやすいですねぇ・・

2016-12-01
用途:
オイルパンのガスケットに使いました。
対象商品:
60925471

エンジンオイルパンのシール剤に使用しましたが漏れもなく、普通に使えています、この容量でコストパフォーマンスも抜群です。
さすが男前ですなぁ

福本自動車整備工場 様2020-09-09
用途:
自動車の整備
対象商品:
60925471

硬化するまでの時間がイメージより随分長かった。
商品紹介ページに硬化する時間の表示が有ればうれしいです。

2人が参考にしています
2017-08-09
用途:
液ガスが必要な部分に
対象商品:
60925471

スリーボンドの1215が硬化してしまったため、代替え品を探して購入。1215もそうですが、これ系は使い切った試しがありませんので、安いので十分かな?と思っています。使い心地は1215と大差ないです。強度?接着度?・耐久性は不明。

1人が参考にしています
有限会社カーム 様2016-06-23
用途:
オートバイ、の整備に使用しています。
対象商品:
60925471

オートバイの整備をする際に使用しましたが、ガスケットの性能は十分で、エンジンやオイルが入っている部分に使用しました。

宮本企画 様2020-06-14
用途:
オートバイの修理
対象商品:
60925471

良いと思ったが、使ったのち、キャップをしていたら、そのキャップが割れて、残りの分が少し固まった。キャップも含めて品質だと思う。モノタロウブランドすべての容器のキャップに不信感持つので早急に確認すべきでは?

3人が参考にしています
2020-05-31
用途:
ヨットの海水取り入れ漉し器のガスケットの代用。銅合金製
対象商品:
60925471

サイト説明欄に銅合金に関する説明が欲しかったです。
到着後、説明書に密閉された場所で銅合金には使用しないこと。と記載あり。

2人が参考にしています
2019-03-02
用途:
デフ
対象商品:
60925471

安価な商品ですが、使用するにはまったく問題ない商品です。

2017-10-12
用途:
バイク燃料系統
対象商品:
60925471

使用には問題なく使えます。
ただ、乾くのに時間がかかります。

1人が参考にしています
株式会社吉成産業 様2017-02-28
用途:
フランジパッキンの固定やシールテープの代用
対象商品:
60925471

粘度が高いので少しぐらい厚塗りでもたれが少なく使いやすいです。

2016-01-19
用途:
M/Tケースのシーリング等に
対象商品:
60925471

有名メーカーの商品と同等品ですね、そちらの色、使用感が気に入ってたので同等のこちらも同じ感想です、頻繁なキャンペーンで安く買えるのがうれしい、これからお世話になりたいとおもいます。

1人が参考にしています
黒河農園 様2016-04-04
用途:
トラクターのミッションケースの組立シール
対象商品:
60925471

初めての液状ガスケット体験でした。
価格も安く大変使い易いと思いました。

1人が参考にしています