液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けのレビュー

平均満足度 4.49 (159件のレビュー)
商品レビューを投稿する
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。 【用途】デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
159件中 141~159件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-04-29
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
60925471

量も多くて、サンデーメンテナンス程度なら数年は使えそうです。

1人が参考にしています
カロッツェリア カワノ 様2014-06-08
用途:
ミッションケースのガスケットとして
対象商品:
60925471

使って間もないですが問題ないです。
値段が安い割りに量が多くて惜しみなく使えます。

2014-10-24
用途:
デファレンシャルのオーバーホールなど
対象商品:
60925471

質感もよく 優れた機能を発揮してくれます。

1人が参考にしています
2014-10-12
用途:
バイクのエンジン周り、マフラージョイント部の漏れ止め
対象商品:
60925471

肉盛りの良さと耐熱性で選択。
密着性も良好。
使用頻度が低いので、半分程度の量のチューブがあると、便利と思う。

1人が参考にしています
2014-08-07
用途:
塩ビ洗浄槽の蓋
対象商品:
60925471

ブランド品と遜色なく使えます。
水漏れなどもなく価格差分お得と言えるでしょう。

1人が参考にしています
喰飲楽家 美優姫 様2015-08-21
用途:
デフオイル交換
対象商品:
60925471

安くてとてもいい商品だと思います

バトルアオキ 様2014-10-23
用途:
内張りなどの貼り付けに使います
対象商品:
60925471

もう少し濃度を薄くして接着部分の付着がしやすいほうが使いやすいと思います、付着部分が団子に成りやすい。

1人が参考にしています
2014-05-19
用途:
ミッション組み立て時のシール
対象商品:
60925471

作業性もよく、1週間後にばらしたのですが、はがしやすさも非常に作業性が良かったです。次も購入します。(量が多いので、いつになるかわかりませんが。。。。。)

高塚急送 様2016-07-29
用途:
ガスケット交換
対象商品:
60925471

どれくらい耐久性があるか、期待してます。

2014-09-10
用途:
改造エンジンのブロックのシール
対象商品:
60925471

粘度が適切で、非常に塗りやすい。搾り用の金具も添付されており、使うか使わないかはともかく、非常に親切なパッケージ内容だと感じた。

1人が参考にしています
2015-07-26
用途:
整備
対象商品:
60925471

良い。

2016-03-26
用途:
ガスケット
対象商品:
60925471

メーカー品と何も変わらないです。安価で助かる

2016-01-17
用途:
自動車のミッションオーバーホール
対象商品:
60925471

某大手メーカーの製品となんら変わりませんでした。 普通に使用できます。

パラピット 様2016-03-09
用途:
koukann
対象商品:
60925471

iiyo

設備電算親睦会 様2017-04-17
用途:
使い捨てのガスケットの代わり
対象商品:
60925471

紙で出来てるガスケット交換できなければ割れ目に充填し漏れ止め

2014-12-12
用途:
自動車部品の接合部
対象商品:
60925471

普通に使いやすいです

1人が参考にしています
株式会社アートモータース 様2014-06-16
用途:
修理作業時
対象商品:
60925471

格メーカー品より、安価で購入でき、助かっております。

1人が参考にしています
2015-10-08
用途:
自動車整備
対象商品:
60925471

市販の物と変わらない。

ヨコタマリン 様2014-10-12
用途:
液体ガスケットとして
対象商品:
60925471

普通のシリコーン系液体ガスケットです

1人が参考にしています