ストップリーク エンジンオイル用のレビュー

平均満足度 4.15 (260件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ストップリーク エンジンオイル用 モノタロウ
4サイクルのガソリン車・ディーゼル車のエンジンオイル漏れ止め及び予防用 【用途】エンジンオイル交換時に、エンジンオイル4Lに対し本製品を1本(容量4Lの場合は、350ml分を減らしてご使用ください。)、4L以下等に対しては本製品を10%添加して下さい。
260件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-06-09
用途:
オイル交換
対象商品:
60997212

オイルシール漏れの防止で、オイル交換時に使用しました。リーズナブルなので毎回使用出来ます。

2018-11-06
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
60997212

車のオイルの減り方が激しくなって来たので使ってみました。オイル漏れが止まったようで良かったです。

1人が参考にしています
2020-03-24
用途:
エンジンのオイル漏れ
対象商品:
60997212

ストップリークエンジンオイルを入れてから250kmぐらい走りましたが漏れは止まっていません。本当に少しの漏れだったので止まると思っていましたがダメでした。

2019-12-20
用途:
軽トラ エンジンオイル漏れ
対象商品:
60997212

オイル交換した際に オイル漏れを指摘され
車検に通らないかと不安でしたが、無事漏れは無くなり車検もパスしました。

1人が参考にしています
2017-06-02
用途:
オイル漏れのスクーターのメンテナンス
対象商品:
60997212

オイル漏れのスクーター(マジェスティー125)のメンテナンスに使用しました。1回目で早くも効果が出ています。この商品を購入前はガスケット交換(5万円位)の修理費を検討していたので大満足です。

2018-08-08
用途:
自動車エンジンオイル交換
対象商品:
60997212

網付きのジョッキにオイルと混ぜて入れようとしたら、ストップリークのドロドロで網が詰まりました。オイル注入口から直接入れましょう。
オイル交換時に何度か使用しています。
白煙はなかなか直らないが、エンジン音が静かになりラッシュアジャスターのガラガラ音も少なくなった様な気が…
しばらく、続けてみようと思います。

2020-02-18
用途:
多走行車のオイル下がり対策
対象商品:
60997212

BMW E92の白煙対策として投入しました。
約300kmほど走りましたが今のところ効果なし・・・
もともとパッキンに作用して効く商品と思うので、もう少し様子を見ます。

2人が参考にしています
加藤電機 様2017-06-20
用途:
オイルもれの予防修理
対象商品:
60997212

約5万km毎に使用して15万kmになりましたが、今のところオイル漏れはありません。

2017-02-21
用途:
オイル漏れ止め・白煙予防
対象商品:
60997212

リピート使いしてます。相当数の車に入れてますが、効果は十分感じられます。

2019-12-02
用途:
整備
対象商品:
60997212

ヘッドパッキン クランクパッキン等ゴム部分には時間をかけて効果があるようです。水あめのようにすごく粘度がありオイル自体の粘度をあげ漏れにくくしている部分もあるようで毎回入れないといけないケースもあります。

2016-10-03
用途:
マイカーのオイル交換時に使用
対象商品:
60997212

何となくにじんでいたオイルが止まりました。安心して使えますね。

2019-07-03
用途:
オイル漏れ、にじみ対策
対象商品:
60997212

バイクのオイル滲みと車のオイル漏れ対応に購入しました。バイクは1本を2回に分けて使用し、ほぼ滲みは無くなりました。車は2本使用しましたが、まだ漏れてるようです。ただ、かなり軽減できているかな・・引き続き入れて様子を見ます

1人が参考にしています
2018-05-10
用途:
エンジンのオイルにじみ
対象商品:
60997212

商品の性能に不満はないが、「使用方法」の表記に問題あり。
◆その1
A.エンジンオイルとフィルターを交換してから本品を入れるのか
B.エンジンオイルを交換時(作業開始時の旧オイル)に本品を入れてフィルターも交換するのか
どちらとも解釈出来る表記でわかりずらい。正しいのは"A"と思われるが。
◆その2.
また、「注入後、オイルレベルを確認の上・・・」とあるが、何をどう確認するかのわからない。オイル規定量+本品規定量を入れて多少オイルのレベルを超えていいのか?or両方あわせてオイルのレベルを超えたらダメなのか?
◆その3
10分アイドリングに再度オイルと共に抜き取るのか?or注入後そのまま次回オイル交換するのか?が良くわからない。

◆希望する表記
使用方法は時系列的に
1.エンジンオイルとフィルターの両方を必ず新品に交換してください
2.本品を1本または4L以下には~
3.注入後オイルレベルを○○となっているか確認の上~
4.次回、通常通りオイル交換します。
こんな感じが親切では??

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

楽習館 様2019-12-15
用途:
多分止まった
対象商品:
60997212

週に3滴くらい落ちてたオイルが今のところ止まってます。
根本治療ではないが一時的に止めるには十分機能していると思う

2018-07-11
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
60997212

車検の都度、ヘッドからのオイル滲みを指摘されていたが、この商品を使用後は、改善されました。パッキン交換の必要もなくなり、オイル交換時に毎回使用しています。

2019-10-11
用途:
エンジンオイル漏れ防止
対象商品:
60997212

16万キロ走行のエンジンに僅かなオイル漏れがあるので使用しました。
オイル漏れは経過観察中ですがエンジン音が静かになった気がします。

1人が参考にしています
2017-01-24
用途:
オイル交換と同時
対象商品:
60997212

オイル漏れしていましたが これを入れてあら本当に止まりました
車検前に入れて 1週間位で止まったので助かりました
その後何回かオイル交換していますが オイル漏れは有りません
900円位で漏れが止まるのなら試す価値が有ります

ただしエンジン内はすごいスラッジが溜まります多分これがかさぶたみたいになって
止まるもかもしれません。

しかしこれを使うような車はもう寿命が近いと思いますので ストップリークを投入後 2万キロ走れれば良いのではないでしょうか。

その車の最後の車検前に是非試してもらいたいです。多分オイル洩れは止まります

1人が参考にしています
株式会社 シーアンドエム 様2016-10-18
用途:
オートバイに使用
対象商品:
60997212

旧車にはよく効く。安いから気にせずにジャンジャン使える。コストパフォーマンスが高い。

2019-08-17
用途:
軽自動車のオイル交換時に投入
対象商品:
60997212

ホンダZのエンジンオイルが千キロ走行後に、1リットルくらい消費していたので、試しに入れて見ました。すると千キロ当たり、消費量が500CCくらいに減っていたので、3千キロでオイル交換して、もう一度入れて見ました。今度はどのくらい減るのか楽しみです。

2019-03-07
用途:
エンジンオイルの滲み漏れ止めに
対象商品:
60997212

オイル交換時に混ぜて使用すると、オイル漏れが止まるが持続はそんなに長くない。

商品よりもエンジンに問題アリかも…