4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格のレビュー

平均満足度 4.57 (851件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。 【用途】ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
851件中 521~540件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-09-29
用途:
原付2種のオイルに使用。
対象商品:
85939296

エイプ100とDio110に使用。エイプ100は規制前のタイプのエンジンで、インシュレーターをブタ鼻に交換することでフルパワー化していますが、純正のG1よりも持ちが良い印象を受けました。原付2種に使用する範囲内では十分な品質だと感じています。

なかむら耕作所 様2022-04-07
用途:
リトルカブに使用
対象商品:
85939296

まぁまぁ普通に良いオイルですが、取扱停止と出ているのでショックです。

2人が参考にしています
2019-09-14
用途:
gb250のオイル交換
対象商品:
85939296

今まで化学合成油を使用していましたが、価格につられ購入してみました。高いオイルを長く使うより、この手のオイルを頻繁に交換したほうがエンジンにはいいかも?

2019-07-28
用途:
メンテナンス
対象商品:
85939296

カブ90のオイル交換に使用しましたが、乗り心地も変わらず価格も市販の物より安いのでまた、リピートしたいと思います。

2019-07-31
用途:
原付バイクのオイル交換
対象商品:
85939296

今まで倍の価格のオイルを使用していたが今回からはこのオイルを使用します。車もモノタロウオイルを使用しているので特に問題ないかと思います。

株式会社カメイ 様2020-09-01
用途:
バイクのメンテナンス用
対象商品:
85939296

オイルの品質は特に問題ないです、安くて良いオイルです。

2019-06-25
用途:
通勤用バイクに使っています。
対象商品:
85939296

とても良いオイルです。リッターあたりの走行距離も伸びたように感じています。スーパーカブ110ccでリッターあたり72キロ走ります。安く買えるので2000キロを超えたらオイル交換するようにしています。

4人が参考にしています
2019-10-22
用途:
小型バイクに最適
対象商品:
85939296

原付や125CCクラスの小型車に使用、オイルとしては特別な性能はありませんが、コスト的に満足できる商品です。こまめにオイル交換される方にお勧めです。

2026-01-28
用途:
日常使い

物はいいのですが1L単位でしか販売されていなく容器を廃棄する時ゴミが多くなってしまうので4L缶タイプなどを作って頂きたいです。

11人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2019-10-13
用途:
オイル交換
対象商品:
85939296

スピードがでるようになりアイドリングも安定しました!

2019-05-26
用途:
バイクのエンジンオイル交換
対象商品:
85939296

サービスマニュアルで推奨している規格と適合したので使用してみました。コストは純正の半分以下で性能も申し分無いと感じました。プラシーボ効果かもしれませんが、交換前後で吹け上がりとシフトの繋がりが良くなったと感じました。コスパが良いので2000km毎で交換しようと思います。必ずリピートします。

2019-07-20
用途:
リトルカブオイル交換
対象商品:
85939296

価格、質ともに満足です。これからリピートしようと思います。

2019-06-20
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
85939296

通常のオイル缶は蛇腹ホースがあるので付けたり取ったり
オイルがにじみ出てくるのですが、これならホースが
要らないので漏れる心配もなく保存も簡単で完璧です。
オイルのグレードもよく、必ずリピします!

2019-07-23
用途:
けっこうイイかも
対象商品:
85939296

普段、250CCイタリアスクーターに全化学合成オイルを入れていた
今回、試してみらば、起動、加速、共に良いと思う。
非力な単気筒だし、これでじゅうぶんだよ

河上岳 便利屋 様2019-06-29
用途:
カブのオイル交換
対象商品:
85939296

価格が安い割にはいい仕事しています。2回オイル交換しましたが、エンジンは快調そのものです。

2019-05-28
用途:
バイクメンテ
対象商品:
85939296

安定の品質。定期交換はもとより、オーバーホール後の捨てオイルとかに気兼ねなく使える。特筆することも無いけど、普通が良い。送料調整に良く買います。

2019-05-14
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
85939296

スクーターのオイル交換は自分でやっているため、コスパ的に良いとおもいます。

株式会社CUBE 様2019-04-29
用途:
原付107ccのオイル交換
対象商品:
85939296

ベンリー90Sに利用
コスパが安定しているので買い置きの心配もいらず
2・3千キロで頻繁に利用しています

2019-03-09
用途:
バイクtoday オイル交換
対象商品:
85939296

品質問題なさそうです。
容器がプラスチックなのがまた有難い。
廃棄が楽。とても良い。
また使いたい。

有限会社オフィス中アイカ薬局 様2020-01-09
用途:
250ccの4気筒車には向かない
対象商品:
85939296

2気筒車なんかにはいいと思います。
後寒い日はオイルが硬いのかシフトの当たりが暖まるまで渋いです

1人が参考にしています