4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格のレビュー
- 用途:
- レッツ4バスケット(CA43)向け、夏秋季に使用した感想
- 対象商品:
- 85939296
レッツ4バスケット気温20度から30度の夏秋季に使用した感想です。1,000km前後走行のタイミングで本オイルを3回交換しました。コスパはわるくないものの、メーター上限・時速60km近くでブン回して走行するとオイルが著しく劣化します(ええ、もちろん私有地で検証した結果です)。交換後800kmでエンジンに引っ掛かりが始まり、交換後オイルは案の定麦茶色に。またこのオイルとの因果関係は不明ですが、バイク最高速が若干低下しました。オイルのコスパは評価できますが、バイクやエンジンとの相性があるかもしれません。次はSM規格のオイルを試してみます。
- 用途:
- 原付に使用
- 対象商品:
- 85939296
ちょい乗りの原付に利用しました。
特に悪い事はありませんでしたが
この価格ではホームセンターと
同額でしたのでお得感は
少ないです…
- 用途:
- 空冷エンジンのバイクに使用
- 対象商品:
- 85939296
必要十分な性能を発揮しています。夏場もこのオイルを使いましたが、エンジンも調子よく回りました。コストパフォーマンスは優秀だと思います。今後もリピートしていく予定です。
- 用途:
- カブ100 オイル交換
普通に酷使せず乗る分には問題見られず。若干粘度が低い印象あり、古いバイクなので夏場の長距離利用時には避けようかと思います。
- 用途:
- 125ccのマニュアルバイク
- 対象商品:
- 85939296
バイク通勤のため、月に2.000km以上走ります。オイル交換は毎月行う作業。値段などを気にせず小まめにオイル交換が出来ます。高性能オイルではありませんが、日常利用ではなんら問題がありません。
- 用途:
- ゼファー750のオイル交換に
- 対象商品:
- 85939296
ゼファー750
・試しに空冷旧車のバイクのオイル交換で使用してみましたが一部のヘットからオイルが漏れてしまった。
・但し、コストは最高、季節を見ながら交換しまする
- 用途:
- マグザムCP-250のメンテナンス
- 対象商品:
- 85939296
マグザムCP-250のオイル交換に使用、市販のオイル価格より安価(約1/2)でこの性能満足しております。2回ほど交換していますが、問題ないです。
- 用途:
- モノタロウブランド安心
- 対象商品:
- 85939296
このボトルはノズル無でもこぼれず楽ちん。これから冬になるので40から30にエンジン常時高回転回さなければ問題ないですね。
- 用途:
- プレスカブに使用
- 対象商品:
- 85939296
コストパホーマスンスがよくボトル形状がいいので使いやすいです。
バイクは社バイですが自分専用車なのでかわいがってメンテナンスしています。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 85939296
2回交換しましたが、特に問題なく値段も安かったので満足しています。
以前はカストロール10-30使ってましたが、それと変わりがないかなと思います。