4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格のレビュー

平均満足度 4.57 (851件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。 【用途】ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
851件中 801~820件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-08-07
用途:
エンジンオイルの交換
対象商品:
85939296

頻繁に交換するので安ければ安いほど良い。よってMonotaroブランドを15%OFF時にまとめ買いします

1人が参考にしています
2014-04-18
用途:
オートバイのオイル交換(アドレスV125)
対象商品:
85939296

いつもは二輪メーカーのオイルを使ってましたが、今回初めてこちらの商品を使用しました。
使った感じいつものとかわらないフィーリングで満足しています。
スクーターなので違いがあまりでないとは思いますけど、何せこの値段なので大変満足しています。

2015-12-15
用途:
バイクメンテ
対象商品:
85939296

すぐに届くのでたいへん助かっています。価格、品質も良いと思います。

TK企画 様2016-04-13
用途:
業務用
対象商品:
85939296

何か不具合を感じる事はありません!安くて良いです。

2014-10-12
用途:
原付の補修
対象商品:
85939296

SLグレードがこの価格なら、こまめに交換ができる。

2015-12-14
用途:
原付のオイル交換に
対象商品:
85939296

モノタロウさんが一番安いと思われます。
オイルもなんら問題ないでしょう。

2016-12-15
用途:
バイクのオイル交換に
対象商品:
85939296

gn125hに使用しましたが、ギヤーのシフトもスムーズに入り問題ありませんでしたvtr1000fにも使用しましたが問題ありませんでした。

2014-06-19
用途:
ホンダ スペイシー100に使用
対象商品:
85939296

ホンダスペイシー100に使用しました。商品としては十分満足出来る品質であると思いますが今までホンダウルトラS9 SL10w-40 JASO-MBを使用していたため加速、静音性、振動、燃費の全ての面でホンダウルトラS9が圧倒的にうわまわっていると感じてしまいます。オイルの色はかなり透明感のある色で綺麗でした。

1人が参考にしています
2015-11-07
用途:
オイル交換
対象商品:
85939296

安いし、商品もよかったです

有限会社 前建 様2015-08-10
用途:
ビッグスクーター用
対象商品:
85939296

以前使っていたオイルより、アイドリングのエンジン部の金属音は減りました、

1人が参考にしています
2014-05-02
用途:
4stスクーターのエンジンオイルに
対象商品:
85939296

「JASOエンジン油普及促進評議会」のリストを確認しました。すごいですね~。信頼できるオイルメーカー群の中に、この商品がリストアップされていました。
しばらく継続して使ってみようと思います。。

2人が参考にしています
2014-08-27
用途:
エンジン発電機用の補充オイル
対象商品:
85939296

フタ付ボトルなので小分けして使うのに重宝します。価格も安い。

RABBIT 様2015-10-21
用途:
オイル交換
対象商品:
85939296

値段の割にとてもよく、今後も継続使用したいです。

2015-03-20
用途:
ヤマハXT250X(セローのモタード版)のオイル交換
対象商品:
85939296

それまでCB1300SB(SC54)で使っているウルトラG3(ペール缶)を使っていましたが、G3は100%化学合成油の為か、ギアの入りがスパスパ、金属同士が擦れ合っている感じがしてイマイチでした。
XTはセローと同じエンジンなので、基本設計の古いエンジンですが、Z2などの古い空冷バイクは、100%化学合成油だと、エンジンからの滲みや漏れがあると聞きます。XTにもあっていないような気がしたので、鉱物油のコチラに変えてみました。
ギアの入りは少しネチョッとして、金属部品にオイルが絡みついている感じがします。
私は2,000kmでオイル交換するので、安価で鉱物油のコチラで十分のような気がします。
先日、XTをDトラッカーXに乗り換えたので、Dトラもコチラのオイルを試してみようかと思っています。

3人が参考にしています
有限会社 道央損保鑑定 様2014-06-26
用途:
サンデーメカニック
対象商品:
85939296

旧車なのでやはり鉱物油が安心です。長期的なことは未だ分かりませんが、質は悪くないように思います

2014-07-29
用途:
オイル交換
対象商品:
85939296

安いので早目早目のオイル交換が出来そうです。

2014-06-03
用途:
2輪バイク 街乗り用
対象商品:
85939296

エンジンオイルを小まめに交換することが苦にならず、
街乗りの通勤や買い物などの普段使いにはこれで十分。

2014-09-18
用途:
バイクに
対象商品:
85939296

注ぎ口が細く扱いやすかったです。

2016-06-23
用途:
FZR400のオイル交換
対象商品:
85939296

安かったので入れてみましたが高回転型には向かないです
粘度も柔らか過ぎでメカノイズも酷いしギア抜けもしてました
もう入れる事は無いと思います

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2015-06-03
用途:
バイクのエンジンオイル
対象商品:
85939296

コストパフォーマンスに優れ重宝しております。