RUNSCOOT(ランスクート)D307のレビュー

平均満足度 4.69 (460件のレビュー)
商品レビューを投稿する
RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)
2,698 / 税込 2,968
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
460件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-24
用途:
原付スクーターのタイヤ交換

チューブレスバルブの劣化でエア漏れしていたスクーター。タイヤの溝はもう少しあったが前回交換から数年経過していたのでタイヤもチューブレスバルブも同時交換。同じダンロップだがD306→D307で今回は80/90-10(トレッド幅(mm)81 偏平率(%)90 タイヤ外径(mm)398)から3.00-10(トレッド幅(mm)82 タイヤ外径(mm)414)に変更。乗り心地やグリップ感は概ね良好。空気圧調整しながらもう少し試してみたい。

2人が参考にしています
長崎国際リゾート株式会社 様2026-02-16
用途:
タイヤ交換

2回目の購入になります。
すり減るのが早い気もしますが
消耗品の為やもうなし。コストパフォーマンスが高いと思います。

2025-06-16
用途:
車両メンテナンス時

エアーバルブより微量ずつエアーが漏れていて、なかなか気が付かず、タイヤが偏摩耗してしまい交換となりました。グリップもまあまあ良くコストもグッドです。

ヘアサロン タカノ 様2025-07-25
用途:
タイヤ交換
対象商品:
87095872

毎回この商品購入させて頂いております。安心出来るタイヤだと思います。

2025-04-12
用途:
バイク タクトに使用
対象商品:
87095872

ホンダタクトに使用した
DIY にて 交換 運転がいい状態です

1人が参考にしています
2024-10-04
用途:
ホンダ・Dioのタイヤ交換

非常に良い商品でした。 又機会があれば、よろしくお願いします。

オーシャンズ 様2024-04-25
用途:
原付バイクのメンテナンスにて
対象商品:
87095802

今回Live Dioに前後使用致しました。
価格が安く助かりました。

3人が参考にしています
2024-05-26
用途:
スクーターで使用
対象商品:
87095863

いつも使っています。特に不都合はありません。通勤メインはこれで十分。

1人が参考にしています
小野田商会 様2024-01-10
用途:
バイク、走行時
対象商品:
87095845

このタイヤ、見た目は最高です
あと、走行時をためしたいです

2人が参考にしています
2024-02-13
用途:
アドレスV100のリアタイヤ交換
対象商品:
87095827

アドレスV100のリアタイヤ交換のため購入しました。快適に走行できています。

2023-05-31
用途:
アドレスV125Gの後輪
対象商品:
87095863

0923(2023年の9週目)に作られた商品が届きました。
新しいので満足できます。
もっと安い商品もありますが他のショッピングサイトのレビューを見ますと
ネガティブなレビューが多かったので奮発して高いこちらの商品を
買いました。
ちなみに、先日ツーリング中にパンクをしましてバイクショップで
このタイヤに交換しました。その時の費用ですが
タイヤ代9500円
工賃6000円
タイヤ廃棄料300円でした。
モノタロウで安く買えてよかったです。

5人が参考にしています
2023-09-13
用途:
ベスパの前輪に使用
対象商品:
87095802

価格的に安価だったので心配はありましたが
使用して見ると丈夫で安心しました。
乗り心地も大変申し分なかったです。

NKC_Factory 様2023-08-29
用途:
ホンダリード125 フロント用
対象商品:
87095881

DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307
此方のタイヤ前後とも使っています
街乗りなら十分使えて安心感があります

2023-08-07
用途:
古いvinoのリアタイヤ摩耗による交換。
対象商品:
87095845

どれも一緒かも知れませんが、ダンロップて名前で選びました。
ホイール径が小さい為、脱着、装着が難しく苦労しましたが何とか装着し
アルミ性ホイールの傷に寄るエアー漏れが心配でしたが大丈夫でした。

木之下商店 様2023-07-26
用途:
バイクタイヤ交換
対象商品:
87095845

簡単に取り付けられました。商品も直ぐに着き安価でとても良いです。

1人が参考にしています
板橋商事 株式会社 様2023-04-27
用途:
アドレスv125Gに
対象商品:
87095827

アドレスv125Gにフロント、リアに初めて履かせたけど、問題なく装着!中華製や韓製はすぐにひび割れるので、安心の日本メーカー!!

3人が参考にしています
2023-08-15
用途:
原付の交換用
対象商品:
87095872

純正同等品で問題なし!!
交換も簡単に出来る為楽ちんでした!

2024-02-03
用途:
モンキー50ccに使用
対象商品:
87095827

迅速な対応ありがとうございました。問題無く使用できる。

2023-04-11
用途:
バイクのタイヤ交換
対象商品:
87095811

バイクのタイヤが摩耗してきたらスリップしやすく、パンクしやすいので交換し安全を保つ、安くて最高乗り心地も最高です

2023-06-24
用途:
タイヤ交換
対象商品:
87095863

コスパ最高です。
ダンロップなので安心感もあります。