リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用のレビュー
- 用途:
- 整備
- 対象商品:
- 88635075
オートバイの電圧計の正確性を向上するためバッテリー近くから電源を取りたくて購入しました。直接テスターで計測した時と同じ電圧が表示されて満足です。
- 用途:
- 軽トラにアマチュア無線機取付
バッテリー直で電源を取っていました。電源スイッチを切るのを忘れてバッテリー上りになってしまいましたので、クーポンも使えたので、購入して、早速、取り付けました。車のキースイッチでON OFFが出来るようになったので 助かります
- 用途:
- 自働車整備
品質も作動も問題ありません。割高なメーカー品よりココスパが良くて気に入ってます。
- 用途:
- 旧車のヘッドライト
- 対象商品:
- 88635066
旧いクルマのシールドライトをセミシールドハロゲンに
移管した際使用しました。
問題なく、ハイビーム ロウビームの点灯しています。
旧いクルマなので、純正リレーも廃盤なので新規配線でこちらの商品で配線処理。
今のところ問題なく作動しています。
- 用途:
- 旧車の燃料ポンプの電源
- 対象商品:
- 88635066
旧車の負圧式燃料ポンプから、電動式に交換した際に電源を取るのに使用しました。ヒューズも追加してスイッチに直接バッテリー電源を接続するのは抵抗がありましたのでこちらのリレーをかませて取り付けしました。
- 用途:
- ホーンリレーとして
- 対象商品:
- 88635066
ホーンリレーとして使用致しました。
リレーとしての性能も悪くなく、ホーンボタンを押しても遅滞なく音が鳴ります。
価格もボタン他の物と比較して安いのでコスパが良いです。
- 用途:
- トラック修理
全く問題なく機能しています。また外出せずに購入できるところが良いです
- 用途:
- 自動車のDIY配線
某有名メーカー品と変わらずいい商品だと思います。価格がもう少し安いと良いですが・・・
- 用途:
- メンテナンス
W1Sのヘッドライト用スイッチではメインキースイッチ
が発熱するため購入しました。
このスイッチはヘッドライトのみのスイッチだったのですが
容量不足でリアのライトまで配線されていません
不都合のためこの商品を購入して容量UPできリアライトも
点灯することもでき重宝しています。
トンネル内で助かっています本当にありがとうございました。
トンネル内安全第一です。
- 用途:
- 車やバイクの補機類の駆動
- 対象商品:
- 88635066
ヘッドライトやホーンなど、リレー駆動にすることでかなりパフォーマンスが上がるのであちこちに使用していますが、だいたいこの手のものは1000円くらいしていたので、これは助かりますね。性能的には十分な容量だと思います。
- 用途:
- バイクの電源取り出しに使用。
250CCスクターグリップヒーターを取り付けるために使用しました。
本体にも各配線の接続先の記載がありますが、別途詳しいい説明書も付いてるので初心者の方は、重宝すると思います。
商品の品質も良いので使用にあたり問題は無いのですが、各配線の長さが全て同じなので、、接続部分が太くなる。配線の長さを少し変えると束ねた時に太くならないのし、ショートするリスクも減らせる。
元の配線も短いので、付属の配線を加工するのも無理なのでリレーとカプラー部のみで配線、ギボシ無しの仕様での販売が有ると良い。
配線加工前提として使う人は、ギボシや配線は必要ないので、カプラーを未使用の平型端子を別途付けてくれてた方がいい。
- 用途:
- 車のライト用
何時も定番で使用させて頂いております。不具合一切なしです。
- 用途:
- 二輪のメンテナンス
- 対象商品:
- 88635066
車検対応のため経年劣化で暗くなったヘッドライトに対しバッテリーから直接ハーネスを引いた際に使用しました。説明書もわかりやすく誤動作もなく満足しています。
- 用途:
- 自動車電装品加工用
安価かつ小型で使い勝手が良いです。定期的にリピート購入しています。
- 用途:
- クルマの整備
- 対象商品:
- 88635075
吐出量の大きい燃料ポンプに交換する際、電源をバッテリーから直接引くために使用しました。コスパの良い商品です。