リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用のレビュー

平均満足度 4.39 (237件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ
モノタロウ
579 / 税込 637
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。 【用途】DC12V車専用です。
237件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-27
用途:
バイクの電源分岐
対象商品:
88635066

安いのですが機能を十分に果たしています
問題なく動作して作りもしっかりしています

2021-05-14
用途:
メンテナンス
対象商品:
88635075

比較的安価ではありますが、リレーのみ(コネクタ以外なし)でもっと安くなるとさらにうれしいですね。

1人が参考にしています
2021-08-31
用途:
車の電装に
対象商品:
88635066

問題無く使えています。ご丁寧に取扱説明書のような書面が入っていますが、そんな物は不要ですのでその分お安くしてください。
また、コードにギボシ端子が付いていますがこれも不要です。

2人が参考にしています
2021-05-24
用途:
直流大電流のスイッチングとして
対象商品:
88635075

バッテリーから直接大電流をオンオフしたく、スイッチ用として購入。電流負荷に合わせて、リレーを選択できる点も良い。

2021-05-21
用途:
車のホーン交換
対象商品:
88635075

メジャーなホーン取付セットは高額なので、助かります。
複数台、交換しないといけないので、困った時のモノタローです!

2021-03-28
用途:
車のホーンリレー

スズキスペーシアカスタムZの純正ワンホーンから御社製コンパクトホーンに換装するため本リレーを活用。
メーカー製より断然安く同性能で全く問題なし!

1人が参考にしています
カスタムショップ舞太郎 様2021-05-29
用途:
社外ホーンに使用
対象商品:
88635066

バイクのホーンに使用しました。耐久性は分かりませんが良い商品と思います。

2022-04-10
用途:
自動車のサブ電源取り回し
対象商品:
88635066

安価でも信頼できる部品。あとは耐久性が問題なければこれで十分。

2021-07-05
用途:
自動車の追加電装用に使用
対象商品:
88635066

特に問題は無いと思われる。価格も安くてよい。ただし、表示は分かりやすくて良いが少々格好悪いのでデザインをもう少し良くして欲しい。

2021-04-07
用途:
オートバイの電圧計に取り付けました。
対象商品:
88635066

特に問題なく作動しました。端子付きなので配線も簡単、確実に結合できました。端子やコードが色分けされており、リレーにも表示助かりました。

SGJ WORKS 様2021-06-27
用途:
車の整備
対象商品:
88635066

外車関係の配線加工に役に立ってる。非常にいいと思う。

有限会社 エベンエゼル 様2021-04-02
用途:
ポロ6RCBのナビ取付時のバック信号
対象商品:
88635066

6RCBZのバック信号をわざわざ後退灯から取り直したにもかかわらず映ることもあれば消えてしまうことも…。電圧を計ってみるとバックギアに入れてなくても3V程度あり、バックギアに入れると14Vあったり3Vになったり(何でライト自体が点滅しないのか不思議)で不安定。なので、このリレーを入れて一発解決しました。安いから助かります。

2人が参考にしています
GARAGE-ES 様2021-01-05
用途:
カーオーディオ
対象商品:
88635075

本体のラベルに配線方法が書いてあるのがビギナーにも優しい
他社のものはリレーの内部回路の図だから

3人が参考にしています
2021-01-26
用途:
クルマの電装パーツ取付時
対象商品:
88635066

以前はカーショップで購入していましたが、こちらで見つけてカーショップより安価なのでリーピートです。安価でも特に問題なく作動しています。

1人が参考にしています
佐藤自動車 様2022-02-10
用途:
ホーンの取り付けに購入しました!
対象商品:
88635066

ホームセンターで買うより断然安く、配線等もしっかりしており問題無く使えて良かったでした!

2020-12-03
用途:
車のコンプレッサーに
対象商品:
88635075

ACCでリレーを作動させ、バッテリーから直で電源を取りヒューズボックスを通して12Vコンプレッサーを使用しています。問題なく動作しています。

1人が参考にしています
2021-02-24
用途:
自動車用フォグランプ 取付に
対象商品:
88635066

社外品フォグランプ 装着用に購入しました。大手メーカー品と遜色無く使えます。

2020-11-08
用途:
軽自動車のホーンを鳴らした時にヒューズが切れる問題対策
対象商品:
88635066

社外ホーンに付け替えたときに電力負荷が掛かり、ヒューズが切れてしまうので、バッテリー直で電源を取るために使用しましたが、安価で必要な事ができたので満足しております。
出来れば防水であると取り付け場所も考えないで済むので良いと思います。

1人が参考にしています
2021-01-23
用途:
バイクの電装品取り付け

バイクの電装品取り付けに使用。安定した電気を取り出せるのでよし。同じ物でもエーモン製の半額なんでコスパも良く、私は二台のバイクに取り付けました。

2021-01-05
用途:
車の電源に使用
対象商品:
88635066

車のシートヒーターとナビオーディオの大電流を要す機器への電源供給にバッテリー直結のON/OFFコントロールに使用。安価でとても便利に使用しています。